據美國衛生與公共服務部稱,細菌對抗生素產生抗藥性是全世界最危險、成本最高的健康威脅之一。造成這種情況的原因之一,是醫師經常要求患者連續數天服用強效廣譜抗生素。而每一次使用這些強效抗生素,都有可能會促使細菌產生抗藥性。
究其原因,是因為要找出具體感染進行抗生素治療,其診斷測試通常需要三天或更長時間。為了解決這個問題,就需要實現更快、更精確的治療。
在此背景下,新創公司 Selux Diagnostics 開發了一項創新技術,能將診斷測試時間縮短至 24 小時以內,在 99% 的情況下,甚至可縮短至 5 小時。如此一來,只需三至五天,醫師就能夠找到最合適的治療方案,藉以縮短患者的住院時間,打破過度使用抗生素和產生抗藥性的惡性循環。
SeLux 公司開發的解決方案是一種名為 Next Generation Phenotyping (NGP) 平台,即「下一代表型」平台。在此背景下,「表型」是指完全瞭解哪種療法能有效治療患者所患疾病的過程。
在 NPG 平台上,患者的血漿或其他含有細菌的樣本將與各種抗生素進行混合。該系統採用 384 孔微孔板,因此能夠測試目前以及未來各種藥物。經過綜合分析,結果被傳送至資料庫。平台整合的演算法會檢測抗生素的每種稀釋度,並透過這種方式分析哪種藥物在哪種劑量下效果最好。
設備中安裝有多個 Festo 滴定頭和移載龍門。透過 VTOE 和 VTOI 滴定頭,可以在微升範圍內實現精確計量。由此可提高設備處理能力,確保其可靠性和精確性。VAEM 閥門控制模組能夠進行滴定頭的精確控制。
NPG 平台還包括 EXCM-30 移載龍門,用於移動和轉運微孔板。EHMD 旋轉抓取模組可抓取和旋轉小瓶,並打開或關閉蓋子。因此其非常適合用於運送患者樣本。