除關鍵的增值型加工與組裝流程外,整合式機器人夾爪乃至真空吸盤等 EOAT 解決方案,同樣能顯著提升 OEE 並優化生產流程。 本文將為您闡釋 EOAT 如何協助實現高 OEE,並介紹其在可用性、性能與品質三大層面上的關鍵作用。
在工業生產中,OEE 是體現整體設備生產率的關鍵指標。 該指標包含三個因素
1. 可用性: 設備準備就緒,可投入生產的時間。
2. 性能: 生產速度。
3. 品質: 合格產品的比例。
在鈑金件加工過程中,末端執行器對上述三大因素均有影響。 從快速改裝到安全搬運,末端執行器為專案規劃與系統整合人員提供全方位提升生產效率的解決方案。
在汽車行業中,產品變化頻繁、款型多樣化是常態。因此,企業需要能夠快速、輕鬆地實現產線改裝。而靈活的 EOAT 解決方案(如可調式氣動或機械機器人夾爪)便是其中關鍵。 例如,真空吸盤的抓取範圍可透過整合的調節組件自動調節,而無需費時安裝。
因此, 裝備時間得以最大程度縮短,藉以提高設備可用性,並且可持續提升生產率。
計劃外停機是實現高效生產的障礙。 現代 EOAT 解決方案的組件堅固耐用,有助於實現無故障運作。 此外,透過即時監控壓力、真空度或零件存在情況等狀態數據,可以盡早識別潛在的危險情況並採取因應措施。 數位監控系統不僅能夠實現更高的可用性,還能確保生產過程更高的透明度和可預測性。
採用 Festo 元件的 EOAT 系統不僅功能強大,而且非常節能。 真空吸盤的耗氣量經過優化,可在不影響性能的前提下降低能耗。 如此不僅降低生產成本,還有助於提高生產過程的能效,藉以盡可能減少每個工件消耗的資源。 這種方法將生產效率的提高轉化為可衡量的競爭優勢。
靈活性,是自動化生產的另一項核心競爭優勢。 整合式機器人夾爪可在不同的抓取點或夾持點進行作業,並在不降低性能的情況下,連續傳送不同尺寸或幾何形狀的工件。 歸功於這種靈活變通性,EOAT 解決方案成為汽車彈性製造中的增效利器。
應用範例: 在車體零件的自動組裝過程中,可根據不同的零件幾何形狀對可調夾爪配置進行編程,藉以省去夾爪更換時間。 夾爪可以立即抓取和遞送不同規格的零件。 這種透過自動調節式末端執行器實現的靈活性,不僅有助於確保順利生產,更能實現生產規劃的優化。
無論是去除瑕疵件,還是在工件傳送過程中重複定位,EOAT 都為確保產品品質的穩定做出重要貢獻。 這些工具能夠安全、精確地處理工件,藉以避免造成損壞並且保證成品的品質。 這一點在對尺寸精度和表面品質要求極高的汽車行業尤為重要。
眾所週知,在處理待塗裝的車體零件時,自動化元件中的油漆潤濕缺陷物質 (LABS) 污染是一大挑戰。 而透過採用不含 LABS 材料製成的密封件與塑膠零件,以及夾爪元件的特殊防護層,可確保塗裝效果不受影響,有效減少非必要廢品。 由此不僅可節約成本,還提高合格產品的比例,藉以增加產值。
透過在 EOAT 系統中使用感測器,可以即時記錄和分析生產數據。 這些數據有助於盡早發現錯誤,確保產品品質。 特別是在公差鏈要求嚴苛、品質標準極高的汽車製造領域,該技術提供雙重保障 — 既能有效預防品質問題,又可顯著降低廢品率。
除了傳統的 OEE 因素外,永續性這個主題在汽車行業也變得越來越重要。 現代 EOAT 解決方案(如節能型真空吸盤)可降低資源消耗,推動更環保的生產模式。 由此不僅能夠達到法規要求,更能契合客戶與投資者日益重視永續生產流程的期望。
數位技術與 EOAT 解決方案的結合,為優化生產流程提供新的可能。 藉由具備物聯網功能的機器人夾爪,可有效實施狀態監測和預測性維護。 透過即時數據,可主動控制生產線的維護措施,藉以盡可能縮短停機時間。
實際案例:一款配備電動軸的整合式末端執行器,透過數位技術即時識別軸運動異常,並提前向維護團隊預警,可有效預防計劃外停機,確保設備達到較高的可用性。