更迅速、更確實完成維護任務

您是否正在尋找新的方法,以優化維護流程並透過數位解決方案邁向未來?在以生產為導向的環境中,若要達成平穩運作,盡可能縮減停機時間,必須擁有一支優秀的維護團隊。但是,五花八門的要求和日復一日的重複工作,往往會給團隊帶來壓力和挫折感。您想更迅速、更確實完成維護任務?從有效規劃和執行維護工作,到提高系統可用性和降低成本 — 數位解決方案將有助於您將維護流程提高到新的層次。

近年來,工業維護領域發生一些變化。在數位技術推動下,維護流程越來越有效、越來越透明。而數位維護管理器,正是大幅推動這場變革的一種解決方案 — 數位維護管理器也稱為電腦化的維護管理系統(Computerized Maintenance Management System,CMMS), 提供一系列工具和功能,改善您的日常工作。

為什麼說 CMMS 系統值得投入?

提高效率 — 優化維護流程

電腦化的維護管理系統 (CMMS) 可以更有效地對維護工作進行規劃、執行和監控。自動化流程、集中管理維護資料和分析資料既可優化維護流程,又能夠盡可能減少停機時間。

合規性一覽 — 透過結構化操作保障安全

維護管理器一方面能提高故障診斷效率, 另一方面也能為「已完成要求的全部維護任務」提供完整證明。在審計和政府檢測中,這項功能非常重要,它能夠減輕檢修人員和管理人員的工作。

注重資源 — 提升維護管理程度,達到更高績效

透過分析維護資料,您可以更確實規劃維護任務所需的執行人數。如此一來,就能更有效地分配人員、材料和時間。

提高設備可用性,盡可能減少停機時間

採用良好的 CMMS 系統,可以協助您盡可能提高設備可用性。透過適時規劃和執行維護作業,可以縮減計劃外停機時間,提高生產效率。

備件管理 — 為順暢、快速完成維護提供有力保障

維護管理器可以保證所需備件庫存量充足。這表示,只要有需要,就能快速完成維修和維護。

憑藉有效措施節約成本

遵循有效的維護策略,可以減少代價高昂的計劃外停機時間。此外也能延長設備的使用壽命。適時發現問題並採取預防措施,可以避免產生代價高昂的維修和備件成本。

使用 CMMS 系統 Festo AX Smartenance,隨時隨地掌控維護工作

Festo AX Smartenance 是一款維護管理器,可以為整個公司網路甚至全球網路提供性能強大的 PC 應用程式。此外,它也與一個設計人性化的行動 App 綁定在一起。透過這款 App,可以隨時隨地存取所有相關資訊。隨著 Festo AX Smartenance 的到來,零散分布的電路圖和文件將成為歷史。機器的全部相關資訊都儲存在中央平台,每個人都可隨時存取。

無需使用多個維護和故障工作單系統。藉由 AX Smartenance,您可以無縫查看代辦事項清單,以及全部維護任務的反饋資訊(包含圖片和評論), 使您不再受限於一處工作。

另外一項優勢在於,這款 CMMS 系統設計人性化,不需要大量培訓。您很快就能熟悉 AX Smartenance 並熟練使用維護管理器。不僅節省時間和資源,也能專心處理其他任務。歡迎免費試用 Festo AX Smartenance。期待您的使用!