正確的決策取決於應用、工作週期、基礎設施、能源使用、投資成本和總擁有成本。 這時候,結構化的自動化評估可以幫助避免做出昂貴的假設。

降低營運成本(OPEX)意指減少機器、系統與生產流程的經常性營運支出。 在工業自動化中,這些成本可能包括能源使用、壓縮空氣供應、維護及維護服務、停機時間、備件、人工以及低效過程的成本。對於自動化工程師來說,OPEX 的減少從應用層面開始。 這表示需要釐清能源與營運成本發生的位置:是在整機層級還是機器模組層級。 還需評估技術變更是否能在整個生命週期內產生可量化的節省,或是否透過較小幅度的優化可獲得更佳成效。

這一點很重要,因為氣動應用常隱含可降低營運成本(OPEX)的潛在機會。 在許多情況下,第一步並非直接更換技術,而是先了解在哪些環節的用氣量、壓力設定、循環頻率或製程用氣存在具吸引力的成本優化潛力。 小型氣動應用與短行程動作仍可能在經濟性與能源效率上具優勢,而較大型驅動或高耗氣應用則通常值得進行更深入的分析。

資本支出(CAPEX)是購買或建造機器、系統或元件所需的投資成本。 OPEX 是隨時間累積的運行成本。 從 CAPEX 角度看起來有吸引力的技術決策,可能會導致後期更高的運行成本。 相反情況也可能成立:如果較高的初始投資能在整個生命週期內減少能源消耗、停機時間或維護努力,那麼這樣的投資是有價值的。

因此,自動化領域內的總擁有成本(TCO)才顯得重要。 最佳選擇不僅僅是價格最低或能源消耗最少的方案。 這是隨著時間推移,能符合應用、基礎設施和成本目標的解決方案。

例如,高能耗、精確控制、頻繁運動或者壓縮空氣需求減少可導致可能的回報時,電氣化是具有經濟意義的。 在運動簡單、精巧、快速且終身成本效益高的情況下,高效氣動仍然是更好的選擇。

在自動化領域,最大的營運成本驅動因素在不同應用中通常各不相同。 這取決於機器的運作方式、操作頻率、移動的負載以及現有基礎設施的運行情況。

相關的 OPEX 熱點可能包括大型氣動驅動器、高消耗應用、製程用氣、真空應用以及供應壓縮空氣壓力高於實際應用需求的區域。 這可能會增加空氣消耗和營運成本。 製程用氣值得特別關注,因為在生產環境中其消耗的壓縮空氣常常超過氣動執行元件的用量。

決策應基於應用資料。 重要因素包括執行器尺寸、行程長度、循環速率、負載、壓力水平、空氣消耗、洩漏、製程空氣需求、能源價格、維護工作量和停機風險。

關鍵點很簡單:降低營運成本始於找出真正的成本熱點。 起步時不應對某項特定技術做一概而論的肯定或否定決定。

當自動化技術針對正確的成本驅動因素時,能有效降低 OPEX。 最有效的方法可能是電氣化、更高效的氣動技術、更好的氣壓控制、降低空氣消耗、改善維護計劃或更清晰的生命週期成本對比。

客觀的技術評估有助於將假設與實際節省潛力區分開來。 與其詢問氣動技術或電氣技術是否普遍更好,更重要的問題是:哪種技術能在此特定應用中降低營運成本,且不會產生不必要的複雜性?

停機會影響營運成本,因為機器意外停機或需要可避免的維護作業,導致生產損失。 當應用與資料支援時,預測性維護可協助團隊從反應式維修轉為可規劃的預防性介入。

對自動化工程師而言,這表示必須檢查哪些地方可以利用狀態監測、診斷或應用資料來支持維護決策,並以最新資料與實際量測結果為依據。 其價值取決於流程的關鍵程度、故障的影響以及可用資料的情況。 這不應被視為每個元件的通用固定方案。

在自動化中,可以透過不同的方法實現節能。 在氣動系統中,潛在選項包括減低壓力、基於需求的壓力控制、創建不同的壓力區、引入節氣回路以及可控氣動技術。 在其他情況下,電動自動化可能減少能源消耗或改善可控性,足以證明投資的合理性。

最重要的因素是由應用需求引導,而非技術標籤。 小型氣動運動可能不是尋找節約潛力的首選。 相反地,大型驅動器、高循環速率或製程氣體應用可能更值得深入研究。

自動化在減少人工投入、提高重複性或支援更穩定的機器性能時可以提升生產力。 這反而對 OPEX 產生積極的影響。 不過,任何生產力的提升都需要明確地與應用相關聯。 技術變更應符合所需的運動、製程品質、循環時間及運行環境。

對許多團隊而言,實際的問題是,一個新的自動化概念是否能幫助機器在其生命週期內更高效地運行。 這可以包括電動自動化、高效的氣動設計或兩者的結合。

當系統複雜、難以診斷或未定期檢查時,維護和人工成本可能會上升。 當壓縮空氣基礎設施、壓力設置或製程空氣消耗不符合實際應用需求時,運行成本也可能增加。

降低這些成本可能需要檢查壓力水平、識別洩漏、改進診斷、使用標準化元件、創建更清晰的壓力區域或在有助於應用的情況下轉換至其他技術。 正確的解決方案取決於全面的運行環境,而非單一成本因素。

選擇合適的自動化技術始於應用本身。 在替換現有解決方案之前,工程師應瞭解運動、負載、工作週期、能源需求、基礎設施和生命週期成本。

一個實用的決策流程包含五個問題。

1. 營運成本實際發生在哪些地方?
檢查能源使用、壓縮空氣消耗、製程用氣、維護投入和停機風險。

2. 此應用是否是真正的 OPEX 熱點?
大型驅動器、高循環速率、製程用氣以及低效的壓縮空氣使用相比於小型、簡單的氣動運動可能具有更大的潛力。

3. 優化是否足夠?
降低壓力、壓力區域、節氣迴路或可控氣動解決方案通常在不完全改變技術的情況下,實現努力與節省之間的良好平衡。

4. 電氣化是否能帶來回報?
節能、精確度、可控性或降低壓縮空氣需求能證明投資價值時,電氣自動化可能是正確的選擇。

5. 總擁有成本顯示什麼?
最終決策應考慮投資成本、運行成本、維護、能源、基礎設施以及預期的生命週期效能。

Festo 同時提供氣動和電動自動化解決方案。 目標是降低營運成本時,這是相關的,因為最好的解決方案可能不屬於單一技術類別。

對於氣動應用,Festo 可以採取措施,例如降低壓力、需求型壓力控制、建立壓力區域、省氣回路及可控氣動技術。 對於電氣化具有經濟意義的應用,Festo 也可以支援向電氣自動化的過渡。

這種技術中立的觀點有助於製造商判斷 OPEX 在特定應用中是否相關以及哪種選項最合適。

目標並非替換普遍採用的成熟解決方案。 目標是讓營運成本透明化,並選擇符合製程、基礎建設與總擁有成本(TCO)的自動化方案。

自動化中的營運成本降低始於對應用的明確評估。 小型氣動運動可能並非真正的成本驅動因素。 大型驅動器、製程空氣、高消耗應用、低效的壓縮空氣使用或控制不佳的壓力區域可能提供更大的 OPEX 降低潛力。

正確的方向可能是高效氣動化、電氣化或其他適合的自動化概念。 關鍵在於技術、成本目標和營運現實之間的正確搭配。

使用下一步來評估您的應用,識別實際的成本熱點,並與 Festo 一起評估總擁有成本。

什麼是 OPEX?

OPEX 指的是營運支出。 在自動化領域,它包括運行機器和系統的經常性成本,例如能源、壓縮空氣、維護、勞力、停工時間和維護工作量。

自動化如何降低營運成本?

自動化可以透過降低能源消耗、提高製程穩定性、減少停機時間、支援維護計劃,並為每個應用選擇正確的技術來降低營運成本。

OPEX 和 CAPEX 有什麼區別?

CAPEX 是初始投資成本。 OPEX 是營運的經常性成本。 在自動化中,這兩者應該一起考量,因為較低的購買成本並不總是表示較低的生命週期成本。

哪些技術對 OPEX 降低的影響最大?

最大的影響取決於應用情境。 相關選項可能包括電氣自動化、氣動解決方案、壓力區域、省氣回路、診斷、預測性維護以及可控氣動技術。

製造商如何衡量 OPEX 節省?

製造商透過比較改進前後的重複成本來衡量 OPEX 節省。 相關因素可能包括能源使用、壓縮空氣消耗、維護工作量、停機時間、人工成本及總輸出成本。