• 產品
  • 下載
CPX-AP-I 遠端 IO 系統

IO-Link 與 CPX-AP-I 組合:

每個 IO-Link 主站最多可將四台 IO-Link 設備接入 CPX-AP-I 系統,可將多個 IO-Link 主站連接在一個匯流排介面。理論上,每個匯流排介面最多可以連接 316 台 IO-Link 設備(取決於具體性能要求)。
透過 IO-Link 主站模組,可以將第三方供應商提供的設備以及 Festo 的設備和元件,與 CPX-AP-I 自動化系統連接在一起。Festo IO-Link 工具可整合到 Festo Automation Suite 中,透過其圖形化介面可輕鬆設定參數和主站連接埠。此外還可加載所連接 IO-Link 設備的 IO 設備描述和插件,只需點擊幾下就能完成編程設定。

系統拓樸

從匯流排介面開始,可以根據菊鏈原理佈設一條或兩條線。遠端 I/O 系統 CPX-AP-A 也可與星型拓撲組合使用。

現場匯流排通訊

匯流排介面基於乙太網路的匯流排通訊協定以及 EtherCAT 或 PROFIBUS,用於將 CPX AP I 連接到上級控制器。

AP 系統通訊

只需簡單的一個封裝,新型的 AP 通訊技術就能夠將配備 IO-Link 設備的主機 PLC、數位和類比輸入和輸出端以及資料傳輸接入雲端。其中採用模組化遠端 I/O 系統 CPX-AP-A 實現多種連接可能,並可將 Festo 閥島直接整合到具有遠端 IO 系統的多功能靈活拓撲結構中。

  • 採用遠端 I/O 系統 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 的靈活拓撲
  • 工程組態經過簡化處理,無額外軟體
  • 直至閥島的即時通訊

供電原理

CPX-AP-I 自動化系統具有獨立的通訊和供電電纜,以及兩個獨立電路

  • 電源既可單獨為每個模組供電,也可做為中央電源,採用「從模組到模組」模式供電
  • 可形成電壓區
  • 穩定傳輸資料

CPX-AP-I 模組

CPX AP I 自動化系統由匯流排介面和至少一台輸入/輸出模組或一個 IO-Link 主站構成。在系統中,最多可將 79 個模組自由組合,與匯流排介面進行連接。

  • 匯流排介面
  • IO-Link® 主站
  • 數位輸入/輸出模組
  • 類比輸入模組

Festo 自動化套件

它可以整合到調試軟體中,可以輕鬆、快速、方便地對具有遠端 I/O 系統 CPX-AP-I 和 CPX-AP-A 的整個系統拓撲進行配置、編程和試運作。除遠端 I/O 以外,上述原則也適用大量閥島和 IO-Link 設備,例如驅動器和感測器等,此外還適用整套(機電)伺服驅動器解決方案。

重要優勢:

  • 在調試過程中無需進行控制和費時的編程,就可「強制處理」過程資料
  • 升級設備韌體
  • 存取和下載設備說明檔
  • 直接存取手冊

工業 4.0 數位化

連接到 Festo IoT 網路閘道,CPX-AP-I 透過 MQTT 或 OPC UA 等標準雲通訊協定與雲端通訊。這樣可以輕鬆實現預測性維護和狀態監控。

將閥島直接整合到 CPX-AP-I 系統中

Festo 未來生產的所有閥島將全部整合 AP 系統通訊技術,可輕鬆將其整合到客戶的應用程式中。目前,VTUG 和 MPA-L 等現有的閥島系列已可以透過 AP 介面直接整合到系統中,且操作步驟十分簡單。除此之外,這些產品還能加裝開關週期計數器和負載電壓監控等新功能。並且可連接至雲端。從而透過儀表板等智慧工具進行預防性維護和狀態監控。