Енергоефективність є важливим фактором успіху для кожної виробничої компанії. Як ви оцінюєте її у відношенні до системи стисненого повітря?

Хайко Фляйшхакер: Енергоефективність має вирішальне значення для конкурентоспроможності та стабільності кожної компанії. Однак, дивлячись на систему стисненого повітря, я завжди помічаю, що основна увага приділяється лише енергоспоживанню. Багато компаній вже зосередилися на енергоефективному освітленні або фотоелектриці, але потенціал системи стисненого повітря часто залишається поза увагою.

Зазвичай вони обмежують розгляд енергоефективності стисненого повітря лише компресорами. Дискусії про високу вартість часто зосереджуються на виробництві стисненого повітря. Ви повинні проаналізувати всю систему стисненого повітря - від виробництва до використання стисненого повітря. Такий частковий погляд означає, що цінний потенціал заощаджень залишається невикористаним.

In your opinion, what are the reasons for this limited view?

Heiko Fleischhacker: Producing, distributing and processing compressed air energy efficiently is complex. Although many customers are specialists in their own production processes, they have only limited knowledge of the compressed air systems used in their plants. In my experience as an auditor, many customers don't know which adjustments they need to make in which order to achieve a long-term increase in efficiency. Energy management and maintenance staff often lack the necessary expertise in pneumatics. Optimising compressed air is more than just eliminating leakages. It requires broad technological expertise and a thorough understanding of the compressed air system, from the compressor station to the pneumatic application. For example, a few weeks ago I carried out an audit at an established pharmaceutical company. The compressed air they produced was of a very high quality. But they never asked themselves if this was actually necessary for the production process. By making a small adjustment to the compressed air quality, we succeeded in making lasting energy savings extremely quickly. This shows once again how important it is to have a complete overview of the compressed air system, the compressed air requirements and an in-depth understanding of pneumatics.

Поясніть, будь ласка, що таке аудит енергоефективності стисненого повітря та яку користь від нього отримують компанії-виробники?

Хайко Фляйшхакер: Аудит енергоефективності стисненого повітря — це цілісна оцінка системи стисненого повітря в компанії — від компресорної до пневматичного пристрою. Мета - виявити неефективні ділянки та можливості для економії енергії. Це має зменшити затрати та викиди CO₂, що підвищить продуктивність та покращить сталий розвиток. Аудит надає компанії цінну інформацію та відповіді у кількох ключових сферах. Він прозоро показує, наскільки ефективно виробляється стиснене повітря, наскільки добре використовуються власні компресори компанії та наскільки ефективно стиснене повітря розподіляється по системі. Це визначає потенціал для покращення інфраструктури.

У той же час аудит дає важливу інформацію про якість стисненого повітря. Це має вирішальне значення для дотримання виробничих вимог і забезпечення надійної роботи машини. Аудит також показує, наскільки ефективно використовується стиснене повітря в різних сферах застосування. Наприкінці компанії отримують детальний звіт з точними даними та пріоритетними рекомендаціями щодо дій, які можуть бути використані для оптимізації всієї системи стисненого повітря. Цей підсумковий звіт, включаючи всі результати вимірювань, може бути використаний для енергетичного менеджменту відповідно до стандарту ISO 50001.

Ви наголошуєте на комплексній оцінці системи стисненого повітря. Чому, на вашу думку, це так важливо?

Хайко Фляйшхакер: Я завжди раджу компаніям, які хочуть оптимізувати свої системи стисненого повітря, застосовувати структурований підхід. Оскільки різні компоненти функціонують у прямій залежності один від одного, цілісна оцінка системи стисненого повітря має вирішальне значення. Вибіркові зміни в одному місці завжди впливають на продуктивність і ефективність усієї системи. Компресорна станція оптимальних розмірів втрачає свої переваги щодо ефективності, якщо витоки та неадекватна підготовка стисненого повітря нівелюють ці переваги.

Простими словами: енергоефективність системи стисненого повітря можна успішно контролювати лише за допомогою цілісного підходу. За допомогою аудиту енергоефективності стисненого повітря можна створити необхідну інформаційну базу. І не менш важливо: Ви також отримуєте чітку рекомендацію щодо дій щодо правильної послідовності заходів з оптимізації.

Коли має сенс проводити аудит енергоефективності стисненого повітря?

Хайко Фляйшхакер: Аудит завжди має сенс, якщо компанія хоче отримати незалежну оцінку і точний статус кво поточного стану своїх систем стисненого повітря. Я рекомендую компаніям пройти аудит, щоб оцінити свої системи стисненого повітря, особливо в контексті DIN ISO 50001. На цій основі компанії можуть виконувати законодавчі та нормативні вимоги дуже цілеспрямовано та економно. У той же час, компанія може постійно підвищувати власну енергоефективність. Крім того, ми все частіше отримуємо запити від компаній, які хочуть дізнатися більше про енергоефективність своїх оновлених машин і систем до і після серйозних змін. Наприклад, встановлення нових компресорів або нових виробничих ліній. В обох випадках аудит забезпечує чудову основу для підвищення операційної ефективності. Існують чіткі ознаки того, де можна підвищити надійність систем - часто за допомогою простих засобів.

Чи можете ви навести нам конкретний приклад клієнта, де аудит енергоефективності стисненого повітря призвів до стійких покращень?

Хайко Флейшхакер: Хорошим прикладом ефективності наших аудитів енергоефективності стисненого повітря є компанія Mativ Inc. Компресори були неправильно підібрані за типорозмірами, а система управління компресорами вищого рівня була відсутня. Завдяки модернізації ми змогли набагато точніше налаштувати час роботи компресорів відповідно до фактичної потреби в тиску повітря. Це дозволило суттєво покращити контроль тиску та енергоефективність. Крім того, це регулювання зменшило ризик коливань тиску і стабілізувало роботу системи. Систематично усуваючи витоки, ми також створили додаткову потенційну економію. Всі ці заходи призвели до значного покращення ситуації. Вони зменшили витрати на електроенергію і, перш за все, подовжили термін служби систем.

Отже, аудит допомагає не тільки підвищити енергоефективність машин і систем, але й подовжити термін їх служби?

Хайко Фляйшхакер: Так, точно! Витрати на технічне обслуговування і ремонт часто пов'язані з неправильним проектуванням системи стисненого повітря. Під час багатьох наших аудитів я помітив, що належно експлуатовані машини можуть працювати понад 20 років. Якщо машина спроектована неправильно, термін її служби може закінчитися вже через 5 років. Цілеспрямована оптимізація та регулярні перевірки в рамках аудиту дозволяють уникнути таких дорогих розробок і можуть значно покращити загальну продуктивність систем.

Що саме мається на увазі під нейтралітетом аудитора і чому це так важливо під час проведення аудитів?

Хайко Фляйшхакер: Компанії повинні бути впевнені в тому, що результати аудиту є правдивим і чесним відображенням їхніх систем і процесів. Нейтралітет має вирішальне значення, оскільки він безпосередньо впливає на довіру до результатів аудиту та їх сприйняття. Сертифіковані аудитори, такі як я, дотримуються нейтралітету. Це означає діяти незалежно та об’єктивно – нам заборонено представляти особисті чи ділові інтереси. Ось чому ми надаємо великого значення дотриманню стандарту DIN ISO 11011, який встановлює особливі вимоги до енергоаудиту в системах стисненого повітря.

Чому Festo пропонує аудит енергоефективності стисненого повітря?

Хайко Фляйшхакер: Багато клієнтів цінують нас за наш багаторічний досвід у сфері автоматизації за допомогою пневматики та електрики. Ми приділяємо велику увагу енергоефективності при розробці окремих компонентів. Однак, комплексне уявлення про всі системи компанії дає найбільшу користь для наших клієнтів. Саме тут можна розкрити потенціал економії та розробити рішення для більш ефективного використання стисненого повітря. Festo Energy Saving Services пропонує зацікавленим компаніям індивідуальний спектр послуг. Це варіюється від аналізу поточного стану справ до пропозиції рішень і конкретних заходів з оптимізації систем стисненого повітря та установок на об'єктах.