Elektronischer Katalog

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der letzte gedruckte Katalog von Festo mit dem Gesamtprogramm und einem Inhalt mit Schnittzeichnungen, Maßzeichnungen, technische Daten, Beschreibungen, etc. wurde 2004 auf den Markt gebracht. Dieses Katalogprogramm umfasste 7 Bände mit einer Breite von ca. 40 cm.

Dies zeigt mehr als deutlich, dass ohne einen elektronischen Katalog Probleme vorprogrammiert wären. Festo stellt seit Jahren das Komplettprogramm im Internet vor, alternativ wird der Katalog auch als DVD zur Verfügung gestellt.

Installation

Der Katalog von Festo auf DVD lässt sich ohne Probleme auf jedem gängigen Rechner installieren.

Auf jeder Katalog DVD befindet sich eine PDF mit Installationsbeschreibungen.

CAD-Daten

Auf dem Produktkatalog von Festo auf DVD finden sie CAD-Modelle zu Produkten in gängigen neutralen Formaten.
Über unseren Online-Katalog stehen Ihnen CAD-Daten von nahezu allen Produkten immer aktuell in mehr als 45 Formaten zur Verfügung. Die Daten stehen kostenlos in neutralen Formaten zur Verfügung. Für weitere Formate einfach als registrierter Benutzer anmelden und es kann losgehen.

Wie kann man im 3D-CAD-Modell auf der DVD die Kolbenstange bzw. generell bewegliche Teile positionieren?
Um die Kolbenstange bzw. generell bewegliche Teile zu positionieren, muss der Wertbereich geändert werden. Im Menü unter dem Punkt Extras/Wertebereich: im sich öffnenden Fenster das Bauteil doppelklicken neue Position innerhalb des angegebenen Wertebereichs eingeben.


Kundenspezifische Material-Nummer

Können kundenspezifische Material-Nummern in den Katalog eingebracht werden?
Eigene Materialnummern können einfach im Warenkorb in der Spalte „Ihre Teilenummer“ eingegeben werden.

Kundenspezifische Nettopreise

Können kundenspezifische Nettopreise in den Katalog eingebracht werden?

Ja. Sie benötigen dazu einen Online Shop Zugang. Eine ausführliche Anleitung erhalten Sie hier: Online Shop#Preisdatei_f.C3.BCr_Katalog_auf_DVD_erstellen

Programmstart der DVD mit Warenkorb und/oder Direktsuche

Über folgende Erweiterung der Kommandozeilen-Parameter können bereits beim Aufruf des Produktkatalogs die Direktsuche und der Warenkorb geöffnet werden:
/QD Startseite, Direktsuche
/QS Startseite, Warenkorb
/QDS Startseite, Direktsuche, Warenkorb
/QSD Startseite, Warenkorb, Direktsuche


Ersatzteilkatalog

Ersatzteile sind in einem separaten Ersatzteilkatalog zusammengefasst. Diesen Katalog gibt es nur online.

Schnittstelle zum Online Shop

  • Für die Nutzung der Schnittstelle wird ein Online Shop Zugang empfohlen.
  • Der Internet Explorer muss als Standardbrowser definiert sein.


  1. Stellen Sie Ihren Warenkorb wie gewohnt im elektronischen Katalog zusammen.
  2. Wechseln Sie in den Warenkorb.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Export zum Online Warenkorb“

    XDKI ExportZuOLS de.jpg
  4. Der Internet Explorer öffnet sich mit der Seite "Export to online basket. Please wait ...".
  5. Bitte die Warnmeldung "Das Ausführen vo Skripts bzw. ActiveX-Steuerelementen wurde für diese Website eingeschränkt" mit Klick auf "Geblockte Inhalte zulassen" umgehen.

    XDKI ExportZuOLS 1 de.jpg
  6. Auf der folgenden Internetseite werden die Positionen aus dem Offline Warenkorb angezeigt und die Übertragung in den Online Warenkorb bestätigt.

    XDKI ExportZuOLS 2 de.jpg
  7. Mit Klick auf die Schaltfläche "Warenkorb"  wird der Online Shop Warenkorb geöffnet.
  8. Eventull muss in einem Zwischenschritt angegeben werden aus welchem Land auf den Warenkorb zugegriffen wird.

    XDKI ExportZuOLS 3 de.jpg
  9. Nach Klick auf die Schaltfläche  "Go" wird der Warenkorb geöffnet.
  10. Über den Link "Login" am oberen Bildschirmrand bitte mit den Online Shop Zugangsdaten anmelden.

    XDKI ExportZuOLS 4 de.jpg
  11. Nach dem erfolgreichen Login wird mit Klick auf "Daten aktualisieren" die aktuelle Lieferzeit und der Nettopreis der Positionen angezeigt.