Linear-Schwenkspanner

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Linear-Schwenkspanner CLR wird zum Spannen jeglicher Art eingesetzt. Durch die Kombination aus Linear- und Schwenkbewegung der Kolbenstange sind das Einlegen und die Entnahme der Werkstücke auch über dem Bereich der Spannstelle möglich. Hierbei kann zwischen rechts- oder linksschwenkend gewählt werden, ferner gibt es den CLR ab ∅40 zusätzlich auch mit Linearhub.

CLR.png

Kann der Schwenkhub bei einem Linear-Schwenkspanner vom Typ CLR auch zum Spannen genutzt werden?
Nein, das ist nicht zulässig, da hierbei die Mechanik der Kulisse Schaden nehmen kann.

Welche Steigung hat der Konus an der Kolbenstange des Linear-Schwenkspanner CLR-...?
Der Konus an der Kolbenstange hat eine Steigung von 1:10 Dies entspricht einem Winkel von 2° 51' 36