Sauerstoff

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Sauerstoff ist ein farb- und geruchloses Gas. Mit ca. 21% nimmt Sauerstoff nach Stickstoff den zweithöchsten Anteil in der Luft ein.

Festo-Serienprodukte können nicht mit Sauerstoff betrieben werden.

Informationen welche Sonderausführungen dafür geeignet sind, erhalten Sie von der Technischen Hotline +49 711 347-3000.

Da sich Standardfette in reiner Sauerstoffatmosphäre entzünden können, enthalten die erwähnten Sonderausführungen, spezielle sauerstoffzugelassene Fette und geprüfte Kunststoffkomponenten.

 

WebLinks

Artikel in Wikipedia zu Sauerstoff