Stickstoff

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Umgebungsluft besteht aus ca. 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff. Stickstoff ist ein inertes Gas und reagiert unter normalen Bedingung nicht.

Dürfen Produkte von Festo auch mit reinem Stickstoff (100%) betrieben werden?

Unter Einhaltung folgender Parameter ist der Betrieb unserer Produkte, mit reinem Stickstoff (100%) als Druckmedium, ohne nennenswerte Einschränkung der Lebensdauer möglich.

  • Der eingesetzte Stickstoff muss in gasförmigem Zustand vorliegen
  • Hinsichtlich Betriebsdruck, Einsatztemperaturen und Qualität (Partikel, Feuchtigkeit, Ölgehalt) gelten die für Druckluft angegebenen Werte im Datenblatt

Achtung: Wenn Stickstoff als Druckmedium zum Einsatz kommt, muss auf eine ausreichende Belüftung der betroffenen Arbeitsplätze geachtet werden, da es ansonsten für Menschen sehr gefährlich werden kann (Erstickungsgefahr)!

 

WebLinks

Artikel in Wikipedia zu Stickstoff