Vakuum

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Vakuum ist der Zustand eines Gases, dessen Teilchenanzahldichte geringer ist als die der Atmosphäre an der Erdoberfläche. Grundsätzlich wird in der Pneumatik der Druck als Überdruck (relativ zum Umgebungsdruck) angegeben. Das bedeutet aber auch, dass Vakuum immer als Negativwert angegeben wird (gemessen ab dem Umgebungsdruck). Üblicherweise wird das bar oder das Millibar (mbar) als Einheit verwendet (1bar = 1000 mbar). Diese Einheit leitet sich aus der gesetzlichen Druckeinheit Pascal (Pa) ab. Die früher üblichen Druckeinheiten, wie Torr, Kp/cm2, at, atm, mWS, mmHg werden nicht mehr verwendet.

WebLinks

Artikel in Wikipedia zu Vakuum