Vakuumfilter

Aus FestoWiki - deutsch
Wechseln zu: Navigation, Suche

Auch wenn im Vakuumbereich gearbeitet wird, gibt es Erwartungen an die Luftqualität.
Ein relativ einfaches Bauteil für das Arbeiten mit Vakuum ist der Vakuumfilter.

Filtereinsatz

Kann der Filtereinsatz des Vakuumfilters VAF-... ausgetauscht werden?
Nein, der Tausch des Filtereinsatzes ist bei diesem Bauteil nicht möglich.

Sind Vakuumfilter VAF-... überdruckfest?
Vakuumfilter VAF-... sind überdruckfest bis 7 bar.