Zylinderschalter
Aus FestoWiki - deutsch
Was ist der Unterschied zwischen 2-Draht-Zylinderschaltern und 3-Draht-Zylinderschaltern?
Üblicherweise haben Zylinderschalter eine integrierte LED. Bei einem 2-Draht-Zylinderschalter befindet sich demnach die LED in einer Reihenschaltung und sorgt dadurch für einen Spannungsabfall von 3...4 Volt. Beim 3-Draht-Zylinderschalter dagegen ist die LED parallel integriert und sorgt damit auch für keinen Spannungsabfall. 2-Draht-Reedschalter ohne LED haben auch keinen Spannungsabfall.