Faktoren, die bei der Dimensionierung von Servomotoren zu berücksichtigen sind

Um den richtigen Servomotor auszuwählen, müssen die mechanischen und dynamischen Eigenschaften Last und Betriebsumgebung berücksichtigt werden. Zu den wichtigsten Faktoren gehören:

Drehmoment

Das Drehmoment ist einer der wichtigsten Faktoren für die Dimensionierung eines Servomotors. Es bestimmt die Kapazität des Motors, die notwendige Kraft zu erzeugen, um eine Last zu bewegen. Um den Motor richtig zu dimensionieren, ist es wichtig, das maximale Drehmoment zu berechnen, das während des Betriebszyklus benötigt wird, einschließlich Start, Stopp und Betrieb unter Last. Ein angemessen dimensionierter Motor bedeutet, dass er effizient arbeitet, nicht überlastet wird und vorzeitige Ausfälle verhindert werden. Daher ist es wichtig, einen Servomotor zu wählen, dessen Drehmoment mit den Anforderungen der Anwendung kompatibel ist und der einen Leistungsreserve- oder Servicefaktor zur Bewältigung unerwarteter Lastspitzen enthält.

Drehzahl

Die Drehzahl ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Auswahl eines Servomotors. Sie bestimmt, wie schnell der Motor arbeiten kann, was sich wiederum direkt auf die Zykluszeit und die Produktivität der Maschine auswirkt. Bei der Dimensionierung eines Servomotors sollte auch die für die Anwendung erforderliche Maximaldrehzahl berücksichtigt werden, einschließlich der Schwankungen während der verschiedenen Phasen des Arbeitszyklus. Mit der richtigen Spezifikation der Drehzahl erfüllt der Motor die Betriebsanforderungen, ohne seine Grenzwerte zu überschreiten, was zu beschleunigtem Verschleiß oder Ausfall führen könnte.

Trägheit

Die Trägheit der Last beeinflusst die Fähigkeit des Systems, effizient zu beschleunigen und zu verzögern. Das Verhältnis zwischen dem Trägheitsmoment des Motors und dem der Last sollte optimiert werden, um schnelles Ansprechverhalten und eine präzise Steuerung zu gewährleisten.
Ein signifikanter Unterschied zwischen diesen Trägheitsmomenten kann zu einer unzureichenden Bewegungssteuerung führen und die Gefahr von Vibrationen und Instabilität erhöhen. Es ist daher unerlässlich, die Gesamtträgheit des Systems zu berechnen und einen Motor mit kompatiblem Trägheitsmoment zu wählen, um eine optimale Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Spannung

Bei der Auswahl von Servomotoren und ihren Servoantriebsreglern spielt die Spannung eine entscheidende Rolle. Sie bestimmt die elektrische Kompatibilität zwischen dem Motor und dem Stromnetz bzw. der Spannungsversorgung.
Die Auswahl eines Servomotors mit der richtigen Spannung ist von grundlegender Bedeutung, um elektrische Überlastung zu vermeiden und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Es ist wichtig, dass die Spannung des Servomotors mit dem Steuerungssystem und der Stromquelle kompatibel ist, damit die Energieeffizienz maximiert und die Gefahr einer Beschädigung des Motors minimiert wird.

Strom

Strom spielt beim Betrieb von Servomotoren eine entscheidende Rolle, da er sich direkt auf Drehmoment und Leistung auswirkt. Bei der Auswahl eines Servomotors ist es wichtig, den maximalen Strom, den der Motor während des Betriebs benötigt, zu ermitteln.
Die Wahl eines Servoantriebsreglers, der den erforderlichen Strom ohne Überschreitung der Grenzwerte liefern kann, ist ebenso wichtig, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden und einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Der geeignete Strom ermöglicht eine optimale Leistungsfähigkeit des Motors und liefert das für die Anwendung erforderliche Drehmoment.

Temperatur

Das Temperaturmanagement ist ein wichtiger mechanischer und elektrischer Aspekt bei der Auswahl von Servomotoren. Motoren erzeugen während des Betriebs Wärme, und die Fähigkeit, diese Wärme abzuleiten, wirkt sich auf die Effizienz und Lebensdauer des Motors aus.
Durch die Wahl eines Servomotors und eines Servoantriebsreglers mit guten thermischen Eigenschaften kann die Temperatur innerhalb sicherer Grenzen gehalten werden. Dies bedeutet, dass auch die Betriebsumgebung, eine eventuell vorhandene Belüftung oder Kühlung sowie die thermische Effizienz von Motor und Servoantriebsregler berücksichtigt werden müssen, damit Überhitzung vermieden werden kann und eine stabile Leistung gewährleistet wird.

Leistung

Die Leistung des Servomotors wird durch die Kombination von Spannung und Stromstärke bestimmt und ist ein Indikator für die Kapazität des Motors, Arbeit zu verrichten.
Bei der Auswahl eines Servomotors ist es entscheidend, einen Motor mit der für die Anwendung geeigneten Leistung zu wählen, damit er die geforderten Aufgaben erfüllen kann, ohne seine Kapazität zu überschreiten. Die Auswahl eines kompatiblen Servoantriebsreglers, der in der Lage ist, die erforderliche Leistung an den Motor ohne Ineffizienzen zu liefern, ist ebenfalls von grundlegender Bedeutung für die Optimierung der Leistungsfähigkeit des Systems sowie der Energieeffizienz.

Servoantriebsregler und Kommunikationsnetzwerk

Ein weiterer Aspekt, der die effiziente Leistung eines Servomotors bestimmt, ist der Servoantriebsregler und das Kommunikationsnetzwerk. Der Servoantriebsregler sollte in der Lage sein, Steuerbefehle in präzise Bewegungen umzusetzen, während das Kommunikationsnetzwerk in der Lage sein sollte, Daten zwischen Motor, Servoantriebsregler und Steuerungssystem (SPS) schnell und zuverlässig zu übertragen.
Die Kompatibilität zwischen diesen Komponenten ist entscheidend für die Entwicklung eines kohärenten "Motion Control System", das effektiv auf Beanspruchungen reagieren kann und so für Präzision, Effizienz und Flexibilität in der industriellen Automatisierung sorgt.

Best Practices für die Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren

Bei der Dimensionierung und Auswahl von Servomotoren ist es ratsam, eine Reihe von Best Practices zu befolgen, um die effektivste und effizienteste Wahl für Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen zu treffen. Im Folgenden sind die empfohlenen Praktiken aufgelistet:

  • Verfügbare Spannung prüfen:
    Stellen Sie sicher, dass der Servomotor mit der Netzspannung Ihrer Installation kompatibel ist.
  • Bewegungsprofil definieren:
    Analysieren Sie die Drehzahlanforderungen während des gesamten Betriebszyklus, einschließlich der Beschleunigungs- und Verzögerungsphasen.
  • Erforderliches Drehmoment berechnen:
    Bestimmen Sie das erforderliche Drehmoment auf der Basis von Trägheit, Reibung und äußeren Kräften.
  • Trägheitsverhältnis bewerten:
    Ermitteln Sie das ideale Trägheitsverhältnis zwischen der Last und dem Rotor des Motors zur Verbesserung der Steuerung und Systemreaktion.
  • Vorläufige Auswahl des Servomotors:
    Wählen Sie nach der Festlegung der Schlüsselkriterien einen Motor aus, der die Anforderungen an die Spannungsversorgung, die Nenndrehzahl, das Dauer- und Spitzendrehmoment sowie das Trägheitsmoment erfüllt.
  • Servomotor mithilfe eines Getriebes ermitteln:
    Wenn die Anwendung eine Drehzahlreduzierung, eine Drehmomenterhöhung und eine Verbesserung des Trägheitsverhältnisses erfordert, sollte das System mit einem Untersetzungsgetriebe ergänzt werden.
  • Endgültige Auswahl des Servomotors:
    Verfeinern Sie Ihre Auswahl, indem Sie das Untersetzungsverhältnis, das erforderliche Drehmoment und das Trägheitsverhältnis anpassen, um den am besten geeigneten Motor zu finden.
  • Dimensionierung mit einem Servoantriebsregler abschließen:
    Wählen Sie einen Servoantriebsregler mit der richtigen Eingangsspannung und einem ausreichenden Ausgangsstrom sowie einer geeigneten Steuerschnittstelle.

Nutzen Sie unseren Konfigurator Electric Motion Sizing und dimensionieren Sie Ihr elektrisches oder elektromechanisches Antriebssystem schnell, einfach und präzise.

Zusammenfassung

Die Wahl des richtigen Servomotors beginnt damit, dass Sie die Last-, Drehmoment-, Drehzahl- und Umgebungsanforderungen Ihrer Anwendung genau verstehen. Durch die sorgfältige Berücksichtigung dieser Faktoren und die Einhaltung der Best Practices bei der Dimensionierung und Auswahl können Sie sich einen Servomotor sichern, der eine genaue, effiziente und zuverlässige Bewegungssteuerung bietet, die auf die Anforderungen Ihres Systems zugeschnitten ist.