Der Dosierkopf VTOE war die erste von Festo selbst entwickelte modulare Komplettlösung, um kleinste Flüssigkeiten schnell und genau zu dosieren. Damit war Festo in der Lage, den Kunden ein Gesamtsystem für das Liquid Handling inklusive Kinematik anzubieten. Dabei kommt das Funktionsprinzip (“Pressure-over-liquid”) „druckgesteuertes Dispensieren“ zum Einsatz.
Mit Hilfe eines proportionalen Druckreglers – wie z.B. VEAB – wird Druck in einem befüllten Reservoir aufgebaut. Über eine weitere Leitung fließt die Flüssigkeit zu einem Dosierkopf bzw. zu einem mediengetrennten Ventil. Durch das Öffnen und Schließen des Ventils – z. B. VYKA oder VYKB – wird dann durch spezielle fluidische Steckverschraubungen – NLFA – mit einer Dosiernadel – VAVN – dosiert. Über Druck und die Ventilöffnungszeit kann man regeln, wie viel Flüssigkeit man dosieren möchte. Die Öffnungszeiten lassen sich beispielsweise ganz einfach mit dem Ventilansteuer-Modul VAEM einstellen. Mit diesem Aufbau und dem passenden Handlingsystem können z.B. in der Laborautomatisierung Mikrotiterplatten in kürzester Zeit präzise befüllt werden.
Die mediengetrennten Magnetventile VYKA und VYKB sowie das mediengetrennte Pneumatik-Ventil VZDB eröffnen ganz neue Applikationsmöglichkeiten über die Laborautomatisierung hinaus. Dazu gehören z.B. das Zuführen von Aromen bei Lebensmitteln oder von Tinte in der Druckindustrie, das Reinigen von Kuhzitzen, das Steuern von Flüssigkeiten bei Zahnarztstühlen oder das Impfen von Eiern beim Brutprozess.
Das Ventil-Ansteuermodul VAEM ist ein weiteres LifeTech-Produkt, das sehr vielseitige Anwendungsmöglichkeiten bietet. Es kann die verschiedensten Magnetventile schalten und erlaubt, alle Werte einer Haltestromabsenkung spielend leicht zu parametrieren. Sie können ihre individuelle Dosierlösung ganz einfach konfigurieren – vom ein- bis zum zwölfkanaligen Dosierkopf inklusive Ventil-Ansteuermodul VAEM.
Das LifeTech Entwicklungsteam in Boston, USA, entwickelte den neuen Dosierkopf VTOI, der über einen einzigen Eingang auf acht Ausgänge dosieren kann. Außerdem lässt sich mit dem VTOI auch pipettieren, d. h. Flüssigkeiten aus beliebigen Quellen aufnehmen und an anderer Stelle wieder abgeben. Alles zusammen leistet einen großen Beitrag, um zentrale Prozesse in der Laborautomatisierung weiter zu beschleunigen. Das Team in Boston arbeitet darüber hinaus an einem ganzen Pipetten-System sowie an einer dezentralen Druck-Vakuum-Erzeugung. Festo eröffnet Herstellern immer mehr Möglichkeiten und neue Perspektiven, um präzises Liquid Handling noch effizienter zu gestalten.