A otimização do processo de produção de semicondutores é um fator decisivo para aumentar o rendimento. Por meio da análise e otimização dos parâmetros e etapas do processo, você pode aumentar a eficiência e o rendimento. Os parâmetros de processo no nível da máquina incluem, por exemplo, temperatura, pressão, tempo de litografia e corrosão. Aqui, a análise de dados e a inteligência artificial podem ajudá-lo a melhorar os processos e, assim, aumentar a produção.
A análise dos dados de produção e a melhoria contínua são etapas fundamentais para aumentar o rendimento a longo prazo. Com ferramentas de análise de dados, como o aprendizado de máquina, por exemplo, as empresas podem reconhecer padrões e tendências e eliminar processos ineficientes ou problemas de qualidade. A inteligência artificial é uma excelente ajuda para isso, pois detecta possíveis desvios com base em um grande volume de dados. Com isso, você pode implementar medidas de melhoria direcionadas para alcançar a qualidade preditiva, ou seja, a qualidade previsível dos produtos.
A condição e a precisão dos sistemas de produção também desempenham um papel decisivo: por exemplo, os sistemas de fotolitografia, os sistemas CVD para deposição química de vapor, os sistemas de corrosão, etc. estão em boas condições? A manutenção preventiva e corretiva e a calibração em tempo hábil dos sistemas de produção são essenciais para evitar falhas e aumentar o rendimento. A inteligência artificial também está se tornando cada vez mais importante aqui, pois registra com precisão os desvios dos parâmetros da janela de histerese, possibilitando, assim, a manutenção preditiva.
Os colaboradores também desempenham um papel importante no aumento da produtividade na produção de semicondutores. A formação profissional e o aperfeiçoamento contínuo podem contribuir para aprofundar o entendimento do processo, identificar potenciais de otimização e encontrar soluções mais eficazes.
Visto que até mesmo partículas ínfimas ou impurezas podem prejudicar o resultado, os semicondutores são produzidos em salas limpas das classes ISO 1 a ISO 5. Além do controle da temperatura, qualidade do ar, contaminação por partículas e da umidade, é essencial ter um portfólio de produtos adequado para a sala limpa. São necessários protocolos eficazes para salas limpas, manutenção regular dos sistemas de purga de ar e filtragem e formação profissional da equipe quanto ao comportamento em salas limpas.
A qualidade da matéria-prima utilizada, em especial dos wafers de silício, é de importância decisiva para o rendimento da produção. Impurezas ou defeitos podem causar falhas e aumentar refugos. Portanto, o controle de qualidade dos materiais é absolutamente essencial.
O aumento da produção na fabricação de semicondutores exige uma abordagem global que considere tanto os aspectos tecnológicos quanto organizacionais. Ao garantir a qualidade da matéria-prima, otimizar o processo de produção, formar a equipe e aplicar manutenção preventiva e análise de dados, por exemplo, com inteligência artificial, é possível maximizar a produção de chips funcionais obtidos de um semicondutor e aumentar significativamente a sua produção. Uma cultura de melhoria contínua é a chave para o sucesso a longo prazo.
Explore as soluções de automação para a indústria de semicondutores e veja como a Festo oferece suporte à produção de semicondutores estável e reprodutível.