1) Eficiência energética: a chave para reduzir custos

Os custos de energia são um fator significativo na fabricação de semicondutores. Na produção de semicondutores, por exemplo, a qualidade, a confiabilidade e o desempenho dos componentes de semicondutores produzidos dependem do nitrogênio de alta pureza. Sua produção com um sistema de separação de ar na empresa, por exemplo, consome muita energia.

O processo de litografia, no qual estruturas minúsculas são transferidas para a superfície do wafer por meio de dispositivos de exposição que consomem muita energia, também requer uma grande quantidade de energia. Como a produção de semicondutores é quase totalmente automatizada, há um grande potencial de economia de energia na tecnologia de automação. Com o monitoramento regular, você pode identificar processos ineficientes e descobrir economias potenciais em sua empresa.

2) Gerenciamento de materiais: eficiência de recursos como fator de sucesso em sua empresa

O uso eficiente de matérias-primas e materiais de consumo desempenha um papel decisivo na otimização de custos na produção de semicondutores. As empresas podem reduzir seus custos de armazenamento por meio do gerenciamento preciso do estoque e da prevenção do excesso de estoque. O uso direcionado e eficiente de materiais reduz seus custos operacionais e aumenta seu sucesso econômico e ecológico.

Com a aplicação otimizada e precisa de revestimentos fotorresistentes caros, por exemplo, você pode obter resultados de alta qualidade e minimizar refugos. Outra economia potencial está no uso de gases de processo usados na corrosão e revestimento, por exemplo. Válvulas especiais de aço inoxidável são usadas para o controle confiável e seguro do fluxo de gás.

O uso eficiente e a configuração do sistema por meio de sistemas avançados de monitoramento e controle de processos otimizam o consumo de gases de processo na produção de semicondutores. Isso permite que você obtenha economias de custo consideráveis em sua empresa.

3) Estratégia de manutenção: prevenção em vez de reação

A manutenção minuciosamente planejada e regular minimiza as paradas não planejadas na produção de semicondutores e a consequente perda de wafers no processo.

Com os algoritmos do sistema de IA implementado na produção de semicondutores, você pode analisar grandes volumes de dados de produção e identificar padrões que indiquem anomalias ou desvios. Isso permite que você detecte potenciais problemas antecipadamente e reaja com rapidez através da manutenção preditiva. Essa solução de problemas preditiva mantém a qualidade e a eficiência do produto em um alto nível, evita refugos e ajuda a maximizar o rendimento de toda a produção.

4) Gestão ambiental: combinando sustentabilidade e economia de custos

O gerenciamento eficaz de resíduos na produção de semicondutores é importante tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico. Ao manipular resíduos e produtos químicos corretamente, você pode não só atingir metas sustentáveis, como também economizar consideravelmente nos custos. Para uma filtração eficiente e eficaz dos gases de exaustão, válvulas especiais controlam e regulam o fluxo de gás com precisão.

Certos produtos químicos e materiais usados na produção de semicondutores também podem atingir as águas residuárias. Através de meios específicos e do uso de filtros, essas substâncias podem ser removidas de forma eficaz das águas residuárias e separadas de maneira ecologicamente correta.

Conclusão: aumentando a eficiência e a sustentabilidade na fabricação de semicondutores

É fundamental que os fabricantes de semicondutores compreendam os fatores que influenciam os custos operacionais e possam, assim, reduzi-los e atuar de forma sustentável e bem-sucedida a longo prazo. Mesmo fatores aparentemente pequenos podem ter um grande impacto.

Explore as soluções de automação para a indústria de semicondutores e veja como a Festo oferece suporte à produção estável e eficiente de semicondutores.

As formas de reduzir significativamente os custos operacionais de sua empresa e, assim, maximizar a lucratividade e a competitividade passam pela otimização da manutenção das instalações, pela melhoria dos processos e pelo aumento da eficiência energética, por uma gestão ambiental eficaz e por uma gestão estratégica de materiais nas áreas de aquisição, armazenamento e produção. Uma visão abrangente de todos os aspectos que permitem otimizar os custos e aumentar a produtividade ao longo de todo o processo produtivo é essencial para o sucesso na indústria de semicondutores.