Duas maneiras de controlar o nitrogênio: com simplicidade ou inteligência

Opção 1: orifício fixo ou válvula reguladora de fluxo ajustada - barata, simples, mas com limitações

Os orifícios são a forma mais simples de controle de fluxo de nitrogênio. São estreitamentos mecânicos (orifícios fixos) no sistema de mangueiras através dos quais uma quantidade definida de nitrogênio flui a uma pressão constante. A vantagem: custos totais extremamente baixos, geralmente inferiores a 90 € - incluindo a montagem, bem como uma válvula de comutação simples e o próprio orifício. Isso os torna ideais para aplicações simples de ajuste do fluxo de nitrogênio em condições estáveis.

Um produto usado com frequência nesse contexto é a válvula MH1. Trata-se de uma válvula padrão de baixo custo que, em combinação com um orifício, oferece uma solução analógica e funcional para a regulagem do fluxo de gás na indústria. Em muitas aplicações, essa combinação é suficiente, especialmente se a pressão de investimento for alta ou se não for necessário feedback digital.

No entanto, há limites claros:

  • Pouca flexibilidade: é difícil visualizar as mudanças nos requisitos de nitrogênio.
  • Não há reação a flutuações de pressão: se a pressão de entrada cair, a vazão também cairá - sem ser notada.
  • Não há monitoramento: o monitoramento do fluxo e a aquisição de dados não são possíveis.

Também deve ser observado que, se você quiser registrar os valores medidos posteriormente, será necessário hardware adicional (por  exemplo, sensores de pressão ou de fluxo separados, bem como a entrada necessária no controlador), o que aumenta os custos e a complexidade do sistema. Apesar da vida útil bem longa e da confiabilidade da válvula, as válvulas de comutação simples, como a MH1, não são ideais para processos críticos de pureza devido ao seu tipo de construção, já que são esperadas emissões mais altas de partículas em comparação com controladores de fluxo de massa dedicados.

No entanto, muitas linhas de produção continuam a aplicar esse princípio, especialmente quando apenas fluxos volumétricos simples precisam ser mantidos constantes e filtros apropriados reabsorvem as partículas. Mas quando são necessários ajustes dinâmicos, monitoramento confiável ou rastreabilidade do processo, essa solução atinge rapidamente seus limites.

Opção 2: válvulas reguladoras inteligentes - precisas, com capacidade de dados e à prova de futuro

Os controladores de fluxo de massa, como VEFC, VEMD ou VEAD, oferecem métodos para controlar o fluxo de nitrogênio que os orifícios fixos ou as válvulas reguladoras de fluxo ajustáveis não podem oferecer:

  • Controle dinâmico do fluxo de nitrogênio
    Mesmo com a pressão de entrada flutuante, o fluxo de volume desejado permanece constante. Isso protege os processos sensíveis.
  • Confiabilidade do processo por meio do monitoramento
    Esses produtos fornecem feedback em tempo real, por exemplo, se a vazão está dentro da faixa desejada. Se a pressão cair, uma mensagem de aviso pode ser emitida até automaticamente.
  • Uso em sistemas complexos
    Os dados podem ser lidos de forma centralizada por meio de controladores programáveis e usados para a contabilidade do centro de custos ou otimização de processos, por exemplo. Isso é particularmente interessante se o nitrogênio for fornecido e cobrado internamente com base no consumo.
  • Pré-requisito para manutenção preditiva e IA
    As válvulas reguladoras fornecem dados continuamente (por exemplo, vazão, temperatura ou pressão, se aplicável), que podem ser integrados em plataformas como Festo AX para monitorar a vazão de nitrogênio - para manutenção preditiva e análise de dados.

Os produtos em si não são "inteligentes" no sentido de detecção autônoma de anomalias, mas são compatíveis com IA. Em combinação com o monitoramento do filtro, sensores de pressão e algoritmos, o grau de contaminação do filtro pode ser reconhecido, por exemplo, permitindo a manutenção em tempo hábil sem interromper a produção.

Quais são os tipos de válvulas existentes e para que elas são adequadas?

Antes de decidir por uma válvula específica, é preciso examinar atentamente os requisitos técnicos e o ambiente da aplicação. Cada válvula tem seus pontos fortes em termos de vazão, tamanho ou conectividade.

Por que o mais caro às vezes é mais barato

Embora os sistemas simples pareçam ser significativamente mais baratos, as válvulas reguladoras confiáveis com uma função de monitoramento oferecem vantagens decisivas:

  • Confiabilidade do processo: flutuações na pressão de entrada não levam a flutuações na vazão
  • Feedback em tempo real: ideal para manutenção preditiva e medição do consumo interno
  • Escalabilidade: as anomalias podem ser detectadas imediatamente, especialmente em linhas complexas com muitos pontos de controle
  • Custo total de propriedade: sistemas precisos regulam a vazão no grau exato necessário, permitindo que o nitrogênio seja ativamente economizado, o que, em última análise, leva a uma redução do consumo de energia e da pegada de CO2.

Um exemplo: em um sistema com 50 válvulas reguladoras, uma simples tela em cada produto pode ajudar a identificar rapidamente áreas defeituosas - sem leitura digital.

Perspectiva: compatível com IA e manutenção preditiva

Os modernos controladores de fluxo de massa fornecem dados valiosos - vazão, pressão, temperatura - que podem ser integrados em sistemas de nível superior, como o Festo AX. Isso abre possibilidades como:

  • Determinação do consumo para centros de custo
  • Monitoramento do desgaste do filtro por meio da diferença de pressão
  • Previsões de manutenção baseadas em dados de carga reais

Esses produtos não são "inteligentes" por si só, mas são compatíveis com IA - e formam a base para processos de fabricação preparados para o futuro e com suporte de dados.

Suporte à decisão: a solução certa para seu processo

A escolha da válvula certa depende de muitos fatores:

  • Faixa de vazão necessária
  • Consumo de energia
  • Requisitos do processo (por ex., classe de sala limpa)
  • Integração ao controlador programável existente
  • Requisitos de monitoramento e leitura

No futuro, usaremos uma ferramenta interativa para fazer recomendações personalizadas, sugerindo a melhor solução para você por meio de perguntas específicas - de orifícios simples a VEFCs compatíveis com IA.

Conclusão

A regulação do nitrogênio na produção de semicondutores continua sendo muito mais do que uma questão técnica - ela influencia a qualidade, a estabilidade do processo e os custos. Seja uma solução simples ou uma tecnologia de controle de última geração, o fator decisivo é o que a sua aplicação exige. Ao fazer a escolha certa, você não apenas garante a confiabilidade operacional, mas também a eficiência e a viabilidade futura.