A eficiência energética no setor industrial é um aspecto crucial que vai além da mera redução de custos operacionais; ela representa um compromisso com a inovação e sustentabilidade (ESG).
As indústrias modernas são desafiadas a adotar práticas que economizam energia e, ao mesmo tempo, promovem a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Isso envolve uma transformação dos processos de produção, com investimentos em tecnologias avançadas e uma visão estratégica focada no futuro.
Este artigo explora como a eficiência energética se tornou essencial para a indústria, influenciando não apenas o desempenho econômico, mas também o impacto ambiental e a responsabilidade social das empresas.
Continue lendo para descobrir a importância da eficiência energética no mundo industrial e como ela está moldando o futuro da produção sustentável.
Eficiência energética é a prática de usar menos energia para realizar a mesma tarefa ou produzir o mesmo resultado. O conceito abrange a implementação de tecnologias e métodos que reduzem o consumo de energia em diversos setores, como na indústria, transporte, construções e eletrodomésticos.
Isso não significa reduzir a qualidade ou o conforto; pelo contrário, busca-se manter ou até melhorar o desempenho enquanto se diminui o uso de energia. A eficiência energética é essencial para a sustentabilidade, pois ajuda a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, reduzir custos operacionais e conservar recursos naturais.
É uma parte fundamental na estratégia de combate às mudanças climáticas e na promoção de um desenvolvimento mais sustentável.
O ar comprimido é uma das maiores fontes de consumo de energia na indústria — e, por isso, um dos campos onde a eficiência energética gera retorno mais rápido. Alguns exemplos práticos e mensuráveis:
Avaliar a eficiência energética se concentra em quantificar a proporção de energia realmente aproveitada nas operações em relação ao total de energia consumida. Essa medição é fundamental para entender a eficácia com que a energia é utilizada nos processos industriais.
A seguir, apresentamos métodos comumente empregados para esta finalidade:
O ar comprimido é um dos sistemas mais intensivos em energia nas plantas industriais. Vazamentos em redes mal mantidas podem representar até 30% do total gerado — energia desperdiçada sem realizar trabalho útil. A Festo estrutura essa abordagem em três frentes: geração eficiente, preparação do ar (qualidade que prolonga a vida útil dos componentes) e utilização racional (dimensionamento correto de tubulações, válvulas e atuadores).
O módulo de eficiência energética MSE6 da Festo é a solução de referência para monitoramento e controle em ar comprimido.
O modelo E2M reduz e corta automaticamente o consumo quando a máquina entra em standby e localiza vazamentos em tempo real.
A auditoria GFAA da Festo inspeciona todo o sistema — da geração ao consumidor pneumático —, localiza vazamentos com detectores ultrassônicos em operação e classifica cada ponto por custo de desperdício. O relatório é disponibilizado no Festo Energy Saving Assessment Portal com oportunidades de otimização, lista de reparos por urgência e quantificação das emissões de CO₂ evitadas. É o ponto de partida estruturado para qualquer estratégia de eficiência energética alinhada à norma ISO 50001.
Confira, a seguir, algumas formas a serem aplicadas na indústria:
Auditorias energéticas são fundamentais para identificar oportunidades de economia de energia nas indústrias. Ao avaliar o uso de energia em diversos setores, como nos processos de produção e sistemas de climatização, é possível detectar pontos de ineficiência.
Essas auditorias orientam as empresas na implementação de medidas corretivas e no planejamento de ações para melhorar a eficiência energética, resultando em redução de custos e menor impacto ambiental.
Leia também: Automação Elétrica e Eficiência Energética nas Indústrias
A otimização de processos industriais é crucial para melhorar a eficiência energética. Isso envolve a modernização de máquinas e equipamentos, ajuste nos ciclos de produção e adoção de tecnologias mais eficientes, como a digitalização.
Ao refinar esses processos, as indústrias podem diminuir o consumo de energia sem comprometer a produtividade. Essas mudanças não só economizam energia, mas também aumentam a competitividade no mercado.
A manutenção preventiva / preditiva de equipamentos industriais desempenha um papel essencial na eficiência energética. Manter os equipamentos em ótimas condições previne falhas e ineficiências, que podem levar a um consumo excessivo de energia.
Essa prática não só prolonga a vida útil dos equipamentos, mas também garante que eles operem com a máxima eficiência, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental.
A implementação de sistemas de controle de energia nas indústrias permite um gerenciamento mais eficaz do consumo energético.
Esses sistemas monitoram e ajustam o uso de energia em tempo real, oferecendo uma visão clara do consumo energético e identificando áreas de melhoria. A utilização desses sistemas facilita a tomada de decisões baseadas em dados, contribuindo para uma gestão energética mais eficiente e sustentável.
A adoção de fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica e hidrogênio verde, representa um avanço significativo para as indústrias na busca pela eficiência energética. Investir nessas fontes diminui a dependência de combustíveis fósseis e ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.
Além dos benefícios ambientais, a energia renovável pode oferecer estabilidade nos custos de energia a longo prazo.
Melhorar o isolamento térmico em edifícios industriais e adotar sistemas de iluminação eficientes, como o LED, são passos importantes para economizar energia. Um bom isolamento reduz a perda de calor no inverno e o ganho de calor no verão, diminuindo a necessidade de climatização.
Da mesma forma, a iluminação eficiente reduz o consumo de energia, enquanto mantém ou melhora a qualidade da iluminação no ambiente de trabalho.
A substituição de sistemas acionados pneumaticamente por automação elétrica Festo — servomotores, drives e acionamentos lineares elétricos — elimina perdas inerentes ao circuito de ar comprimido e permite controle preciso de força, velocidade e posição usando apenas a energia necessária para cada ciclo. O resultado é redução direta no consumo por peça produzida, mensurável e auditável para relatórios ESG.
A manutenção preditiva baseada em dados é o segundo pilar. Sensores de pressão, de pressão diferencial em filtros e medidores de vazão monitoram continuamente o estado dos componentes pneumáticos e elétricos. Anomalias são detectadas antes de gerarem falhas, mantendo os equipamentos sempre no ponto ótimo de eficiência. A digitalização desses dados integrada a sistemas de gestão de energia — em conformidade com a ISO 50001 — fecha o ciclo: medir, analisar, agir, auditar.
A eficiência energética é essencial para a sustentabilidade, pois contribui significativamente para a redução do impacto ambiental e para o desenvolvimento econômico.
Ela minimiza a emissão de gases de efeito estufa ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis e ajuda na conservação de recursos naturais. Economicamente, a eficiência energética reduz os custos com energia, beneficiando tanto consumidores quanto empresas, e estimula a inovação em tecnologias mais sustentáveis.
Essa prática promove um crescimento econômico mais equilibrado, possibilitando a realocação de recursos para setores vitais como saúde e educação.
No aspecto social, a eficiência energética melhora a qualidade de vida, oferecendo ambientes mais saudáveis e confortáveis em edificações e residências.
Esse benefício é especialmente relevante para comunidades de baixa renda, pois a redução nos custos de energia permite que mais recursos sejam dedicados a outras necessidades básicas.
Assim, a eficiência energética não apenas fortalece a proteção ambiental, mas também contribui para o bem-estar social, sendo um componente crucial para um futuro sustentável e justo.
A eficiência energética é um pilar essencial para a sustentabilidade, vital para reduzir impactos ambientais e promover um desenvolvimento econômico equilibrado. Esta abordagem, centrada na inovação e na visão de longo prazo, é crucial para garantir um futuro mais sustentável e saudável para as próximas gerações.
Em um cenário que demanda ações sustentáveis, a Festo, uma empresa familiar de terceira geração, se destaca.
Com seus valores de inovação, responsabilidade e crescimento estratégico, a Festo exemplifica como empresas podem contribuir significativamente para a eficiência energética e a sustentabilidade global, sendo um parceiro ideal para aqueles que buscam soluções alinhadas com estes princípios!
Redução de custos operacionais: por meio da economia de energia, água e consumo de ar comprimido.
Inovação: pode estimular a inovação e promover a introdução de novos produtos, serviços e processos sustentáveis para a empresa.
Cumprimento de regulamentos e legislação: podem garantir o cumprimento de regulamentos e legislações ambientais e climáticas, evitando multas e sanções.
Reputação da marca: podem melhorar sua reputação junto aos consumidores, investidores e stakeholders, demonstrando o seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade.
Maior eficiência e produtividade: podem aumentar a eficiência e produtividade da empresa, com sistemas digitalizados que possibilitam o monitoramento, análise e ajustes em tempo real.
Redução do risco: As empresas podem reduzir o risco de interrupções ou custos desnecessários na cadeia de fornecimento, o que pode ajudar na resiliência do negócio.
As PMEs (Pequenas e Médias Empresas) enfrentam desafios ao adotar práticas sustentáveis e tecnologias digitais, mas também há oportunidades a se explorar:
Redução de custos: As práticas sustentáveis e tecnologias digitais podem ajudar as PMEs a reduzir custos operacionais, aumentando a eficiência energética e reduzindo o desperdício.
Acesso a novos mercados: A adoção de práticas sustentáveis e tecnologias digitais pode abrir novas oportunidades de negócio, em especial em mercados produtos/serviços sustentáveis.
Inovação: A adoção de práticas sustentáveis e tecnologias digitais pode gerar inovação e criar novas oportunidades de negócios, produtos e serviços.
Maior eficiência e produtividade: A adoção de tecnologias digitais pode aumentar a eficiência e produtividade, tornando as empresas mais competitivas e eficazes.
Recursos financeiros limitados: PMEs geralmente têm menos recursos financeiros do que grandes empresas e podem achar difícil investir em tecnologias sustentáveis caras.
Falta de conhecimento técnico: Muitas PMEs podem não ter conhecimento técnico para implementar práticas sustentáveis e tecnologias digitais.
Resistência à mudança: A adoção de práticas sustentáveis e tecnologias digitais muitas vezes implica em mudanças em toda a organização, o que pode ser desafiador para muitas PMEs.
Falta de infraestrutura adequada: A falta de infraestrutura, como acesso a internet ou sistemas de gestão de energia, pode impedir que as PMEs adotem tecnologias digitais.
O ar comprimido pode representar de 20% a 30% do consumo total de energia elétrica em plantas industriais. Vazamentos não controlados respondem por até 30% do ar gerado. A auditoria GFAA da Festo mapeia e quantifica essas perdas com detectores ultrassônicos, entregando relatório com oportunidades de redução por prioridade e retorno financeiro estimado.
A ISO 50001 estabelece um sistema de gestão de energia (SGE) estruturado: medir, monitorar, analisar e melhorar continuamente o desempenho energético. Para indústrias que precisam comprovar metas de ESG, a certificação é diferencial competitivo relevante. A Festo oferece soluções de automação elétrica alinhadas à ISO 50001 — sensores, drives e sistemas de monitoramento — que fornecem os dados necessários para o SGE.
Manutenção preditiva é o monitoramento contínuo do estado dos equipamentos por sensores — pressão, temperatura, vibração, vazão — para detectar degradações antes de gerarem falhas ou consumo excessivo. Um motor com rolamento desgastado consome significativamente mais energia que em condições ideais. Ao antecipar e corrigir anomalias, a manutenção preditiva mantém os equipamentos no ponto ótimo de eficiência e elimina paradas não programadas que desperdiçam energia.
R: Para ar comprimido, a série MSE6 oferece controle automático em standby, detecção de vazamentos e integração ISO 50001. O VTUX com Smart Switching Lite (SSL) reduz o consumo de ar em até 63% e aumenta a produtividade. Em aplicações de vácuo, o VTUX Vacuum Generation ativa o vácuo apenas quando necessário, reduzindo o consumo de ar em até 90%. Para automação elétrica, servomotores EMMT-AS com CMMT-AS eliminam perdas do circuito pneumático. A auditoria GFAA identifica o maior retorno para cada planta.
R: Cada kWh economizado representa diretamente menos emissão de CO₂. A Festo disponibiliza o Festo Energy Saving Assessment Portal, onde as economias e emissões de CO₂ evitadas são quantificadas e documentadas para relatórios ESG. Isso transforma a eficiência energética em ativo estratégico mensurável, auditável e comunicável para investidores e reguladores.
Alguns exemplos práticos são: eliminar vazamentos e otimizar a pressão em sistemas de ar comprimido, substituir motores antigos por modelos de alta eficiência, recuperar calor residual de processos, usar iluminação LED com controle inteligente, monitorar o consumo em tempo real e integrar fontes renováveis. O ar comprimido costuma ser o exemplo de maior retorno por ser um grande consumidor de energia.
Porque é um dos maiores consumidores de energia elétrica na indústria e concentra perdas fáceis de corrigir. Vazamentos, sobrepressão e consumo em tempos mortos desperdiçam energia continuamente. Detectar vazamentos, ajustar a pressão à mínima necessária e monitorar o consumo por máquina gera economia rápida e mensurável, com baixo investimento inicial.