A eficiência energética no setor industrial é um aspecto crucial que vai além da mera redução de custos operacionais; ela representa um compromisso com a inovação e sustentabilidade (ESG).

As indústrias modernas são desafiadas a adotar práticas que economizam energia e, ao mesmo tempo, promovem a proteção ambiental e o desenvolvimento sustentável. Isso envolve uma transformação dos processos de produção, com investimentos em tecnologias avançadas e uma visão estratégica focada no futuro.

Este artigo explora como a eficiência energética se tornou essencial para a indústria, influenciando não apenas o desempenho econômico, mas também o impacto ambiental e a responsabilidade social das empresas.

Continue lendo para descobrir a importância da eficiência energética no mundo industrial e como ela está moldando o futuro da produção sustentável.

Qual é o conceito de eficiência energética?

Eficiência energética é a prática de usar menos energia para realizar a mesma tarefa ou produzir o mesmo resultado. O conceito abrange a implementação de tecnologias e métodos que reduzem o consumo de energia em diversos setores, como na indústria, transporte, construções e eletrodomésticos.

Isso não significa reduzir a qualidade ou o conforto; pelo contrário, busca-se manter ou até melhorar o desempenho enquanto se diminui o uso de energia. A eficiência energética é essencial para a sustentabilidade, pois ajuda a diminuir a emissão de gases do efeito estufa, reduzir custos operacionais e conservar recursos naturais.

É uma parte fundamental na estratégia de combate às mudanças climáticas e na promoção de um desenvolvimento mais sustentável.

Exemplos de eficiência energética:

  • Otimização de processos industriais: implementação de técnicas avançadas para otimizar os processos de produção, como a automação e o controle inteligente de processos, que reduzem o consumo de energia e aumentam a eficiência operacional (inteligência artificial: predição e aprendizagem de máquina).
  • Recuperação de calor: utilização de sistemas de recuperação de calor em processos industriais, que capturam o calor residual de equipamentos e processos para reutilização em outras operações, reduzindo assim a necessidade de energia adicional.
  • Motores de alta eficiência: substituição de motores antigos por modelos de alta eficiência, que consomem menos energia para a mesma saída de trabalho, contribuindo significativamente para a redução do consumo de energia na indústria.
  • Sistemas de iluminação industrial eficientes: uso de iluminação LED e sistemas de controle de iluminação inteligentes em ambientes industriais, que diminuem o consumo de energia sem comprometer a qualidade da iluminação.
  • Gestão de energia integrada: implementação de sistemas de gestão de energia que monitoram e controlam o uso de energia em toda a planta industrial, identificando oportunidades para melhorar a eficiência energética.
  • Uso de fontes renováveis: integração de fontes de energia renováveis, como solar, eólica e hidrogênio verde, nos sistemas de energia da indústria para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de carbono.
  • Melhoria da eficiência dos sistemas de refrigeração: otimização dos sistemas de refrigeração, que são grandes consumidores de energia, através de tecnologias mais eficientes e práticas de manutenção adequadas.
  • Uso de fontes renováveis: integração de fontes de energia renováveis, como solar, eólica e hidrogênio verde, nos sistemas de energia da indústria para reduzir a dependência de combustíveis fósseis e diminuir as emissões de carbono.
  • Melhoria da eficiência dos sistemas de refrigeração: otimização dos sistemas de refrigeração, que são grandes consumidores de energia, através de tecnologias mais eficientes e práticas de manutenção adequadas.

Exemplos de eficiência energética em ar comprimido

O ar comprimido é uma das maiores fontes de consumo de energia na indústria — e, por isso, um dos campos onde a eficiência energética gera retorno mais rápido. Alguns exemplos práticos e mensuráveis:

  • Eliminação de vazamentos: vazamentos são a maior perda invisível em sistemas de ar comprimido. Detectá-los e repará-los reduz diretamente o consumo do compressor.
  • Otimização da pressão de trabalho: operar na pressão mínima necessária evita desperdício — cada bar a mais eleva o consumo energético sem agregar trabalho útil.
  • Monitoramento do consumo por máquina: medir a vazão em pontos-chave revela ineficiências, quedas de pressão e picos por processo, orientando ajustes precisos.
  • Desligamento inteligente (standby): cortar o ar de trechos da máquina parados elimina consumo em tempos mortos.

Como medir eficiência energética?

Avaliar a eficiência energética se concentra em quantificar a proporção de energia realmente aproveitada nas operações em relação ao total de energia consumida. Essa medição é fundamental para entender a eficácia com que a energia é utilizada nos processos industriais.

A seguir, apresentamos métodos comumente empregados para esta finalidade:

  • Melhoria em sistemas de vapor: otimização de sistemas de geração e distribuição de vapor, incluindo a recuperação de calor residual, isolamento adequado de tubulações e manutenção de armadilhas de vapor, para melhorar a eficiência e reduzir o consumo de energia.
  • Controle avançado de processos: implementação de sistemas de controle de processos que utilizam algoritmos avançados para otimizar o uso de energia em processos industriais contínuos, como refinarias e plantas químicas.
  • Eficiência em sistemas de ar comprimido: melhoria dos sistemas de ar comprimido, que são grandes consumidores de energia na indústria, através da detecção e reparo de vazamentos, utilização de compressores eficientes e otimização da pressão do sistema.
  • Cogeração: Implementação de sistemas de cogeração, que produzem simultaneamente eletricidade e calor a partir de uma única fonte de energia, aumentando a eficiência energética global da planta.
  • Automação e robótica: utilização de automação e robótica para otimizar processos de produção, reduzindo o consumo de energia e aumentando a precisão e eficiência dos processos.
  • Otimização de fornos e caldeiras: melhoria da eficiência de fornos e caldeiras industriais, incluindo a modernização dos sistemas de combustão e a implementação de controles de temperatura mais precisos.
  • Gestão de demanda de energia: implementação de estratégias de gestão de demanda de energia para reduzir os picos de consumo e aproveitar as tarifas de energia mais baixas.

Eficiência energética no ar comprimido: o maior potencial de economia da indústria

O ar comprimido é um dos sistemas mais intensivos em energia nas plantas industriais. Vazamentos em redes mal mantidas podem representar até 30% do total gerado — energia desperdiçada sem realizar trabalho útil. A Festo estrutura essa abordagem em três frentes: geração eficiente, preparação do ar (qualidade que prolonga a vida útil dos componentes) e utilização racional (dimensionamento correto de tubulações, válvulas e atuadores).

O módulo de eficiência energética MSE6 da Festo é a solução de referência para monitoramento e controle em ar comprimido.

O modelo E2M reduz e corta automaticamente o consumo quando a máquina entra em standby e localiza vazamentos em tempo real.

Auditoria energética Festo: do diagnóstico à redução de custo mensurável

A auditoria GFAA da Festo inspeciona todo o sistema — da geração ao consumidor pneumático —, localiza vazamentos com detectores ultrassônicos em operação e classifica cada ponto por custo de desperdício. O relatório é disponibilizado no Festo Energy Saving Assessment Portal com oportunidades de otimização, lista de reparos por urgência e quantificação das emissões de CO₂ evitadas. É o ponto de partida estruturado para qualquer estratégia de eficiência energética alinhada à norma ISO 50001.

Como praticar a eficiência energética nas indústrias?

Confira, a seguir, algumas formas a serem aplicadas na indústria:

Auditorias energéticas

Auditorias energéticas são fundamentais para identificar oportunidades de economia de energia nas indústrias. Ao avaliar o uso de energia em diversos setores, como nos processos de produção e sistemas de climatização, é possível detectar pontos de ineficiência.

Essas auditorias orientam as empresas na implementação de medidas corretivas e no planejamento de ações para melhorar a eficiência energética, resultando em redução de custos e menor impacto ambiental.

Leia também: Automação Elétrica e Eficiência Energética nas Indústrias

Otimização de processos

A otimização de processos industriais é crucial para melhorar a eficiência energética. Isso envolve a modernização de máquinas e equipamentos, ajuste nos ciclos de produção e adoção de tecnologias mais eficientes, como a digitalização.

Ao refinar esses processos, as indústrias podem diminuir o consumo de energia sem comprometer a produtividade. Essas mudanças não só economizam energia, mas também aumentam a competitividade no mercado.

Manutenção preventiva / preditiva (digitalização, aprendizagem de máquina)

A manutenção preventiva / preditiva de equipamentos industriais desempenha um papel essencial na eficiência energética. Manter os equipamentos em ótimas condições previne falhas e ineficiências, que podem levar a um consumo excessivo de energia.

Essa prática não só prolonga a vida útil dos equipamentos, mas também garante que eles operem com a máxima eficiência, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental.

Sistemas de controle de energia

A implementação de sistemas de controle de energia nas indústrias permite um gerenciamento mais eficaz do consumo energético.

Esses sistemas monitoram e ajustam o uso de energia em tempo real, oferecendo uma visão clara do consumo energético e identificando áreas de melhoria. A utilização desses sistemas facilita a tomada de decisões baseadas em dados, contribuindo para uma gestão energética mais eficiente e sustentável.

Uso de fontes de energia renováveis

A adoção de fontes de energia renováveis, como a solar, a eólica e hidrogênio verde, representa um avanço significativo para as indústrias na busca pela eficiência energética. Investir nessas fontes diminui a dependência de combustíveis fósseis e ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa.

Além dos benefícios ambientais, a energia renovável pode oferecer estabilidade nos custos de energia a longo prazo.

Melhoria do isolamento e da iluminação

Melhorar o isolamento térmico em edifícios industriais e adotar sistemas de iluminação eficientes, como o LED, são passos importantes para economizar energia. Um bom isolamento reduz a perda de calor no inverno e o ganho de calor no verão, diminuindo a necessidade de climatização.

Da mesma forma, a iluminação eficiente reduz o consumo de energia, enquanto mantém ou melhora a qualidade da iluminação no ambiente de trabalho.

Automação elétrica e eficiência energética: menos consumo sem perda de produtividade

A substituição de sistemas acionados pneumaticamente por automação elétrica Festo — servomotores, drives e acionamentos lineares elétricos — elimina perdas inerentes ao circuito de ar comprimido e permite controle preciso de força, velocidade e posição usando apenas a energia necessária para cada ciclo. O resultado é redução direta no consumo por peça produzida, mensurável e auditável para relatórios ESG.

A manutenção preditiva baseada em dados é o segundo pilar. Sensores de pressão, de pressão diferencial em filtros e medidores de vazão monitoram continuamente o estado dos componentes pneumáticos e elétricos. Anomalias são detectadas antes de gerarem falhas, mantendo os equipamentos sempre no ponto ótimo de eficiência. A digitalização desses dados integrada a sistemas de gestão de energia — em conformidade com a ISO 50001 — fecha o ciclo: medir, analisar, agir, auditar.

Eficiência energética e sustentabilidade: qual é a relação?

A eficiência energética é essencial para a sustentabilidade, pois contribui significativamente para a redução do impacto ambiental e para o desenvolvimento econômico.

Ela minimiza a emissão de gases de efeito estufa ao reduzir a dependência de combustíveis fósseis e ajuda na conservação de recursos naturais. Economicamente, a eficiência energética reduz os custos com energia, beneficiando tanto consumidores quanto empresas, e estimula a inovação em tecnologias mais sustentáveis.

Essa prática promove um crescimento econômico mais equilibrado, possibilitando a realocação de recursos para setores vitais como saúde e educação.

No aspecto social, a eficiência energética melhora a qualidade de vida, oferecendo ambientes mais saudáveis e confortáveis em edificações e residências.

Esse benefício é especialmente relevante para comunidades de baixa renda, pois a redução nos custos de energia permite que mais recursos sejam dedicados a outras necessidades básicas.

Assim, a eficiência energética não apenas fortalece a proteção ambiental, mas também contribui para o bem-estar social, sendo um componente crucial para um futuro sustentável e justo.

A eficiência energética é um pilar essencial para a sustentabilidade, vital para reduzir impactos ambientais e promover um desenvolvimento econômico equilibrado. Esta abordagem, centrada na inovação e na visão de longo prazo, é crucial para garantir um futuro mais sustentável e saudável para as próximas gerações.

Em um cenário que demanda ações sustentáveis, a Festo, uma empresa familiar de terceira geração, se destaca.

Com seus valores de inovação, responsabilidade e crescimento estratégico, a Festo exemplifica como empresas podem contribuir significativamente para a eficiência energética e a sustentabilidade global, sendo um parceiro ideal para aqueles que buscam soluções alinhadas com estes princípios!

Quais são os principais benefícios que as empresas podem obter ao adotar práticas sustentáveis e tecnologias digitais / digitalização?

Redução de custos operacionais: por meio da economia de energia, água e consumo de ar comprimido.

Inovação: pode estimular a inovação e promover a introdução de novos produtos, serviços e processos sustentáveis para a empresa.

Cumprimento de regulamentos e legislação: podem garantir o cumprimento de regulamentos e legislações ambientais e climáticas, evitando multas e sanções.

Reputação da marca: podem melhorar sua reputação junto aos consumidores, investidores e stakeholders, demonstrando o seu compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Maior eficiência e produtividade: podem aumentar a eficiência e produtividade da empresa, com sistemas digitalizados que possibilitam o monitoramento, análise e ajustes em tempo real.

Redução do risco: As empresas podem reduzir o risco de interrupções ou custos desnecessários na cadeia de fornecimento, o que pode ajudar na resiliência do negócio.

As PMEs (Pequenas e Médias Empresas) enfrentam desafios ao adotar práticas sustentáveis e tecnologias digitais, mas também há oportunidades a se explorar:

Oportunidades:

Redução de custos: As práticas sustentáveis e tecnologias digitais podem ajudar as PMEs a reduzir custos operacionais, aumentando a eficiência energética e reduzindo o desperdício.

Acesso a novos mercados: A adoção de práticas sustentáveis e tecnologias digitais pode abrir novas oportunidades de negócio, em especial em mercados produtos/serviços sustentáveis.

Inovação: A adoção de práticas sustentáveis e tecnologias digitais pode gerar inovação e criar novas oportunidades de negócios, produtos e serviços.

Maior eficiência e produtividade: A adoção de tecnologias digitais pode aumentar a eficiência e produtividade, tornando as empresas mais competitivas e eficazes.

Desafios:

Recursos financeiros limitados: PMEs geralmente têm menos recursos financeiros do que grandes empresas e podem achar difícil investir em tecnologias sustentáveis caras.

Falta de conhecimento técnico: Muitas PMEs podem não ter conhecimento técnico para implementar práticas sustentáveis e tecnologias digitais.

Resistência à mudança: A adoção de práticas sustentáveis e tecnologias digitais muitas vezes implica em mudanças em toda a organização, o que pode ser desafiador para muitas PMEs.

Falta de infraestrutura adequada: A falta de infraestrutura, como acesso a internet ou sistemas de gestão de energia, pode impedir que as PMEs adotem tecnologias digitais.

Perguntas frequentes sobre eficiência energética na indústria

Qual o impacto do ar comprimido na conta de energia da indústria?

O ar comprimido pode representar de 20% a 30% do consumo total de energia elétrica em plantas industriais. Vazamentos não controlados respondem por até 30% do ar gerado. A auditoria GFAA da Festo mapeia e quantifica essas perdas com detectores ultrassônicos, entregando relatório com oportunidades de redução por prioridade e retorno financeiro estimado.

Como a norma ISO 50001 ajuda na gestão de eficiência energética?

A ISO 50001 estabelece um sistema de gestão de energia (SGE) estruturado: medir, monitorar, analisar e melhorar continuamente o desempenho energético. Para indústrias que precisam comprovar metas de ESG, a certificação é diferencial competitivo relevante. A Festo oferece soluções de automação elétrica alinhadas à ISO 50001 — sensores, drives e sistemas de monitoramento — que fornecem os dados necessários para o SGE.

O que é manutenção preditiva e como ela contribui para a eficiência energética?

Manutenção preditiva é o monitoramento contínuo do estado dos equipamentos por sensores — pressão, temperatura, vibração, vazão — para detectar degradações antes de gerarem falhas ou consumo excessivo. Um motor com rolamento desgastado consome significativamente mais energia que em condições ideais. Ao antecipar e corrigir anomalias, a manutenção preditiva mantém os equipamentos no ponto ótimo de eficiência e elimina paradas não programadas que desperdiçam energia.

Quais produtos Festo são mais indicados para reduzir consumo de energia?

R: Para ar comprimido, a série MSE6 oferece controle automático em standby, detecção de vazamentos e integração ISO 50001. O VTUX com Smart Switching Lite (SSL) reduz o consumo de ar em até 63% e aumenta a produtividade. Em aplicações de vácuo, o VTUX Vacuum Generation ativa o vácuo apenas quando necessário, reduzindo o consumo de ar em até 90%. Para automação elétrica, servomotores EMMT-AS com CMMT-AS eliminam perdas do circuito pneumático. A auditoria GFAA identifica o maior retorno para cada planta.

Como a eficiência energética se conecta com sustentabilidade (ESG) na indústria?

R: Cada kWh economizado representa diretamente menos emissão de CO₂. A Festo disponibiliza o Festo Energy Saving Assessment Portal, onde as economias e emissões de CO₂ evitadas são quantificadas e documentadas para relatórios ESG. Isso transforma a eficiência energética em ativo estratégico mensurável, auditável e comunicável para investidores e reguladores.

Quais são exemplos de eficiência energética na indústria?

Alguns exemplos práticos são: eliminar vazamentos e otimizar a pressão em sistemas de ar comprimido, substituir motores antigos por modelos de alta eficiência, recuperar calor residual de processos, usar iluminação LED com controle inteligente, monitorar o consumo em tempo real e integrar fontes renováveis. O ar comprimido costuma ser o exemplo de maior retorno por ser um grande consumidor de energia.

Por que o ar comprimido é um bom exemplo de eficiência energética?

Porque é um dos maiores consumidores de energia elétrica na indústria e concentra perdas fáceis de corrigir. Vazamentos, sobrepressão e consumo em tempos mortos desperdiçam energia continuamente. Detectar vazamentos, ajustar a pressão à mínima necessária e monitorar o consumo por máquina gera economia rápida e mensurável, com baixo investimento inicial.

Como medir a eficiência energética de um processo?

Avalia-se a proporção de energia efetivamente aproveitada em relação ao total consumido. Na prática, instalam-se medições de energia e de vazão de ar em pontos-chave, comparando o consumo com a produção obtida (por exemplo, energia por peça). Esse acompanhamento revela ineficiências e permite decisões baseadas em dados, alinhadas a normas como a ISO 50001.