Desenvolvido com tecnologias de controle vetorial, feedback digital e microposicionamento, o servo acionamento integra-se perfeitamente a CLPs e redes industriais (como EtherCAT, Modbus e Ethernet/IP), tornando-se um elemento essencial da Indústria 4.0.

O servo acionamento é uma tecnologia fundamental para o funcionamento de máquinas e sistemas automatizados em diversos setores da indústria. Sua principal função é controlar o movimento de motores com extrema precisão, o que o torna essencial em ambientes que exigem alto desempenho e confiabilidade.

Mas você sabe como funciona e quais são seus componentes? Vamos explorar a fundo esse sistema, entendendo sua estrutura, funcionamento, tipos e suas inúmeras vantagens para a automação industrial.

O que é servo acionamento?

É um sistema de controle de movimento composto por um conjunto de dispositivos que trabalham de forma integrada para movimentar e controlar a posição, a velocidade e o torque de motores em tempo real. Utilizado amplamente na automação industrial, esse sistema é capaz de realizar movimentos precisos e repetitivos, o que o torna ideal para aplicações que demandam alta precisão.

O termo servo refere-se à capacidade de ajustar automaticamente os parâmetros de operação com base em um feedback recebido. Dessa forma, pode ajustar continuamente o funcionamento do motor, corrigindo eventuais desvios para garantir que o movimento ocorra conforme o esperado.

Componentes principais

Em sistemas modernos, o servo drive é o elemento que conecta esses três componentes, convertendo sinais digitais em potência controlada.
Essa interação em malha fechada garante ajustes automáticos e alta precisão, mesmo em ciclos rápidos de produção.

Esse sistema é formado por três componentes essenciais, que atuam em conjunto para garantir o controle eficiente dos movimentos:

1) Servomotor: motor responsável pela conversão da energia elétrica em movimento mecânico.

2) Controlador: dispositivo que processa os sinais de comando e controla o funcionamento do motor.

3) Sensor de feedback: equipamento que monitora o comportamento do motor, fornecendo dados sobre posição, velocidade e torque para o controlador.

Esses três componentes formam um núcleo, permitindo que ele ajuste dinamicamente a operação do motor com base no feedback contínuo, o que garante um controle preciso e confiável.

Princípio de funcionamento do servo acionamento

Seu funcionamento baseia-se na interação entre os 3 componentes citados acima. Todo o processo de controle é cíclico e acontece de forma contínua, garantindo ajustes em tempo real para obter o movimento desejado. Vamos entender como isso acontece na prática:

Sinal de controle

O sinal de controle é gerado pelo controlador a partir de comandos digitais que definem a posição, velocidade ou torque que o motor deve atingir. Esses comandos podem ser programados de diversas formas, dependendo da aplicação, e processados pelo controlador, que então envia sinais elétricos ao motor para iniciar o movimento.

Atuação

Uma vez que recebe o sinal do controlador, ele converte essa energia elétrica em movimento mecânico, que pode ser linear ou rotativo, dependendo do tipo de motor. É projetado para executar esse movimento de forma precisa, ajustando sua velocidade e torque conforme as necessidades da aplicação.

Feedback e correção

O sensor de feedback desempenha um papel crucial no funcionamento do servo acionamento. Ele monitora constantemente a posição, velocidade e torque do motor, enviando essas informações de volta ao controlador.

Com base nesse feedback, o controlador pode ajustar os comandos de saída para garantir que o motor esteja operando nos parâmetros definidos. Esse ciclo contínuo de feedback e correção é o que garante a precisão do sistema, permitindo que ele execute movimentos com alta repetibilidade.

Tipos de servomotores utilizados na automação industrial

Existem diferentes tipos que podem ser utilizados, dependendo das características da aplicação. Os principais tipos são:

DC (corrente contínua)

Operam com corrente contínua e são amplamente utilizados em aplicações que exigem controle preciso de velocidade e torque em baixas rotações. Eles são conhecidos por sua capacidade de resposta rápida e por seu baixo custo, o que os torna populares em uma variedade de sistemas automatizados.

AC (corrente alternada)

Utilizam corrente alternada e são mais indicados para aplicações que requerem alta potência e torque em uma ampla faixa de velocidades. Esses motores são mais robustos e podem ser utilizados em ambientes industriais exigentes, onde a durabilidade e o desempenho são fatores críticos.

Motores de passo "Servolite"

São frequentemente utilizados em sistemas que necessitam de controle preciso de posição. Eles funcionam dividindo o movimento em pequenos incrementos, chamados de "passos", o que permite um controle extremamente preciso da posição do motor. Esse tipo é amplamente utilizado em máquinas de CNC e impressoras 3D.

Como escolher o servo acionamento ideal

A escolha do servo acionamento deve considerar:

  • Tipo de aplicação: robótica, embalagens, manufatura ou transporte;
  • Tipo de servomotor: AC, DC ou híbrido;
  • Torque e inércia da carga;
  • Integração com CLP e protocolo de comunicação;

Um servo acionamento corretamente dimensionado garante maior precisão, economia de energia e vida útil do sistema.

Vantagens do uso de servo acionamentos na indústria

Esses sistemas oferecem uma série de vantagens que os tornam essenciais em muitos setores da indústria. Algumas das principais vantagens incluem:

Alta precisão e repetibilidade

Uma das características mais marcantes é sua capacidade de realizar movimentos com alta precisão. Graças ao feedback contínuo fornecido pelos sensores, o sistema pode ajustar sua operação em tempo real, garantindo que os movimentos sejam executados com extrema exatidão. Além disso, permite uma repetibilidade excelente, ou seja, a capacidade de realizar a mesma operação diversas vezes com o mesmo nível de precisão.

Eficiência energética

Também são conhecidos por sua eficiência energética. Diferente de outros tipos de motores, que operam constantemente em plena capacidade, o servo acionamento ajusta dinamicamente a energia necessária para realizar o movimento.

Isso resulta em uma redução significativa no consumo de energia, especialmente em aplicações que envolvem mudanças frequentes de velocidade ou torque.

Flexibilidade e adaptabilidade

Outra grande vantagem é sua flexibilidade. Esses sistemas podem ser configurados para atender às necessidades específicas de cada aplicação, conseguindo controlar desde pequenos dispositivos até grandes máquinas industriais.

Isso os torna uma escolha versátil para uma ampla gama de indústrias, como automotiva, farmacêutica, de eletrônicos e muito mais.

Como funciona o servomotor?

O servomotor é o componente responsável pela conversão do sinal elétrico em movimento mecânico. Mas, como funciona em detalhes?

Ele recebe um sinal elétrico do controlador e, dependendo do tipo de motor (DC, AC ou passo-a-passo), converte essa energia em movimento rotacional ou linear.

É projetado para operar de forma precisa, ajustando sua rotação e torque conforme as necessidades da aplicação. Isso é possível graças ao feedback constante fornecido pelo sensor de posição, que permite ao motor corrigir qualquer desvio em tempo real.

Como funciona um encoder servo motor?

O encoder é o dispositivo responsável por medir a posição do eixo do motor e enviar essa informação de volta ao controlador.

Existem diferentes tipos, como encoders ópticos e magnéticos, que variam em precisão e custo. Independentemente do tipo, o encoder desempenha um papel crucial no ciclo de feedback e correção do sistema, permitindo que o motor ajuste seu desempenho conforme os parâmetros desejados.

O servo acionamento é uma tecnologia essencial para a automação industrial, proporcionando precisão, eficiência e flexibilidade em uma ampla gama de aplicações.

Com seus componentes principais trabalhando em harmonia, ele permite o controle de movimentos complexos com extrema exatidão e repetibilidade. Se você busca uma solução robusta e eficiente para suas necessidades industriais, ele será, sem dúvida, uma excelente escolha.

Comparado a outros sistemas de controle, o servo acionamento industrial oferece uma combinação única de velocidade, precisão e estabilidade.
É por isso que essa tecnologia é amplamente utilizada em linhas de montagem, robôs industriais e equipamentos de embalagem.

Quer levar precisão e eficiência à sua linha de produção?
Descubra os servo acionamentos e servomotores Festo e fale com nossos especialistas em automação industrial.