Qu'est-ce qu'un système d'air comprimé

Un système d'air comprimé est un réseau coordonné qui produit, traite et achemine l'air comprimé vers les machines et les procédés d'une installation. Une conception adéquate assure la bonne pression, le bon débit et la bonne qualité d'air aux points appropriés du système.

Étant donné que l'air comprimé peut être adapté précisément aux exigences de chaque application, il est utilisé dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication, l'alimentation et les boissons, l'électronique et l'automobile.

Un traitement de l'air bien dimensionné offre des avantages clairs à l'échelle du système :

  • Fonctionnement fiable : un air propre, sec et correctement régulé réduit les défaillances et les arrêts imprévus.
  • Durée de vie prolongée de l'équipement : la réduction de la contamination et de l'humidité protège les joints, les distributeurs et les vérins, ce qui prolonge les intervalles d'entretien et la durée de vie utile.
  • Efficacité énergétique : des réglages de pression adéquats, de faibles chutes de pression ainsi qu'une filtration et un séchage adaptés permettent d'éviter une consommation d'énergie inutile, ce qui favorise un fonctionnement efficace et réduit les coûts sur le cycle de vie.
  • Sécurité : une qualité et une pression d'air stables, combinées à des composants de sécurité appropriés, contribuent à un fonctionnement sécuritaire de la machine et protègent à la fois le procédé et le personnel.

Étapes clés du traitement de l'air comprimé

Les sections suivantes décrivent le déroulement type d'un système d'air comprimé industriel.

1. Aspiration de l'air ambiant

Le processus commence par l'aspiration de l'air ambiant dans le système à travers un filtre d'admission. Ce filtre élimine la poussière grossière et les grosses particules avant qu'elles n'atteignent le compresseur. Un air d'admission propre :

  • Protège le compresseur
  • Réduit l'usure
  • Améliore la qualité de l'air comprimé dès le départ

Cet air ambiant constitue la matière première qui sera comprimée et conditionnée en vue de son utilisation dans l'application.

2. Compression

Le compresseur se trouve au cœur de chaque système d'air comprimé. Sa tâche consiste à augmenter la pression de l'air ambiant jusqu'au niveau requis par l'application. Selon le profil de la demande, différentes technologies de compresseurs peuvent être utilisées, par exemple :

  • Les compresseurs à vis
  • Les compresseurs à piston
  • Les compresseurs à spirale

Quel que soit le type, le principe de base reste le même : l'énergie électrique est convertie en énergie d'air comprimé. Le choix et le dimensionnement du compresseur ont une incidence directe sur la consommation d'énergie et le rendement du système.

3. Réservoir d'air

Après la compression, l'air est généralement stocké dans un réservoir d'air. Ce composant remplit plusieurs fonctions importantes :

  • Il compense les fluctuations de la consommation d'air
  • Il assure une alimentation stable pendant les périodes de pointe
  • Il fournit un stockage à court terme de l'air comprimé
  • Il aide à stabiliser la pression du système
  • Il permet à l'air de refroidir légèrement, ce qui favorise une première séparation du condensat

Un réservoir correctement dimensionné favorise un fonctionnement efficace du compresseur et contribue à un système stable et fiable.

4. Sécheur frigorifique

L'air comprimé contient toujours de l'humidité. Si cette humidité n'est pas éliminée, elle peut entraîner de la corrosion, de la contamination et des défaillances dans les composants en aval. Un sécheur frigorifique refroidit l'air comprimé afin que l'eau se condense et puisse être séparée. Le résultat est un air sec ayant un point de rosée sous pression défini, adapté aux environnements industriels standards. Pour les applications ayant des exigences plus élevées — par exemple, les installations extérieures dans les climats froids ou les procédés sensibles — des sécheurs par adsorption peuvent être utilisés en complément ou à la place des sécheurs frigorifiques afin d'atteindre des points de rosée plus bas.

5. Traitement d'air décentralisé

Fonctions de régulation

  • Commutation et régulation : les distributeurs marche/arrêt et les régulateurs de pression contrôlent l'alimentation en air et établissent la pression requise pour chaque machine ou sous-système. Cela permet une adaptation précise au procédé et évite toute surpression inutile.
  • Mesure : les capteurs de pression et de débit surveillent les paramètres clés en temps réel. Cela soutient la surveillance de l'état, aide à détecter rapidement les fuites ou les chutes de pression, et fournit des données précieuses pour l'optimisation.
  • Sécurité : les distributeurs de démarrage progressif mettent le système sous pression graduellement au démarrage, prévenant les à-coups de pression soudains et les mouvements imprévus de l'application. Les soupapes de sécurité et les solutions de cadenassage (LOTO) contribuent à protéger le personnel et l'équipement, et favorisent des procédures d'entretien sécuritaires.

Qualité de l'air comprimé

  • Élimination du condensat : les séparateurs d'eau, les sécheurs par adsorption et les sécheurs à membrane éliminent l'humidité résiduelle de l'air comprimé. Cela protège les distributeurs, les vérins et les autres composants contre la corrosion, le grippage et l'usure prématurée. Selon les exigences en matière de point de rosée, ces technologies peuvent être utilisées de façon centralisée ou locale.
  • Filtration des particules : les filtres de surface et à cartouche éliminent les contaminants solides comme la poussière, la rouille et le tartre. En combinant différents degrés de filtration (p. ex. préfiltres et filtres fins), il est possible d'adapter la qualité de l'air à la sensibilité des composants en aval.
  • Élimination de l'huile : les filtres coalescents éliminent les aérosols d'huile de l'air comprimé, tandis que les filtres à charbon actif adsorbent les vapeurs et les odeurs d'huile. Cette combinaison permet d'obtenir un air comprimé à faible teneur en huile ou exempt d'huile, ce qui est essentiel dans des secteurs comme l'alimentation, la pharmaceutique et la fabrication de précision.

6. Acheminement vers la machine

Dans la dernière étape, l'air comprimé traité est acheminé vers la machine ou le système. Il y est utilisé pour actionner des composants pneumatiques comme :

  • Les vérins et les pinces
  • Les distributeurs et les îlots de distributeurs
  • Les outils pneumatiques et les systèmes de manutention