Maschinensicherheit in Zahlen

Laut den Arbeitsunfallstatistiken von Eurostat wurden in der Europäischen Union im Jahr 2022 2,97 Millionen nicht tödliche Arbeitsunfälle und 3.286 tödliche Unfälle verzeichnet, wobei mehr als ein Viertel der tödlichen Unfälle mit Maschinen oder Fördermitteln in Verbindung standen.

Diese erschreckenden Zahlen unterstreichen, warum Sicherheit nicht nachrangig behandelt werden darf. Wenn eine Maschine ohne angemessene Sicherheitsvorkehrungen betrieben wird, können die Folgen unmittelbar und schwerwiegend sein: Sachschäden, kostspielige Ausfallzeiten, Verletzungen oder sogar rechtliche Konsequenzen. Andererseits verwandelt die von Anfang an in Systeme integrierte Sicherheit Maschinen in Vermögenswerte, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Vertrauen bieten.

Warum Maschinensicherheit wichtiger denn je ist

Die Rolle der Maschinensicherheit hat sich in den letzten zehn Jahren erheblich verändert. Während sie früher vor allem als Compliance-Anforderung betrachtet wurde, ist sie heute eine geschäftskritische Priorität.

Mehrere Faktoren treiben diesen Wandel voran:

  • Automatisierung und Digitalisierung – Moderne Maschinen sind schneller, leistungsfähiger und miteinander vernetzt. Dies steigert zwar die Produktivität, birgt jedoch auch Risiken. Eine schlecht gesicherte oder ungeschützte Maschine kann Bediener Unfallgefahren aussetzen oder sogar für einen Cyberangriff ausgenutzt werden.
  • Strengere Vorschriften – Die neue EU-Maschinenverordnung (2023/1230), die ab Januar2027 gilt, verschärft die Verpflichtungen für Maschinenbauer. Sie befasst sich ausdrücklich mit digitalen Risiken wie eingebetteter Software, KI und Cybersicherheit, wodurch Sicherheit und Schutz untrennbar miteinander verbunden werden.
  • Hohe Unfallkosten – Neben menschlichen Tragödien kann ein einziger Vorfall zu medizinischen Kosten, Geldstrafen, Ausfallzeiten und Rufschädigungen führen. In der EU kosten Unfälle Unternehmen jedes Jahr allein durch Arbeitsausfälle Milliarden.

Kurz gesagt: Maschinensicherheit ist nicht mehr optional. Unternehmen, die Sicherheit in ihre Konstruktionsprozesse integrieren, sind besser in der Lage, Menschen zu schützen, die Produktivität zu erhalten und in einem zunehmend anspruchsvollen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Eine Person sitzt vor einem Laptop und verfolgt ein Webinar, mit einer Industrieumgebung im Hintergrund.

Motion-Control-Projekte werden komplex, wenn Dimensionierung, Sicherheitseinrichtung, SPS-Integration, Inbetriebnahme und Validierung in getrennten Schritten erfolgen. In diesem On-Demand-Webinar sehen Sie, wie digitale Tools von Festo einen durchgängigen Workflow von der Konfiguration bis zur Inbetriebnahme unterstützen, wodurch Engineering-Teams Übergaben minimieren und Bewegungssteuerungslösungen besser evaluieren können.

Sehen Sie den Workflow in Aktion.

Erläuterung des regulatorischen Umfelds

Die Maschinensicherheit basiert auf Vorschriften und Normen, die zum Schutz der Bediener und zur Gewährleistung der Compliance in allen Märkten entwickelt wurden.

EU-Maschinenverordnung (2023/1230)

In Europa bildet die EU-Maschinenverordnung (2023/1230) die rechtliche Grundlage. Sie ersetzt die langjährige Maschinenrichtlinie, harmonisiert die Vorschriften in den EU-Mitgliedstaaten und führt neue Anforderungen für digitale Technologien ein. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass Maschinen nicht nur mechanisch, sondern auch in Bezug auf Software und Cybersicherheit sicher sind.

Die Maschinensicherheitsnormen

Um die Verordnung in der Praxis umzusetzen, geben internationale Normen Ingenieuren klare Methoden zur Bewertung und Implementierung der Sicherheit an die Hand. Die drei wichtigsten sind:

ISO 12100 → Risikobeurteilung

  • Allgemeine Grundsätze zur Ermittlung von Gefahren und zur Risikominderung.
  • Grundlage für alle nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen.

ISO 13849 → Performance Level (PL)

  • Konzentriert sich auf sicherheitsrelevante Teile von Steuerungssystemen.
  • Bestimmt, wie zuverlässig ein System Sicherheitsfunktionen ausführt.

IEC 62061 → Sicherheitsintegritätslevel (SIL)

  • Gilt für elektrische, elektronische und programmierbare Systeme.
  • Definiert die Wahrscheinlichkeit von Ausfällen der Sicherheitsfunktion.

Zusammen bieten diese Normen einen strukturierten Weg: Risiken bewerten (ISO 12100), zuverlässige Steuerungen entwickeln (ISO 13849) und diese anhand der SIL-Anforderungen (IEC 62061) validieren.

Compliance ist nicht verhandelbar

Die Einhaltung der Vorschriften durch Hersteller und Maschinenbauer ist nicht verhandelbar. Die Nichteinhaltung der Anforderungen gefährdet den Marktzugang, verursacht kostspielige Neukonstruktionen und birgt vor allem das Risiko vermeidbarer Schäden für Menschen.

Sicherheit bei der Konstruktion: Grundsätze und Methodik

Bei einer effektiven Maschinensicherheit geht es nicht darum, am Ende nicht trennende Schutzeinrichtungen anzubringen. Es geht darum, Sicherheitsprinzipien in jede Phase der Konstruktion und des Betriebs zu integrieren.

Dieser kombinierte Ansatz lässt sich in vier wesentliche Phasen unterteilen:

1. Risikominderung an der Quelle

  • Die sicherste Maschine ist eine, bei der Gefahren bereits bei der Konstruktion beseitigt werden.
  • Beispiel: Eine Verpackungsmaschine mit gekapselten Schneidmessern beseitigt die Gefahr, noch bevor trennende Schutzeinrichtungen überhaupt in Betracht gezogen werden müssen.

2. Funktionale Sicherheit

  • Sicherheitsrelevante Steuerungssysteme müssen ihre Funktion immer erfüllen – auch im Falle von Störungen.
  • Beispiel: Eine mit Lichtgittern ausgestattete Förderstrecke muss zuverlässig anhalten, wenn jemand den Gefahrenbereich betritt, unabhängig von Systemfehlern.

3. Redundanz und Zuverlässigkeit

  • Kritische Systeme verfügen häufig über Backups, um das Ausfallrisiko zu verringern.
  • Beispiel: Roboter-Schweißzellen können mit zweikanaligen Not-Aus-Schaltern ausgestattet werden. Wenn einer ausfällt, sorgt der andere weiterhin für die Abschaltung.

4. Validierung und kontinuierliche Verbesserung

  • Sicherheit ist erst dann gewährleistet, wenn sie getestet wurde. Tools wie SISTEMA validieren das Performance Level (PL) oder das Sicherheitsintegritätslevel (SIL).
  • Beispiel: Ein Steuerungssystem für Abkantpressen kann analysiert und überprüft werden, bevor es für den sicheren Gebrauch zertifiziert wird.

Indem sie Sicherheit als einen Lebenszyklusprozess betrachten – vom Entwurf über die Validierung bis hin zur Wartung – stellen Unternehmen die Einhaltung der Vorschriften sicher, reduzieren Ausfallzeiten und bauen mehr Vertrauen bei den Betreibern auf.

Aufbau eines Rahmens zur Risikobeurteilung

Das Herzstück der Maschinensicherheit bildet der Rahmen zur Risikobeurteilung. Er gibt eine Struktur für die Identifizierung von Gefahren, die Priorisierung von Risiken und die Auswahl geeigneter Schutzmaßnahmen vor.

Ein typischer Prozess umfasst drei Schritte:

Gefahren identifizieren

  • Suche nach mechanischen, elektrischen, thermischen und mit der menschlichen Interaktion verbundenen Risiken.
  • Beispiel: In einer Abfüllanlage können Gefahrenquellen Quetschstellen an Transportbändern oder freiliegende Hochspannungsteile sein.

Beurteilung und Priorisierung von Risiken

  • Einschätzung des Schweregrads von Schäden und der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens.
  • Beispiel: Eine schnell rotierende Klinge birgt ein weitaus höheres Risiko als ein langsames Transportband und erfordert strengere Kontrollen.

Maßnahmen zur Risikominderung definieren

  • Anwendung der „Hierarchie der Kontrollmaßnahmen“: Beseitigung von Gefahren, wo immer dies möglich ist, und anschließende Sicherung, Verrieglung oder Kontrolle mit zuverlässigen Sicherheitssystemen.
  • Beispiel: Ein Roboterarm kann mit einer Kombination aus Lichtgittern, Barrieren und Bewegungssteuerungs-Sicherheitsfunktionen gesichert werden.

Die Dokumentation dieses Prozesses ist unerlässlich. Sie liefert den Nachweis der Einhaltung der ISO-Norm 12100, unterstützt Audits und stellt sicher, dass Entscheidungen auf strukturierten Analysen und nicht auf Annahmen basieren.

Sicherheit ist keine Option – sie ist intelligentes Engineering.

Seien wir ehrlich: Wenn Sie Maschinen bauen und nicht an die Sicherheit denken, machen Sie etwas falsch. Sicherheit ist kein Punkt, den man einfach abhaken kann – sie ist ein wesentlicher Bestandteil von Leistung, Zuverlässigkeit und Reputation. Unfälle kosten Zeit, Geld und Vertrauen. Ein intelligentes Sicherheitsdesign verhindert all das. Es geht nicht nur darum, Verletzungen zu vermeiden – es geht darum, Maschinen am Laufen zu halten, Teams zu motivieren und Kunden zu binden.

Gute Sicherheit bietet folgende Vorteile:

  • Weniger ungeplante Stillstände dank robuster Verriegelungen und Schutzsysteme.
  • Längere Lebensdauer der Maschinen, da sichere Maschinen besser gewartet und weniger beansprucht werden.
  • Engagierte Betreiber, die wissen, dass ihre Umgebung mit Sorgfalt aufgebaut wurde.
  • Glaubwürdigkeit gegenüber Kunden, die Verantwortung als Standard erwarten.

Nehmen wir eine Verpackungslinie mit modernen Sicherheitsverriegelungen: Sie schützt nicht nur Menschen, sondern steigert auch die Gesamtanlageneffektivität (OEE), indem sie Ausfallzeiten reduziert. Sicherheit ist keine Kostenstelle. Sie ist ein Leistungsmultiplikator.

Maschinensicherheit ist mehr als nur eine gesetzliche Anforderung – sie ist eine Verantwortung und eine Chance. Durch die Einhaltung von Vorschriften, die Anwendung bewährter technischer Prinzipien und die Befolgung einer strukturierten Konstruktionsmethodik können Unternehmen Menschen schützen und gleichzeitig ihre Produktivität sichern. Ein robuster Rahmen zur Risikobeurteilung stellt sicher, dass Gefahren identifiziert und reduziert werden, während kontinuierliche Verbesserungen die langfristige Anlageneffektivität gewährleisten.