Diagnostic de fuites
Please sign in to see prices or request test licenses
Moins d'immobilisations grâce à la maintenance préventive et une localisation plus rapide des erreurs : grâce aux cycles de diagnostic séparés et aux valeurs seuils définies, vous pouvez détecter et localiser individuellement des fuites dans l'application fonctionnant sur le Festo Motion Terminal.
Avec la Motion App „Diagnostic de fuites“, vous pouvez déceler la fuite d'un volume ou d'un actionneur pneumatique dans l'application. Cette App de maintenance préventive permet de déceler les fuites soudaines et les tuyaux endommagés ou usés. La Motion App détecte également à temps les fuites dues à l'usure du vérin ou du distributeur. La surveillance du process n'est pas permanente.
La Motion App lance son propre cycle de diagnostic en approchant les deux positions finales. Pendant le diagnostic, le vérin fait plusieurs allers-retours. Le débit volumique de fuite est essentiellement calculé sur la base du volume du vérin ou du volume complet, volume du tuyau compris ainsi que sur la base du changement de pression mesuré. C'est pour cela que vous devez configurer correctement les paramètres systèmes.
Avec le réglage par défaut, la mesure du changement de pression ne démarre que lorsque les changements de pression ont diminué en grande partie par la dynamique de température. Selon le volume, il faut une durée de confinement plus longue. Pour calculer la présence de fuites, le système détermine la chute de pression sur un distributeur (actionneur en position finale).
Outre le débit de fuite calculé, l'App indique également l'état des fuites pour le raccord du distributeur correspondant. Pour déterminer le seuil d'état, il faut d'abord effectuer une mise en référence lorsque l'installation est en état correct. La valeur de référence des fuites est alors déterminée, l'idéal étant de la faire à l'installation par exemple. Les valeurs de référence sont ensuite sauvegardées et déposées dans un bloc de paramètres. S'il y a une valeur de référence valide pour la fuite, le débit de fuite déterminé est comparé à cette valeur de référence et signalé comme changement de fuite (Delta par rapport à la valeur de référence) en l/h. Sur la base des valeurs limites définies précédemment pour le Delta, l'état est également signalé sous forme de valeur numérique (0, 1, 2, 3) ou de feu tricolore (rouge, orange, jaune, vert) selon la norme VDMA.
Vous pouvez exécuter la Motion App „Diagnostic de fuites“ en même temps sur tous les emplacements de distributeurs du Festo Motion Terminal.
- Débit :
- Plage de mesure 2 … 600 l/h
- Références dans la Motion App et par l'automate API :
- Démarrer diagnostic
- Annuler diagnostic
- Démarrer mesure de référence
- Annuler mesure de référence
- Renvoi à la commande
- Etat de la détection
- Valeur de fuite canal 2
- Valeur de fuite canal 4
- Analyse VDMA (Association allemande des constructeurs de machines et d'équipements)
- Fonction de pré-mise sous pression :
- Si, au démarrage de la Motion App, la pression dans la chambre du vérin à mettre à l'échappement est de plus de
20% sous la pression d'alimentation, la mise sous pression de la chambre du vérin concernée sera nettement plus faible. La mise à l'échappement de la chambre concernée sera nettement plus faible en conséquence. Ce qui garantit que l'énergie de fin de course autorisée ne sera pas excédée.
- Notes :
- La mise en référence doit être réalisée lorsque l'installation est en état correct car cet état/cette valeur sera prise en référence lors des prochaines analyses de fuite.
- Selon le volume, il faudra modifier la durée de confinement.
- L'utilisation de vérins qui ne sont pas dans la banque de données risque de fausser les les résultats.
- Restrictions :
- Ne convient pas au vide
- La température de l'air comprimé doit se situer dans la plage de tolérance : 10°C … 30°C
- Pression d'alimentation possible du Festo Motion Terminal 0,5 ... 8 bar
- La force exercée par un poids en position de montage différente de 0 doit toujours être 75% plus faible que la force pneumatique
- Pour garantir les précisions mentionnées ci-dessous, il faut impérativement que l'actionneur atteigne les positions finales correspondantes lors de rentrée et sortie
- Les données de précision s'appliquent à : 0 ... 50 l/h :
- Précision absolue :
- Petit volume 0,072 l : ±7 l/h
- Gros volume 5,074 l : ±15 l/h
- Petit vérin ADN-25-50-A-P-A : ±7 l/h
- Grand vérin DSBC-63-500-PPVA-N3 : ± 10 l/h
- Répétabilité : ±10 l/h
- Etat du système à la fin et à l'annulation du diagnostic :
- Volume : d'abord, les volumes sont mis à l'échappement de sorte que le seuil de pression de l'échappement se régule. Ce qui ferme toutes les vannes à membrane du niveau principal.
- Vérin : lorsque la détection des fuites dans le vérin est terminée, tous les boosters se ferment. Cela signifie que la pression présente à cet instant reste confinée, généralement, la pression d'alimentation est confinée dans la chambre 2 et la pression d'échappement dans la chambre 4.
- A l'annulation de la détection de fuite, toutes les vannes à membrane du niveau principal se ferment, cela signifie que la pression présente à cet instant reste confinée.