La microfluidique est la science et la technologie qui consistent à gérer de très faibles quantités de fluides dans de minuscules canaux. Ces fluides peuvent être des liquides ou des gaz, et les canaux mesurent souvent moins d’un millimètre de largeur.
À cette échelle, les fluides se comportent différemment. La tension superficielle, la viscosité et la géométrie des canaux deviennent alors plus déterminantes que la gravité ou les turbulences. Cela offre aux ingénieurs et aux scientifiques un avantage utile : de faibles volumes peuvent être déplacés, mélangés, chauffés, séparés ou analysés avec une excellente précision.
C’est pourquoi la microfluidique est utilisée dans de nombreux appareils compacts en sciences de la vie. Elle permet à un appareil de gérer les échantillons et les réactifs de manière contrôlée, souvent en occupant moins d’espace, en utilisant moins de fluide et en réduisant la durée des étapes du processus par rapport aux installations de laboratoire classiques.
La microfluidique fonctionne en guidant les fluides à travers des microcanaux, des chambres et des points de contrôle conçus avec précision. Au lieu de faire circuler un échantillon volumineux dans des tubes, un dispositif microfluidique permet de faire circuler de minuscules quantités d’échantillon et de réactif le long d’un circuit interne compact.
Un processus microfluidique simple comprend généralement :
La configuration exacte dépend de la tâche. Un appareil de diagnostic, un système de dosage et un modèle d’organe sur puce peuvent tous utiliser des principes de microfluidique, mais ils ne déploient pas la même architecture.
Considérez une puce microfluidique comme un petit circuit structuré destiné au passage des fluides. Un échantillon pénètre dans la puce, se déplace à travers des canaux étroits, atteint une ou plusieurs zones fonctionnelles, puis produit un résultat mesurable. Dans un système de laboratoire sur puce, cette méthode peut remplacer plusieurs étapes manuelles en laboratoire. Un seul appareil peut aider à préparer un échantillon, mélanger des réactifs et gérer les conditions de réaction.
Il en résulte un processus plus compact. Les étapes qui exigeaient autrefois davantage d’espace, de manipulation manuelle et de composants séparés sont plus courtes et plus faciles à maîtriser.
À l’échelle microscopique, l’écoulement d’un fluide est généralement contrôlé avec précision et est prévisible. Dans de nombreux systèmes microfluidiques, l’écoulement est laminaire, ce qui signifie que les couches de fluide se déplacent côte à côte avec un minimum mélange causé par la turbulence. Ceci modifie la manière dont les ingénieurs conçoivent un appareil : Le mélange, le dosage et la maîtrise du temps de réaction dépendent souvent de la géométrie des canaux, de la longueur du circuit fluidique, de la régulation de la pression et des propriétés de surface du matériau.
Trois principes sont particulièrement importants :
Cela peut être particulièrement utile pour les procédés biologiques et chimiques. Des volumes plus faibles d’échantillons ou de réactifs peuvent être nécessaires, et les étapes sensibles peuvent être réalisées dans un environnement contrôlé.
La microfluidique est utilisée partout où de faibles volumes de fluides doivent être contrôlés, analysés ou traités. Dans le secteur des sciences de la vie, elle est souvent indispensable dans des applications où l’espace, le volume des échantillons et la répétabilité sont cruciaux.
Les domaines d’application courants incluent :
Si vous travaillez sur des dispositifs compacts pour les sciences de la vie, les ressources suivantes peuvent vous apporter des informations complémentaires à ce sujet. Nos équipes de recherche explorent les concepts de microfluidique pour l’automatisation de laboratoire et la technologie médicale, et comment ils peuvent être utilisés dans des domaines tels que la thérapie cellulaire CAR-T automatisée et les systèmes d’organes sur puce.
La microfluidique ne consiste pas seulement à réduire la taille des circuits fluidiques. Elle fournit aux ingénieurs et aux scientifiques une architecture efficace permettant de maîtriser avec précision de très faibles volumes de fluides, afin que des dispositifs compacts puissent gérer les échantillons, les réactifs et les réactions avec une efficacité maximale.
Les points les plus importants sont :
Une fois les principes de base bien compris, il est utile de se demander en quoi la maîtrise des fluides peut contribuer à améliorer la fiabilité, la reproductibilité ou le passage à l’échelle.