Un collettore fluidico convoglia i liquidi o i gas attraverso canali interni, invece di affidarsi esclusivamente a tubi esterni, raccordi e connessioni manuali. In termini pratici, trasforma il percorso del fluido in un componente o un sistema definito. Ciò può rendere il percorso più compatto, più facile da replicare e più semplice da verificare prima della produzione.
Un collettore può essere un semplice blocco di instradamento o diventare parte di un'architettura fluidica integrata con valvole, raccordi, sensori o componenti per il controllo della pressione. Fornisce una struttura maggiore rispetto al solo utilizzo di tubi, motivo per cui gli ingegneri spesso valutano un collettore fluidico.
Le tubazioni non sono obsolete. Includi nella comparazione quando il sistema richiede maggiore flessibilità rispetto all'integrazione. Si tratta di una situazione comune nelle prime fasi di sviluppo, negli impianti di ricerca e nelle configurazioni semplici, in cui il percorso del fluido è ancora soggetto a frequenti variazioni.
Una configurazione basata sui tubi può essere ancora efficace quando:
Nelle fasi iniziali di concetto e prototipo, i tubi potrebbero fornirti la libertà di cui ha bisogno. Diventa rischioso quando quella libertà si trasforma in variazioni di assemblaggio, limitazioni di spazio o incertezze di scalabilità.
Questo blog ti fornisce i primi punti di confronto. La guida alle soluzioni ti accompagna nella fase successiva e aiuta il tuo team a valutare tubazioni, tecnologie dei collettori, metodi di incollaggio, materiali e modelli dei fornitori prima di definire definitivamente un percorso progettuale.
Utilizzala come filtro pratico per la prossima revisione interna o per la discussione con i fornitori. Otterrai domande più chiare, una panoramica più precisa dei compromessi e una base più strutturata per decidere quale architettura fluidica debba essere valutata in modo più approfondito.
Confronta le tue opzioniUn collettore fluidico è rilevante quando i tubi iniziano a rendere il sistema più difficile da costruire, testare, manutenere o scalare.
Quando si decide se un collettore fluidico è la soluzione giusta, ricorda di includere i punti sottostanti. Ogni punto da solo potrebbe non giustificare un collettore, ma diversi punti insieme possono rendere il confronto utile:
In genere, il passaggio dall'uso dei tubi avviene quando un dispositivo per la diagnostica in vitro (IVD) o per l'analisi al point-of-care passa dalla fase di sviluppo del test a un'architettura di sistema più definita. L'uso di tubi aperti può rivelarsi efficace finché il test è ancora in fase di evoluzione. Ma quando il progetto deve adattarsi a un alloggiamento più piccolo o richiede un assemblaggio ripetibile mentre i volumi di produzione aumentano, lo stesso schema di tubazioni risulta più difficile da giustificare.
A quel punto, la domanda non è più “Riusciremo a far funzionare questo percorso?”, ma “È possibile trasformare questo percorso in un'architettura hardware affidabile?”.
Un collettore fluidico ben progettato può contribuire a rendere il percorso del fluido più chiaro, più compatto e più ripetibile. Può inoltre ridurre il numero di connessioni esterne rispetto a un layout con molti tubi e rendere il sistema di collettori più facile da riprodurre, sia per prototipi che per la produzione in serie. Ciò può essere utile durante la revisione del design in termini di volume morto, interfacce e accesso per la manutenzione. Può anche semplificare l'integrazione dei componenti quando le valvole, i raccordi o i sensori devono essere posizionati vicino al percorso del fluido.
Il collettore deve essere adeguato all'applicazione. La compatibilità con i fluidi, le condizioni operative, la geometria dei canali, la scelta dei materiali, le esigenze di convalida e la strategia di produzione sono tutti fattori che rivestono un ruolo importante.
Prima di scegliere un design di collettore fluidico, concentrati sulle scelte che influenzano l'ingombro, il lavoro di assemblaggio, l'adattamento dei materiali e la fattibilità dell'ampliamento. Un primo confronto chiaro può indicare quali opzioni devono essere valutate completamente prima che il tuo team dedichi tempo alla progettazione.
Inizia confrontando il procedimento di produzione di base. È opportuno valutare soluzioni quali bonded manifolds, lavorati a macchina, stampati e stampati in 3D tenendo conto delle esigenze del percorso del fluido, quali la complessità dei canali, la fase di prototipazione, l'ingombro e le aspettative di produzione.
Se si tratta di un bonded manifold, verifica in che modo gli strati sono uniti e quali sono le implicazioni per l'applicazione. Potrebbe valere la pena prendere in considerazione un diffusion bonded manifold quando sono fondamentali un percorso multistrato compatto, camere interne o strati privi di adesivo.
La selezione del materiale dovrebbe essere in linea con i fluidi e le condizioni operative. Un collettore in PMMA può essere appropriato quando sono rilevanti la trasparenza o l'ispezione visiva. Un collettore in PEI può essere una buona opzione se devono essere soddisfatti requisiti termici o chimici più elevati.
Infine, confronta le capacità dei fornitori. Alcuni progetti richiedono solo una parte del collettore. Per altri progetti, potrebbe essere necessario un supporto per la progettazione e l'assemblaggio complessivo del collettore, comprese valvole, raccordi, tubazioni, sensori, sistemi di controllo della pressione, assemblaggio e collaudo.
Vuoi discutere il tuo approccio alla progettazione fluidica o iniziare a delineare il progetto prima che venga definito il layout? Condividi con noi i requisiti attuali, eventuali domande aperte o le prime idee concettuali. Possiamo aiutarti a chiarire quale architettura, quali opzioni sui materiali e quale livello di integrazione devono essere esaminati per primi.