公共供水和排污管理公司 BUSKI 负责土耳其西部布尔萨省的供水。该公司所在的城市布尔萨是土耳其的第四大城市。当地生活着 300 万人,每日饮用水需求量为 700,000 立方米。BUSKI 竭尽全力建立无故障的供水系统,并根据欧洲标准建设有效的基础设施。

过去,系统故障只能由现场维护人员来确定。此外,定期向水中添加氯会导致水质波动。水处理现代化改造项目的另一个目标是节省能源。但这对于 Festo 来说并不是什么新鲜事。我们已经在土耳其完全自动化和现代化改造了其他六个水处理厂。

核心要素是砂床滤池的现代化和自动化改造。您可以在此处了解详情。也可以直接跳转到 Festo 解决方案。

无异味的饮用水

公共供水公司 BUSKI 一直在寻找经验丰富的技术合作伙伴来对它的一个水处理厂进行现代化改造。通过招标,他们寻求实现五个目标:

系统自动化应提高操作安全性。同时,由此导致的冲洗水和滤砂消耗量的减少应降低水处理成本。传感器技术应可帮助操作员迅速发现故障,以便进行预防性维护,从而确保无缝运行。并且,应根据需要控制杀菌化学物质的投药计量,确保水不会有异味。无论如何,应将对消费者的任何健康风险保持在最低水平。通过有针对性的培训为新工厂的高效运营准备好出色的员工。

系统自动化的水技术

除了产品和附件,Festo 还提供全面的水技术解决方案。从最初的规划步骤一直到操作人员培训,我们的专家都为布尔萨的土耳其水供应商提供支持。

制定实现目标的发展蓝图

Festo 的专家联合 BUSKI 执行了需求分析,其中包括处理过程的所有关键环节:滤池、计量、澄清池、污泥增稠剂和氯化。结果取得了令人信服的方案,其中包括所有要求,例如全自动、顺畅的运营和简单的维护以及人员培训。

尖端的水处理技术

实施该方案后,现在可以完全自动操作 28 个砂滤池:每个压缩空气过滤器都配备了一个新的控制面板和一个带模块化 CPX 电动终端的气动控制柜。主电气控制柜也进行了更新。

我们用直线和角行程气缸代替了过时的过程阀驱动器技术。压缩空气网络也进行了更换和定制。现在,每个滤池都使用阀组进行控制。

使用基于 CPX 自动化平台的系统精确计量添加的化学物质,该系统可根据流经工厂的水量自动调整要添加的量。所有数据都传输到 SCADA 系统。

使用 SCADA 进行监控

以前手动完成的工作现在由新的 SCADA 系统处理,该系统具有为保证数据安全性而设计的冗余。它监视整个过程,并基于所有过程数据自动为预防性维护或操作任务创建各种状态报告。工作人员不再需要费力地记录各个值,例如压力、液位、过程阀位置、过滤器的更换日期或泵的工作时间。取而代之的是,现在可以在带有视频墙的新控制室——SCADA 控制中心集中读取每个参数。为此,在整个工厂安装了光纤通信网络。

在职培训和资格审核

Festo Didactic 的培训计划时长共 300 个小时,经过该培训,员工将具备安全操作设备及其机电和/或气动组件的资格。在此类培训中,理论与实践有效地结合在一起,在计划结束时,参与者都将获得 Festo 颁发的证书。

此外,我们在土耳其国内公司的专家在现场工作了整整一年。他确保了在启动阶段的无缝运行,并随时可以回答问题。如今,BUSKI 工程师可以高效地运营和维护全自动化工厂。归根结底,他们将确保 Dobruca 水处理厂翻新成功。

改善水质,提高效率

Dobruca/布尔萨项目的结果很明显:新的全自动化工厂可以更安全、更经济、更强大地运行。Festo 以前成功地与土耳其最大的水供应商 ISKI 合作,这一事实证明了我们在水技术方面的能力。德国品质的 Festo 品牌和气动技术的自动化理念使 BUSKI 信服。我们使用易于维护和可靠工作的驱动器和气动阀以简单的胸膛设计形成了安全清洁的解决方案。

我们的土耳其同事所展示的工程专业知识及其提供的支持水平给客户留下了深刻的印象。另外,全自动化工厂的成本相对较低,详细的培训计划以及运营第一年的指导,都是 BUSKI 管理人员对我们的概念授标的理由。

每滴水都是自动化成功的体现

全面的自动化满足了 BUSKI 对新处理厂的所有要求。与过程相关的操作可通过气动过程阀可靠且无缝地运行。水质以及水处理效率有了显著改善。滤砂和冲洗水的损耗已降至最低。最后,水的味道得到了显著改善。许多员工首先意识到了这一点。

成功案例可供下载

砂滤系统的气动现代化改造。再次阅读 了解 BUSKI 和 Festo 的具体做法。