微流控是一门在微小通道内控制极小量流体的科学与技术。 这些流体可以是液体或气体,通道宽度通常小于一毫米。

在这个尺度下,流体的行为有所不同。 表面张力、粘度和通道几何形状开始比重力或湍流更加重要。 这为工程师和科学家提供了一个有用的优势:可以在高度可控的条件下移动、混合、加热、分离或分析极小体积的流体。

这就是微流控被广泛应用于许多紧凑型生命科学设备的原因。 它使设备能够以可控的方式管理样品和试剂,通常比传统实验室配置占用更少的空间、更少的流体和更短的工艺步骤。

微流控通过精密设计的微通道、腔室和控制点来引导流体。 微流控设备不是通过管路移动大量样品,而是通过紧凑的内部路径移动极小量的样品和试剂。

一个简单的微流控过程通常包括:

  • 入口,样品或试剂进入设备的位置
  • 微通道,引导流体通过路径
  • 控制元件,如压力、毛细作用、泵或阀
  • 处理区域,进行混合、加热、分离或反应的位置
  • 检测或输出区域,可测量、读取或传输结果的位置

具体设置取决于任务。 诊断设备、滴定系统和器官芯片模型可能都使用微流控原理,但它们不需要使用相同的架构。

可以将微流控芯片想象为一条小型、结构化的流体路径。 样品进入芯片,通过狭窄通道,到达一个或多个功能区域,然后产生可测量的结果。 在芯片实验室系统中,这条路径可以替代多个手动实验室步骤。 可以使用单个设备来制备样本、混合试剂和控制反应条件。

这样我们就得到了一套更为紧凑的工艺流程。 曾经需要更多空间、更多人工操作和更多独立组件的步骤,现在变得更短、更容易控制。

在微尺度下,流体流动通常是精确可控且可预测的。 在许多微流控系统中,流动是层流,这意味着流体层并排移动,湍流引起的混合极小。 这改变了工程师设计设备的方式: 混合、滴定和反应时间通常取决于通道形状、路径长度、压力控制和材料的表面特性。

三个原则尤为重要:

  • 表面效应变得更显著, 因为流体相对于其体积会与更大的表面积接触
  • 流动更可预测, 有助于重复进行样品滴定和分析
  • 小体积反应迅速,因为热和质量的传递距离短

这对生物和化学过程尤其有价值。 可能需要更少的样品或试剂体积,敏感步骤可以在受控环境中进行。

微流控应用于任何需要控制、分析或处理小体积流体的场景。 在生命科学领域,微流控在空间、样品体积和重复性至关重要的应用中往往不可或缺。

典型应用领域包括:

  • 诊断和体外诊断,包括床旁检测和紧凑型分析仪
  • 芯片实验室系统,将实验室功能集成到小型设备中
  • 生物学中的微流控,如细胞处理、细胞分选或单细胞分析
  • 器官芯片模型,通过精密的微流体通道为细胞提供养分
  • 药物筛选,测试和分析依赖于小体积流体
  • 自动细胞治疗过程,液体的精确输送有助于实现良好控制的过程
  • 在分析仪器中,样本、试剂和气体必须通过确定的路径

如果您的工作围绕紧凑型生命科学设备开展,以下资源可为您提供更深入的阐释。 我们的研究团队正在探索面向实验室自动技术和医疗技术的微流控概念,以及如何将其应用于自动技术 CAR-T 细胞治疗器官芯片系统等领域。

微流控不仅仅是将液体流路径变小。 它是为工程师和科学家提供一种有效的架构,以精确控制微小流体体积,使紧凑型设备能够以最高效率处理样品、试剂和反应。

最重要的几点是:

  • 微流控在小型通道和腔室内控制极小体积的液体或气体
  • 流体行为在微尺度下发生变化,因此表面效应、层流和通道几何形状尤为重要
  • 微流控设备可将多个实验室步骤整合到紧凑格式中,如滴定、混合、控制和检测反应
  • 生命科学应用通常受益于精确的流体控制,尤其在样品体积、重复性和设备尺寸至关重要的场景中更是如此

一旦掌握了基础知识,下一个问题是:流体控制如何提升设备的可靠性、重复性或规模化能力?