流体マニホールドは、外部のチューブ、継手、および手動接続だけに頼るのではなく、内部チャネルを通じて液体やガスを流します。 実際には、流体経路を特定のコンポーネントや組立部品に変換します。 これにより、経路がよりコンパクトで再現しやすく、製造前の確認が簡単になります。

マニホールドは、単なる配管ブロックである場合もあれば、バルブ、継手、センサ、または圧力制御コンポーネントを備えた統合的な流体アーキテクチャの一部になることもあります。 それは単なるチューブよりも構造的であり、そのためエンジニアは流体マニホールドを検討することが多いのです。

チューブは廃れていません。 統合性よりも柔軟性がシステムに必要な場合には、これを比較に含めてください。 これは、初期開発、研究設計、そして流体経路がまだ頻繁に変わるシンプルなレイアウトでよく見られるものです。

チューブベースの設計が効果的である場合:

  • 経路がシンプルで検査が容易である場合
  • レイアウトが頻繁な変更を必要とする場合
  • デバイスがまだ初期段階の概念実証である場合
  • 組み立て作業は管理可能である必要があります。
  • 設置面積はまだ制約要因ではありません。
  • 継手や外部インタフェースの数は少ない状態が維持されています。
  • プロトタイプセットアップの速度は、製造の再現性よりも重要です。

初期コンセプトやプロトタイプ段階では、チューブが必要な自由度を提供することがあります。 その自由度が組み立てのばらつき、スペースの制約、スケールアップの不確実性に変わると、リスクが高まります。

流体マニホールドを選択するためのFestoガイドのプレビュー。マニホールド選定の内容やデザインビジュアルが表示されたページを含みます。

このブログでは、最初の比較ポイントを提供します。 ソリューションガイドは次のステップへ進む際に役立ち、チームが設計手法を確定する前に、チューブ、マニホールド技術、接合方法、素材、およびサプライヤーモデルを見直す手助けをします。

次回の社内レビューや供給者との議論の際に、実用的なフィルターとして活用してください。 より明確な質問、トレードオフの全体像、そしてどの流体アーキテクチャを詳細に評価すべきかを決定するためのより構造的な基盤を得られます。

選択肢を比較します

チューブがシステムの構築、テスト、保守、または拡張を困難にし始めたとき、流体マニホールドが適切です。

流体マニホールドの採用を検討する際には、以下のポイントを考慮することを忘れないでください。 各ポイントだけではマニホールドの導入を正当化できないかもしれませんが、複数のポイントを組み合わせると比較する価値があります。

  • チューブ経路を一貫して組み立てるのが困難です
  • 装置の設置面積を削減する必要があります
  • 外部接続が潜在的な漏れポイントを増加させています
  • デッドボリュームの管理が難しくなっています
  • 清掃、メンテナンス、またはアクセスがより困難になっています
  • 閉じ込められた気泡やキャリーオーバーには、より綿密な設計レビューが必要です
  • スケールアップには、より繰り返し可能な組立手順が必要です

通常、IVDまたはpoint-of-careデバイスがアッセイ開発からより明確なシステムアーキテクチャに移行する際に、チューブからのシフトが発生します。 開放されたチューブは、アッセイがまだ変化している間は効果的かもしれません。 しかし、設計がより小型のハウジングに適合する必要がある場合や、製造量が増加する中で繰り返し組み立てる必要がある場合、同じチューブレイアウトを正当化するのは難しくなります。

その段階では、疑問は「このルートを機能させることができますか?」から「このルートを信頼性のあるデバイスアーキテクチャに拡張できますか?」へと変わります。

適切に調和した流体マニホールドは、流体経路をより明確に、よりコンパクトに、そしてより再現性のあるものにするのに役立ちます。 これは、チューブが多い配列と比較して外部接続数を削減し、試作や量産の場合でも、マニホールドの組み立てを再現しやすくすることができます。 これは、デッドボリューム、インタフェース、そしてサービスアクセスの観点から設計を見直す際に役立ちます。 バルブ、継手、またはセンサを流体経路の近くに配置する必要がある場合、部品の統合を簡素化することもできます。

マニホールドは、適用する用途に合っている必要があります。 媒体の適合性、操作条件、チャンネル形状、材料の選択、検証要件、そして生産戦略が全て重要な役割を果たします。

流体マニホールド設計を選択する前に、占有面積、組み立て作業、材料適合性、スケールアップの実現可能性に影響を与える選択肢に焦点を当ててください。 明確な最初の比較によって、チームがエンジニアリング作業に入る前に完全に評価すべきオプションが示されます。

マニホールド技術

基本的な製造方法を比較することから始めましょう。 加工、成形、3Dプリント、Bonded Manifoldのようなアプローチは、流体経路の要求、例えばチャネルの複雑さ、試作段階、設置面積、生産の期待などを考慮して評価する必要があります。

接合技術

Bonded Manifoldが関連する場合、層がどのように結合されているか、そしてそれがアプリケーションにとって何を意味するかを確認してください。 コンパクトな多層配管、内部チャンバー、または接着剤を使用しない層が重要な場合、拡散結合マニホールドを検討する価値があるかもしれません。

材料選択

材料選択は媒体と操作条件に一致する必要があります。 透明性や目視検査が重要な場合、PMMAマニホールドが適している可能性があります。 より高い熱的要件や化学的要件を満たす必要がある場合、PEIマニホールドが良い選択肢となるかもしれません。

サプライヤーモデル

最後に、サプライヤーの能力を比較してください。 一部のプロジェクトでは、マニホールド部品のみが必要です。 他のプロジェクトでは、エンジニアリングおよび幅広いマニホールドアセンブリのサポートが必要になる場合があります。これには、バルブ、継手、チューブ、センサ、圧力制御、組立およびテストが含まれます。

流体設計のアプローチについて話し合いたいですか、それともレイアウトが定義される前にプロジェクトの形を整え始めたいですか? 現在の要件、未解決の質問、または初期コンセプトを私たちと共有してください。 どのアーキテクチャ、材料オプション、および統合レベルを最初に確認するべきかを明確にするお手伝いができます。

コンセプトについて話し合いましょう。