ホーム
Festoについて
ブログ
水素
水素経済にとって最適なオートメーションアーキテクチャは何でしょう?電解を利用した生産においても、その後のガスの輸送においても、あるいは水素の多様な用途においても、自動化に対する要求は高くなります。集中型, 分散型, または混合の自動化コンセプトがアプリケーションに適していますか? Festoの専門家がバリュー チェーンに沿ったプロセスを最適化し、保護する方法を説明します。含まれるもの: 機能安全と制御盤ソリューション
イノベーション
H2 用バルブターミナル:最も重要な基準
バルブターミナルは安全なスイッチングからインテリジェントな監視まで、多くのオートメーションタスクの中心です。 水素のバリューチェーンに沿ったシステムの自動化をお望みなら、無視できない重要な質問があります:どのバルブターミナルが適切か? アプリケーションによって要件が大きく異なるため、答えを一般化することはできません。 だからこそ、最も重要な基準に従って選定を構成する価値があります。 今日納得でき、明日も成長できる解決策が見つかるはずです。
水素用インテリジェントコントロールバルブ
適切なバルブ技術は安全で効率的かつ持続可能な水素オートメーションのキーです。 そのために必要なのは堅牢なコンポーネントだけではありません:水素オートメーションには正確な制御、最大限の安全性、柔軟な拡張性が求められます。 バルブアーキテクチャの選定を誤ると、故障、遅延、高コストのリスクが生じます。 従来のバルブソリューションが限界に達したとき、インテリジェントなバルブターミナルが持続可能で高性能な水素アプリケーションの基礎を築きます。
課題
水素はバリューチェーン全体を通じて、多くの企業に活力を与えています。 しかし、勢いにはプロジェクトを停滞させる障害もつきまといます。 極限の安全要件を満たし、高い拡張性を可能にし、同時に効率的なプロセスを確保する-この組み合わせは水素産業が直面する最大の課題のひとつです。 この記事では典型的な技術的ハードルに光を当て、自動化で正しい分岐モジュールを設定する方法を紹介します。
バリューチェーンを簡単に説明
グリーン水素は気候変動に左右されない未来へのキーと考えられています。 しかし、どのようにして生産され、どのようにして必要な場所に届くのでしょうか? この記事では水素のバリューチェーンについて学びます。
H2生産の中央集権化か分散化か?
水素を安全かつ効率的に製造したいと考えるなら、正しいオートメーションソリューションが必要です。 それが集中型の開ループ制御であれ分散配置型のコンポーネントであれ、いずれも明確な利点があるのです。 この記事ではどのコンセプトが水素製造に対して最適かを紹介しています。
水素製造の安全性
水素を製造しようとする者には責任があります。 水素の製造にはリスクが伴うが、適切な安全コンセプトがあれば、それをコントロールすることができます。 SIL 61508の国際規格が規定する水素製造の重要性と基準をご覧ください。
H2製造用中央制御盤
水素を安全に製造するためには構造、保護、明確な管理が重要です。 集中管理制御盤ソリューションはまさにそれを可能にします。 コンパクトで安全かつ効率的な電解を保証します。 この記事では中央集権的なアプローチがなぜ説得力を持つのか、技術的な詳細を通して学ぶことができます。
水素製造の自動化
水素製造は安全かつ効率的に、そしてサステナブルな方法で自動化できることをご存知でしょうか。 これから始めようとしている方も、既存のシステムを最新化しようとしている方も: 自動化により、電気分解槽は将来も安心です。 エネルギー転換のキーとなるグリーン水素の利点をご覧ください。
H₂生産:分散型ランプ、自動制御
水素を製造したいとお考えで、小規模なシステムやスキッド用の柔軟でスケーラブルなソリューションをお探しですか? FestoはバルブやリモートI/Oから防爆ソリューションまで、分散型オートメーションに必要な製品を幅広く取り揃えています。 すべてを1社から調達し、お客様の用途に合わせて正確にカスタマイズします。