トルコ西部のBursa県の給水は上下水道の公共企業であるBUSKI社が担当しています。同じ名前の県都であるBursaはトルコで4番目に大きな大都市です。約300万人がここに住んでおり、1日あたりの飲み水必要量は70万m³です。BUSKI社は故障のない給水を確立し、ヨーロッパの基準に沿った機能的なインフラを設計するために大きな努力をしています。

これまではシステムの不具合は現場の保守担当者でなければ発見できませんでした。また一定期間ごとに塩素を添加していたため水質が変動していました。水処理の近代化プロジェクトのさらなる目標はエネルギーの節約でした。この課題はFestoにとって決して新しいものではありませんでした。Festoはトルコですでに他の6つの水処理プラントを包括的に自動化・近代化しています。

その中心的な課題となったのがサンドフィルタシステムの近代化とオートメーションでした。ここではその方法をご紹介します。またはFestoのソリューションに直接ジャンプしても構いません。

不快な後味のない飲み水

自治体の水供給会社であるBUSKI社はその水処理プラントの1つを近代化するために、経験豊富な技術パートナーを探していました。入札では5つの目標を達成することが求められました。

一貫したオートメーションにより運転安全性を向上させること。これによって洗浄水やフィルタの砂の消費量が減ることで水処理のコストを削減すること。センサ技術によって管理責任者が故障を素早く検知し、予防的なメンテナンスによってスムーズな運転を可能にすること。また無臭の水を作るために、必要に応じて殺菌剤の分注を制御できること。ただし、消費者の健康リスクは最少限に抑えること。的確なトレーニングにより新システムの効率的な運用に向けてスタッフはよく準備することができました。