光はコントロールされて初めてその効果を発揮します。自動車のヘッドライトはその典型的な例です。2つの小さな12Vの光源は最新の光学技術により道路の特定の部分を照らすことができます。このため自動車のヘッドライトを製造する際には特にその形状を完璧にするように気を配る必要があります。複数のプラスチック部品を接合する際に発生する材料の応力は製品を長期間加熱することで緩和されます。CeraCon GmbH社はいわゆる焼き戻しプロセスのシステムを専門にしている会社です。2000年に設立された同社は多種多様な材料や部品の応力を緩和するサーマルシステムなどを製造しています。自動車のヘッドライトの焼き戻しを行う同社の最新の機械ではFestoのコンポーネントがすぐに設置可能なコンプリートソリューションとしてまさに重要な役割を果たしています。このソリューションのハイライトは高さ5メートルの垂直リフトです。新しいセーフティシステムCMGAを搭載し、製品の迅速な搬送を保証するだけでなく、機械とオペレータを保護します。



4層構造の加熱トンネル
CeraCon社の新しいサーマルシステムでは自動車のヘッドライトは空気の温度が一定の130℃に保たれた状態で温められた槽の中で1時間応力を緩和されます。インラインシステムの設置面積を可能な限り小さくするために、CeraCon社は実績のある自社製コンポーネントをベースに、顧客専用の多段式水平システムを作成しました。縦に並んだ4つのセクションのそれぞれに、長さ約12メートルの加熱トンネルがあり、そこを部品キャリアが通過します。個々の搬送レベルは入口と出口で垂直方向のリフトを担当するリフトシステムを使って接続されています。多段式システムの設置面積は水平に作られたオーブンの4分の1の大きさしかありません。30秒のサイクルタイムでは1時間に120個の部品がサーマルシステムを通過します。

フレーム内に完全に統合

新しいシステムで行われるカーヘッドライトのアニーリングでもっとも重要なのは熱分布を均等に行うことです。洗練された換気および暖房システムに加えて部品キャリアのスムーズな搬送も重要です。これを保証するために、CeraCon社ではEGCタイプのベルトアクチュエータを採用しています。この軸は特にダイナミクスとスピードに優れています。断面が最適化された特別に開発されたプロファイルによりアクチュエータのねじれ剛性と高い負荷耐性を実現しています。高さ約4メートルの印象的なEGCモデルは部品キャリアをリフトシステムで1つのレベルから次のレベルへと搬送します。CeraCon社とFestoはコントローラCMXRとモーターコントローラCMMP-ASまたはCMMS-ASを組み合わせた完全システムを作るために、特別なことを考えなければなりませんでした。CeraCon社はまずシステムに組み込むためのフレームを製作しました。このフレームは超長軸の安全な搬送にも使用されます。Festoに納入された後、ベルトアクチュエータEGCが装備され、全ての配線とチューブが取り付けられました。CeraCon社に戻ると、すぐに設置可能な状態になったシステムをセットアップしてその他のシステム部分に合わせるだけで済みました。

リフトシステムの安全性

新しいサーマルシステムのベルトアクチュエータは多軸コントローラCMXR経由で制御されます。この完全なキネマティックシステムソリューションはメカニカルシステムに電動アクチュエータ技術および制御技術を組み合わせて関連する全てのシステムコンポーネント用のインタフェースを統合し、完全なモーションコントロールパッケージにしたものです。スムーズなポジション移動などの特別な機能により移動時間が大幅に短縮されています。しかし速度を追求する場合、安全性も無視してはなりません。これはリフトシステムを安全に動作停止する、Festoの新しいセーフティシステムCMGAによって保証されています。これによりメンテナンス作業中に従業員が安全にリフトシャフトに入ることができます。CeraCon社はFestoのエキスパートと協力してこのシステムのために新しい冗長性のあるブレーキシステムを設計しました。共同でのリスク評価から、完全自動および手動で実行可能なブレーキテストの技術的実施まで両社の従業員は非常に緊密に協力しました。

エンジニアリングのノウハウが決定的

Erich Krämer(CeraCon社, マネージングディレクター)が長年にわたってFestoを選定してきた理由もこの密接な協力関係にあります。「納期の遵守、信頼性と能力はシステムエンジニアリングにおいて私が最優先する要素です。私は25年ほど前から様々な産業分野でFestoと仕事をしてきましたが特に社員の素晴らしいエンジニアリングノウハウを高く評価しています。」デザインからコミッショニングの段階まで両社の協力は密接に行われました。彼らは共に、サーマルシステムの分野で明らかな基準となる、技術的に高度なソリューションを開発しました。この新しいシステムにより自動車サプライヤは自動車のヘッドライトを焼き戻すための高性能なインラインソリューションを手に入れることができます。スペースが節約され、従業員には最高レベルの安全性が保証されます。


CeraCon GmbH

Talstraße 2
97990 Weikersheim
Germany

www.ceracon.com

活動分野:部品の熱処理と緩衝, 発泡シールの処理と塗布のための顧客専用システムのデザインと製造

  1. Festoカスタママガジン"trends in automation", 2014年1号掲載
    写真:CeraCon