Synchron Lab Automation社の事業開発責任者であるNiels Kruizeは「私たちは本当に小さな工場を作りました。」説明します。「最近、あるお客様が貴重な発言をされました。彼は『これはとても美しく、同時にとてもシンプルでなぜ今まで発明されなかったのか理解できない』と言ったのです。」

機械上で行われるこのプロセスは農業分野で植物の品種改良に利用されています。このプロセスでは細かく切った植物からDNAを抽出します。Festoのコンポーネントは全ての局面で重要な役割を担っています。このプロセスは入力用200枚、出力用200枚の最大400枚のプレートを収容できるマイクロプレートマガジンから始まります。FestoのキーアカウントマネージャであるBert Baasは次のように説明します。「これは産業用オートメーションと研究室用オートメーションを組み合わせた完璧な例です。」機械のハードウェアは各機能に分かれており、それぞれが可能な限りシンプルかつ効率的に設計されています。この小さな工場には並列ではなく直列のアクチュエータが設置されています。プレートはピペッティング、リンス、洗浄の各ステーションで連続的に移動・配置されます。

Synchron社の開発者は当初からFestoの集中的なサポートを受けていました。Bert Baasは次のように報告しています。「私たちのオートメーションエキスパートは抽出システムの開発全体をサポートしてくれました。例えば新しいCPX-Eユニットを使って真の付加価値を生み出すことを提案してくれました。今回のプロジェクトでは発売前のこのユニットを使っています。