車が燃料を消費しすぎるとそれはすぐにガソリンスタンドに行く回数に反映され、お財布にも響いてきます。産業プラントで圧縮空気を使いすぎても日々の業務の中ではすぐに気づくことができません。圧縮空気の損失は数ヶ月から数年かけて徐々に発生するからです。企業は圧縮空気の包括的な検査を自分たちで行う能力やノウハウを持っていないことがあるためFestoはそのような企業にEnergy Saving Serviceを提供しています。経験豊富なスタッフがコンプレッサやシステムの状態を分析し、実行計画を作成し、空気圧コンポーネントのメンテナンスを行い、最適な機械の状態を長期にわたって維持します。その結果、効率的な圧縮空気の生成、圧縮空気の消費量の削減、圧縮空気損失の大幅な削減が可能になります。製造プロセスの安定性が高まり、機械のダウンタイムが減少し、運用コストが下がります。圧縮空気の損失を100 l/min削減するだけで年間最大1000ユーロ節約できます。
Tate & Lyle社は世界中の30以上の製造拠点で多種多様な原材料をグルコースシロップ、フルクトース、デキストロース、食品安定剤などの何百もの高品質な食品成分に変えています。グローバル市場で競争力を維持するために、オランダにあるTate & Lyle社の工場のメンテナンスマネージャであるRemo DubbeldはFesto Energy Saving Serviceを利用して全ての圧縮空気システムをテストすることにしました。「省エネはグローバルな競争にさらされているTate & Lyle社にとって重要な要素です。」(Remo Dubbeld) 「私たちは独自の省エネプログラムを持っていますがFestoのEnergy Saving Serviceはそれを完璧に補完してくれました。」
Tate & Lyle社ではEnergy Saving Serviceのエキスパートがリーク検出に焦点を当てて作業を行いました。その理由は最適なリーク管理が圧縮空気のコストを決定的に削減するからです。Fraunhofer研究機構ISIの調査「Compressed Air Systems in the European Union」によると、リーク管理だけで節約ポテンシャル全体の約42%を占めます。各リーク箇所を確実に特定するために、Festoのスペシャリストはアムステルダムの製造工場全体のシステムや圧縮空気ラインを超音波検出器でスキャンしました。その過程で小さなリークはもちろん、接続部やバルブの緩みも検出されました。発見された全てのリークには印が付けられ、修理予定時間やスペアパーツなど、全ての関連データが記録されました。その結果、迅速かつ容易にリークをなくすための完全な実行計画ができあがりました。