ROTAN GmbH社は1987年にルートヴィヒスハーフェン近くのダンシュタットに設立されました。現在、さらに2つの支店がロイナとロストックにあります。これらの3つの拠点では200人以上の従業員がタンクの改修, パイプラインやプラントの建設, 電気計装, 制御, 調整技術や洗浄技術などのコンプリートソリューションを開発し、世界中の様々な産業分野の顧客に提供しています。

ROTAN社の水性クリーニングシステムは洗浄される各商品の要件や、必要とされる洗浄度に正確にマッチしています。ROTAN社は食品・医薬品業界向けのGMP/FDA準拠のクリーニングシステムを設計しています。これらは高い無菌性の要件を満たす必要があります。またROTAN社は毒性の極めて強力な活性成分に接触するドラムや容器を洗浄するためのシステムも開発しています。これらのシステムは次の4つのステップで機能します。

1.ステンレス製容器への供給
2.個人用の安全キャビネットから容器のフタを開ける
3.容器の内側と外側の清掃
4.緩衝エリアを経由した容器の排出

堅牢で耐食性のあるコンポーネント

容器の洗浄後には必ず個人用の安全キャビネットと洗浄用キャビネットも洗浄または除染する必要があります。この作業は通常の運転では1時間ごとに水、酸、灰汁を使って場合によっては顧客専用の洗浄剤も使って行います。

このような状況では使用するオートメーションコンポーネントが堅牢で信頼性の高いものであることが非常に重要です。実行中の浄化工程で故障や機械の停止があると、複雑で時間のかかる介入が必要になります。この場合、サービススタッフは高い汚染リスクにさらされているため特別な個人防護具を着用する必要があります。

写真ギャラリーではROTAN社のクリーニングシステムの様子をご覧いただけます。