Sven Lensdorf:一次エネルギーコストは確かに製造業におけるコスト上昇の主な要因です。これはたとえば、電力料金が 4倍になったポーランドのような国で明らかです。CO₂ 排出量を補うために、企業は特別な証明書を購入する必要もありますが、これは CO₂ 排出量の重要性を強調しています。さらに、ESGとして知られる環境、社会、ガバナンスの問題により、企業はCO2排出量を削減する必要があります。
Sven Lensdorf:重要な課題はエネルギー効率、特に圧縮空気に関する意識を高めることです。 圧縮空気はエネルギーコストの中でもさほど高い割合を占めるものではありませんが、かなりの節約が期待できます。 Festoは顧客の認識と知識を高めるための的を絞ったアドバイスとトレーニングを通じてこの問題に対処します。 もう 1つの課題は技術的に可能なことと現在業界で起こっていることの間のギャップを埋めることです。 多くの企業は圧縮空気の生成、処理、分配、消費を改善できる可能性があることに気づいていません。これにより、エネルギーが節約されるだけでなく、機械やシステムの寿命も延びます。
効率を最大化するために、私たちはお客様に総合的なアプローチをとり、システム全体を検討することをお勧めしています。 私たちの目標はお客様が最善の行動を取れるように、圧縮空気と電動オートメーションに関する包括的な理解を促進することです。 企業にとっての課題は複雑で、リソース不足、能力の問題、場合によっては知識不足もあります。 多くの場合、従業員は多数のタスクが過負荷になり、一部のタスクにしか集中できません。 特定の分野における知識のギャップも、必要な対策が実施されない原因となります。 Festoは顧客にこれらの問題を認識させ、サポートすることが自社の任務であると考えています。 その一環として、Festo Energy Saving Serviceを提供しています。 これらを使用すると、企業は圧縮空気システムの分野で大幅な節約を迅速に達成できます。
Sven Lensdorf: Festoはシリンダ、バルブ、メンテナンス装置、グリッパーなどの幅広い空気圧製品を備え、特に圧縮空気アプリケーションにおけるオートメーション技術のリーダーとみなされています。ただし、私たちのアプローチは個々のコンポーネントを超えています。私たちはシステムの全体的な視点を考慮することによってのみ最適な効率を達成できることを認識しました。そのため、Festoはコア製品だけでなく、コンプレッサ、処理、流通を含む圧縮空気供給全体を対象とした包括的な監査を提供しています。Festoは空気圧と自動化を専門としていますが、これらのサービスを提供しています。私たちは総合的なコンサルティングアプローチがお客様に最大の付加価値を生み出すと確信しています。節約の可能性を特定することで、Festoは圧縮空気をより効率的に使用するためのソリューションを提供します。
圧縮空気システムの回路全体を評価する場合、Festoの監査では現在の技術基準が使用されます。これらはコンプレッサステーション内および空気圧アプリケーションの実行中の消費電力、空気量、圧力レベルを記録します。この中立的なデータにより、客観的なアドバイスを提供することができます。メーカーに関係なく、顧客はどこに節約の可能性があるかをすぐに知ることができます。これは収集されたデータに基づいて圧縮空気システムに関して十分な根拠に基づいた決定を下せることを意味します。
Sven Lensdorf: Festo Energy Saving Serviceは包括的な監査や特定のサステナビリティチェックを通じて、企業の現在のエネルギー状況に関する透明性を提供します。顧客はCO₂ 排出量と経済的損失に関する定量化されたデータを受け取ります。これは目標を絞った行動を計画するために非常に重要です。その後、エネルギー節約を示すだけでなく、具体的な実装手順を示す詳細な改善提案を作成します。さらに、Festoはお客様の従業員の意識向上とトレーニングを非常に重視しています。私たちの目標はプロジェクトを超えて、エネルギー効率の長期的な改善を可能にする持続可能な学習プロセスを促進することです。
Sven Lensdorf:Festoの省エネ サービスは特に圧縮空気の分野における資源の責任ある使用に対する意識を高めることを目的としています。私たちは圧縮空気システムが再生可能エネルギーを利用していない場合、CO₂ 排出に寄与することを明確にしています。これらの CO₂ 排出量のかなりの部分は圧縮空気の使用から生じます。これは効果的な資源管理を通じて CO₂ 排出を最小限に抑えるという事業者の責任を強調しています。大企業は世界のCO2排出量に決定的な影響を及ぼしており、CO₂ が気候変動の主な要因であることを考えると、ここには特別な責任があります。Festoは特に圧縮空気システムに重点を置き、環境およびエネルギー効率の規格、特に ISO 50001への準拠についてアドバイスすることでこれをサポートします。私たちの目標はお客様が環境に対する責任を果たし、持続可能な改善を達成できるよう支援することです。
FESSFesto Energy Saving Servicesを使用すると、圧縮空気がどれだけ失われているか、そしてそれがどれだけのコストになっているかを確認することができます。 リーク、欠陥部品、節約の可能性、修理の状況など、すべてをリアルタイムで、世界中で、デジタル文書化された形で監視することができます。
今すぐ無償トライアルライセンスまたはリークと節約の可能性の最初の個別外挿をリクエストしてください。始めるのは簡単で、特に縛りもありません。
今すぐトライアルライセンスを取得するSvens Lensdorf:工場での深刻な漏れ問題により、2年前に大手自動車サプライヤーでのプロジェクトが始まりました。4週間にわたって設備を徹底的に検査し、必要な修理を行った結果、圧縮空気の消費量をほぼ 20% 削減することができました。この結果は新しいコンプレッサや構造変更に投資することなく、現場での的を絞った改善によって達成されました。私たちの研究ではドイツのような高度に発達した生産環境であっても、いわゆる「簡単に実現できる成果」、つまり迅速かつ簡単に実行できる対策に焦点を当てることで、大幅な節約が可能であることがわかりました。
Sven Lensdorf: 圧縮空気と空気圧の効率と使用に関しても、認識と知識は密接に関連しています。私たちはこの重要な知識を顧客とその従業員の間で構築したいと考えています。現在、大学で空気圧学について教えることはますます少なくなっています。そのため、Festo Didactic や自動化の基礎に関するトレーニングを通じて、この知識のギャップを埋めたいと考えています。特定の用途において空気圧が最適なテクノロジーである理由を示します。空気圧システムの正しい設計を理解することはエネルギー効率の高い機械やシステムの開発にとって重要です。したがって、長期的に効率的な解決策を可能にするために、トレーニングを通じて認識と必要な知識を生み出すことがDidacticの任務であると考えています。
Sven Lensdorf: サステナビリティはFestoの生産および物流拠点、ならびにサプライヤーとのコラボレーションにとって不可欠な部分です。Festoは包装材料の削減と最適化から材料使用量の一般的な削減に至るまで、戦略の包括的なカタログを提供しています。すべては2024年までにスコープ 1および 2において数学的に CO₂ ニュートラルになることを目指しています。Festoはサステナビリティの原則とサービスの導入に一貫して依存しており、お客様にもそれを推奨しています。Festoは定期的に世界の生産拠点を自ら監査し、弱点を特定し、エネルギー効率を促進するためにFestoの省エネ サービス ポータルと連携して、他の人に推奨するものを実行します。
サステナビリティへの取り組みを強化するために、Festoは UNGC、CDP、WWF、WIR の連合体である Science Based Targets Initiative(SBTi) に参加しました。この取り組みにより、企業はパリ協定の 1.5℃目標を達成するために温室効果ガス排出量を科学的に削減することが可能になります。参加することで、定期的なレビューと進捗状況の透明性のある報告に努めます。この取り組みはお客様にも大きな付加価値をもたらします。FestoはFesto Energy Saving Serviceなどを通じて、エネルギー効率の高いソリューションの計画と導入においてお客様を積極的にサポートします。これにより、自社のサステナビリティ目標をより効果的に追求しながら、エネルギー消費とコストを大幅に削減できます。
Sven Lensdorf:企業はサステナビリティの分野における責任を認識する必要があります。サステナビリティは将来の行動にとって不可欠な基盤となるからです。多くの人はすでに敏感になっていますが、関与を深める必要がある分野もあります。特にエネルギー集約型企業は的を絞った対策を通じて大きな前向きな変化をもたらすことができます。
テクノロジーは継続的に進化しており、以前よりも持続可能で効率的なイノベーションの機会が開かれています。これには勇気と、試された道を離れる意欲が必要であり、より持続可能な未来への道をサポートできる有能なパートナーと協力する必要があります。持続可能な対策と成功について透明性を持って報告することは社外でも社内でも重要です。従業員は明確な使命を追求し、社会的および環境への取り組みを特徴とする企業にますます共感するようになっています。純粋な利益の最大化を超えてサステナビリティに貢献するプロジェクトは従業員の帰属意識を強化します。
CO₂ 排出量の削減、充電ステーションの設置、太陽光発電システムの使用などの例は従業員に自社が環境保護に積極的に貢献していることを明確にし、この分野にさらに取り組む意欲を高めます。
この刺激的な会話をしてくれたSven Lensdorfに深く感謝したいと思います。製造業、特に圧縮空気の使用におけるエネルギー効率のテーマを取り巻く課題と機会に関する彼の洞察は非常に貴重です。持続可能な慣行の推進における彼の取り組みと専門知識は企業がそれぞれの市場でより効率的で責任あるプレーヤーになるよう意識を高めるという Festoの強い取り組みを反映しています。