水素製造における自動化への2つの道

電解槽の自動化には集中型と分散型の2つのアプローチがあります。 どちらも安全な水素を効率的に製造するという目標を追求しています。 その違いはシステムの設計と制御にあります。

バルブ、圧力制御、電気接続を備えた空気圧・制御ユニット

集中オートメーション

集中オートメーションは中央制御盤を介して制御されます。 すべてのセンサ、アクチュエータ、バルブはケーブルで接続され、中央コントローラによって操作・制御されます。 このため、概要が明確でメンテナンスが容易であり、スペースが限られている場合には省スペースなソリューションとなります。

ガス処理用のステンレス製タンク、バルブ、制御装置を備えたコンパクトな工業用システム

分散型オートメーション

分散型コンセプトではインテリジェント・オートメーション・コンポーネントはプロセスに直接配置されます。 そのため、システムの制御は複数のモジュールやユニットに分散されます。 例えば、バルブターミナルや異なるシステムのI/Oモジュールなどです。 これにより、制御盤内のスペースを節約し、必要なケーブルの量を減らし、システムのモジュラー拡張を容易にします。

集中型か分散型か、あるいはその両方か?

それは完全に枠組みの条件次第です。 コンパクトな電気分解槽には通常、集中型ソリューションが最適です。 モジュールがディストリビュータ化された大規模システムには分散型が適していることが多くなっています。 もちろん、両方のコンセプトを組み合わせることもできます。 2つのアーキテクチャーが持つ強みを生かし、それぞれのアイデアを同時に実現しませんか? 

分散型システムは複雑ですか?

多くの人は分散型オートメーションは扱いが難しいと考えています。 しかし、最近のシステムは簡単かつ直感的に設定できるようになりました。 これにより、コミッションが容易になり、システムが不必要な中断なしに安定して稼動することが保証されます。

シンプルさが決め手

Festoはお客様のご要望に合った制御コンセプトをご提案します。 使用する技術に関係なく、常に最良のソリューションに焦点を当てます。 つまり、その判断はあなたのシステムと要件次第ということです。 安全性: コンポーネントから制御盤まで、Festoはすべてをワンストップで提供します。

現在、すでに成功裏に使用されている

当社のお客様は水素製造に集中型および分散型のオートメーション・ソリューションをうまく活用しています。 これにより、コストをカウンタシンクするだけでなく、プロセスの効率と安全性を高めることができます。 私たちの経験をご活用ください。

チェックリスト: どのコンセプトがお好きですか?

システムはコンパクトですか、それともディストリビュータですか?

☑ 将来、柔軟に規模を拡大する必要があるか?

☑ 制御技術に利用できるスペースは?

☑ケーブル配線や設置作業を軽減したい?

☑中央集権型と分散型のソリューションを組み合わせるという選択肢はあるのか?