産業オートメーションにおけるサイバーセキュリティはもはやオプションではなく必須です。 Industry 4.0の進展に伴い、接続されたシステムはサイバー攻撃や規制の進化によるリスクの増大に直面しています。 この記事ではFestoがサイバーセキュリティと製品セキュリティにおいてどのようにコンプライアンスと信頼性を確保しているのか、そしてEUのサイバーレジリエンス法(CRA)がなぜ産業用ネットワークセキュリティにとって重要なのかを探ります。
オペレーショナルテクノロジー(OT)セキュリティは製造業、ロボット工学、エネルギーグリッド、重要インフラなど、産業オペレーションを制御するシステムを保護します。 OTは物理的プロセスを直接管理するため、その保護は安全性、信頼性、中断のない生産にとって不可欠です。
サイバー攻撃がますます巧妙になるにつれて、製品のセキュリティはOTのセキュリティを確保する上で極めて重要になっています。 情報漏えいは業務を停止させ、設備に損害を与え、財務上および安全上の重大なリスクを引き起こし、潜在的なデータ損失をもたらす可能性があります。 このため、レガシーシステム、リアルタイム需要、ITとOTネットワークの融合に対応した戦略が不可欠となります。
産業用制御システム(ICS)とは製造、エネルギー、水処理、輸送などの産業全体のプロセスを監視、制御、自動化するハードウェアとソフトウェアのソリューションです。 主なコンポーネントには遠隔監視用のSCADAシステム、集中プラント制御用の分散型制御システム(DCS)、特定の工場タスク用のPLC、オペレータがプロセスを視覚化して管理できるHMIなどがあります。 ICSは安全で効率的な運用を確保するだけでなく、重要なインフラを混乱させるサイバー攻撃から身を守るためにも重要です。 サイバーレジリエンス法(CRA)はこの緊急性を強調しており、Festoは製品のセキュリティを確保し、コンプライアンスと信頼性の高いオートメーションソリューションでお客様をサポートします。
EUサイバーレジリエンス法はデジタル要素(ハードウェアとソフトウェア)を含むすべてのコネクテッド製品が、設計上安全であり、デフォルトで安全であり、ライフサイクルを通じて安全であることを保証するための規制です。 これはEU市場に製品を流通させる製造業者、輸入業者、販売業者に適用されます。
主な義務は以下の通り:
完全遵守が義務化されるのは2027年12月11日からで、違反した場合、最高で1500万ユーロまたは世界売上高の2.5%の罰則が科されます。
EU CRAの詳細
「新規制は継続的なセキュリティ更新を要求しています。 また、サイバーセキュリティのリスクに関する透明性も促進します。 これにより、企業は製品のライフサイクルを通じて強固な保護を維持することができる」。
Industry 4.0およびデジタル化担当セールスディレクター Eberhard Klotz
PLC、エッジコンピュータ、バルブターミナル、モーションコントローラ、エンジニアリングツール 、AIベースの分析アプリなど、デジタルインタフェースを持つFestoのハードウェアとソフトウェアがCRAの対象となります。 CRAへの準拠をサポートするため、FestoはCycloneDX SBOMを作成、編集、検証するオープンソースツールを提供しており、ユーザーが使用するソフトウェアコンポーネントを文書化し、脆弱性を検出するのに役立ちます。 機械メーカー、流通業者、輸入業者が、スケジュール、文書化、セキュリティに関するCRAコンプライアンスを管理できるよう支援します。
CRAに準拠した製品はまだありませんが、FestoはTÜV Südの監査を受けた安全な開発のためのIEC 62443-4-1認証を持っており、脅威とリスク分析(TARA)手法を適用して、当社製品を使用する際に起こりうるリスクを特定し、それを軽減しています。 私たちは2027年12月 、お客様が自信を持ってEU規制に準拠したFestoのソリューションを使用できることを保証します。
GitHubのFestoを見るCRAはオートメーションにおけるすべての役割に影響を与える: OEMは機械が準拠していることを証明しなければならず、インテグレーターは安全なコンポーネントに対して責任を負い、オペレータは継続性の保証を必要とし、調達担当者はサプライヤーの準備状況を評価しなければなりません。 最大の課題は認証、製品ライフサイクル、調達にまつわる不確実性であり、私たちは透明性と文書化された対策でこれに対処しています。 Festoは ISO/IEC 29147 および ISO/IEC 30111 に準拠しています。
脆弱性はお問い合わせフォームまたは電子メール(psirt@festo.com )を通じて、当社のプロダクトセキュリティインシデントレスポンスチーム(PSIRT)に報告することができます。また、当社のウェブサイトでは既知の脆弱性と修正された脆弱性を含むリリース済みアドバイザリを透過的に公開しています。
☑ CRAが機械、業務、調達にどのような影響を与えるかを理解します。
☑ サプライヤーの CRA 対応状況を今すぐ確認する -2027 まで待たないでください。
☑ 計画にはFestoの勧告、声明、セキュリティ文書を使用してください。
☑ IEC62443 、CRA の要件に沿い、コンプライアンスリスクを回避します。
☑ 製品セキュリティの信頼できるパートナーとしてFestoにお任せください。
サイバーレジリエンス法とオートメーションへの影響について興味がありますか? 当社のオンライン学習ポータルFesto LXの動画「Cyber Resilience Act - Explained in5 Minutes」と「Enabling Technologies - Big Data, Cloud & Cybersecurity」を見て、CRAの要点とメーカーとしてのコンプライアンスの準備方法を素早く理解してください。
FestoLXの動画へ