液体処理における自動化ソリューションの使用は、製造業者や研究機関にさまざまな利点をもたらします。分注システムは、大型マイクロタイタープレートのウェルを非常に短時間で正確に充填できます。熟練労働者は反復的な作業から解放され、次のような付加価値の高い作業に時間を費やすことができます。 B. 結果の分析または新しいテスト手順の開発。手動ピペッティングのワークフローとは対照的に、プロセスは完全に標準化されています。各ステップが一貫して実行されるため、エラーの可能性が減少します。閉鎖システムはクリーンな環境を作り出し、細胞培養に対する外部干渉を最小限に抑えます。
これらの要素はすべて、ハイスループット スクリーニングから個別の遺伝子治療分析、細胞培養プロセスに至るまで、細胞や組織の取り扱いにおける高度な自動化を物語っています。このプロセスが細胞の生存率に与える影響を最小限に抑えることが重要です。細胞の大きさや形はさまざまで、溶液中の細胞の濃度もさまざまです。したがって、自動液体ハンドリングに関しては、圧力や開放時間などのパラメータを正確に設定し、再現できることが重要です。これにより、細胞に作用するせん断力や圧力差などの応力を制御し、最小限に抑えることが可能になります。
Festo LifeTech は、圧縮空気をベースとしたモジュール式で柔軟なディスペンス システム用のさまざまなコンポーネントを提供しています。これにより、液体、特に細胞懸濁液を穏やかなプロセスで正確に分注することができます。細胞は外部条件の影響を非常に強く受ける生き物であるため、使用する圧力は細胞株や細胞濃度に合わせて調整できます。
Festo はエスリンゲン大学と協力して、Festo の圧力制御分注システムによる分注がハンド ピペットによるピペッティングと比較して細胞の生存率にどのような影響を与えるかをテストしました。選択した細胞株を用いた実験では、平均細胞生存率が手動でピペッティングしたサンプルの生存率と同様であることが示されました。したがって、Festo 分注システムは、自動化の利点をすべて備えた、細胞培養を優しく正確に取り扱うための非常に優れた出発点となります。モジュール構造とパラメータの調整機能により、システムをさまざまな細胞株や細胞濃度に適応させることができます。