ホーム
Festoについて
ブログ
セミコン
半導体製造における窒素の使用, エネルギー節約, CO2 排出量: サステナブルかつ簡単にコストを削減する方法について、Festoの専門家からインスピレーションを得てください。さまざまな分野を含む、的を絞ったイノベーションと迅速な開発は、お客様を含む半導体業界全体の企業にとって非常に重要です。Festoの半導体製造技術からインスピレーションを得てください。
ハイライト
半導体製造における窒素フローの制御
繊細な半導体製造では純度がすべてであり、窒素(N₂)が重要な役割を果たす。 パーティクルやその他の不純物からプロセスチャンバーを保護するためのパージやコイル洗浄、あるいは酸化防止など、窒素消費量の最適化は極めて重要です。 しかし、この流れを効率的に、再現性よく、可能な限り経済的に調整するにはどうすればいいのだろうか?
イノベーション
ピエゾテクノロジーで窒素消費量を削減
半導体業界におけるコスト圧力は高い。Festoは半導体製造のコストを削減し、プロセス品質を向上させるためのピエゾテクノロジーを使用したソリューションを提供します。なぜなら、「収量が最優先」であると同時に、CO₂ 排出量も削減できるからです。
圧電フラッシングシステムによる窒素の注入
半導体業界は急成長を遂げており、今後もその傾向は続くでしょう。私たちの生活のより多くの分野がデジタル化されているため、チップやチップレットなどの半導体の需要は増加し続けています。同時に、生産者に対する価格圧力も高まっています。このビデオではどれだけの窒素を節約できるか、そして環境にどのようなプラスの影響を与えることができるかを示します。
窒素とエネルギーの消費量を削減する
半導体メーカーはエネルギー消費と CO2 排出量を削減するというプレッシャーにさらされています。ニーズに応じて窒素(N2)の使用を最適化するのが良いアプローチです。半導体工場の多くの用途に使用されています。
半導体製造における運用コストの削減
半導体製造は非常に複雑な作業です。半導体の製造では、ナノメートル範囲の小さな構造が製造されます。そのため、半導体産業では驚異的な精度と小型化が求められています。たとえば、7nm トランジスタは赤血球の約 30 ~ 40 分の 1 です。最小限の公差で極めて高い精度を毎日何百万回も再現できる必要があります。しかし、コスト削減の最大の可能性は一体どこにあるのでしょうか? この記事では、半導体製造の運用コストに大きな影響を与える最も重要な要素に焦点を当て、コスト削減の貴重な可能性を示します。
歩留り向上のための半導体製造
半導体の製造は複雑なプロセスです。ここでは収量が重要な役割を果たします。生産量が増加すると、無駄が減りコストが削減されるため、収益性が向上します。この記事では半導体製造の歩留まりにプラスの影響を与えるさまざまな要因を検討します。