ワンタッチコネクタ NPQH

化学ニッケルめっきは表面の高い耐腐食性を保証し、高信頼性のワンタッチコネクタNPQHと様々なチューブとの組み合わせによって食品安全性が確保されます:150℃までの耐熱性, 難燃性を実現し、高圧用途に適しています。
  • 真鍮, 化学ニッケルメッキ
  • 高い耐腐食性と耐薬品性
  • 耐高温および耐高圧仕様
  • 食品産業に対する適合性についてはwww.festo.com/certificates/NPQHを参照してください
  • 使用可能な流体は圧縮空気, 真空, 水です。水で使用する場合、メーカの宣言www.festo.com/certificates/NPQHを参照
  • ストレート, エルボ, ティー, ワイ, 隔壁ストレート