결과적으로 제품은 공간적으로 훨씬 더 자유롭게 설계할 수 있으며, 훨씬 더 작고 가벼워져, 더욱 높은 수준의 소형화를 위한 중요한 단계라고 할 수 있습니다. 동시에 MID 구성 요소는 케이블이 전혀 필요하지 않은 경우가 많으므로, 조립이 크게 단순화됩니다. 전통적이며 주로 사용되는 2차원 인쇄 회로 기판과 달리, MID 기술은 3차원 성형 부품을 회로 캐리어(예: 하우징)로 사용합니다. MID의 제조를 위해서는 다양한 제조 공정을 통과해야 합니다. 자주 사용되는 LDS(레이저 직접 구조화)에서는 사출 성형 플라스틱에 특수 첨가제가 추가됩니다. 필요한 구성 요소는 먼저 이 재료로 주조됩니다.

구조화 된 컨덕터 패턴이 있는 사출 성형 부품

컨덕터 트랙이 배치되는 영역은 레이저 빔에 노출됩니다. 더해진 첨가제가 활성화되고 후속 금속화 과정에서 구리 트레이에 담겨 컨덕터 트랙이 샤프한 윤곽으로 형성됩니다. 이러한 방식으로 니켈과 금, 은 또는 솔더링 납과 같은 다양한 레이어가 차례로 적용될 수 있습니다. 이러한 방식으로 생성된 전도성 영역에 전기 회로를 솔더링할 수 있습니다.

MID in practice

The small-sized MID technology has already proven itself in many everyday applications. MIDs can for example be found in cars. A compact MID pressure sensor in the ESP brake control system converts the hydraulic braking pressure into an electrical signal. MIDs are also used in mobile telephones. The three-dimensional circuit boards on the plastic housing inside the mobile phone act as an integrated antenna. Applications can also be found in, among others, medical, air-conditioning and safety technology.