전해조 자동화는 중앙 집중식 또는 분산형 아키텍처의 두 가지 접근 방식을 제공합니다. 둘 다 효율적인 방식으로 안전한 수소를 생산한다는 목표를 추구합니다. 차이점은 시스템의 설계와 개방 루프 제어에 있습니다.
중앙 집중식 자동화는 중앙 제어 캐비닛을 통해 제어됩니다. 모든 센서, 액추에이터 및 밸브는 케이블을 통해 연결되며 중앙 컨트롤러에서 작동 및 제어합니다. 따라서 한 눈에 파악할 수 있으며 유지보수가 쉬우며 공간이 부족한 경우에 공간 절약형 솔루션이 될 수 있습니다.
분산형 개념에서 지능형 자동화 구성 요소는 해당 공정에 직접 배치됩니다. 따라서 시스템 제어는 여러 모듈 또는 장치에 분산됩니다. 예를 들어 이러한 모듈 또는 장치들은 다른 시스템의 밸브 단자 또는 I/O 모듈이 될 수 있습니다. 이렇게 하면 제어 캐비닛의 공간이 줄어들고 필요한 케이블의 양이 절약되며 시스템의 모듈식 확장이 용이해집니다.
이는 전적으로 프레임워크 조건에 따라 달라집니다. 중앙 집중식 솔루션은 일반적으로 소형 전해조에 가장 적합한 선택입니다. 모듈이 분산된 대규모 시스템의 경우 분산형 방식이 더 나은 선택인 경우가 많습니다. 물론 두 가지 개념을 결합할 수도 있습니다. 두 가지 아키텍처의 강점을 활용하면서 동시에 개별 아이디어를 실현해보는 것은 어떨까요?
많은 사람들이 분산형 자동화는 다루기 어렵다고 생각합니다. 하지만 이제 최신 시스템을 쉽고 직관적으로 구성할 수 있습니다. 이렇게 하면 시운전이 쉬워지고 불필요한 중단 없이 시스템이 안정적으로 실행됩니다.
Festo가 요구 사항에 적합한 제어 구성을 찾을 수 있도록 도와드립니다. 사용되는 기술이 무엇이든, 항상 최상의 솔루션에 초점을 맞추고 있습니다. 즉, 결정은 사용자의 시스템과 요구 사항에 따라 달라집니다. 확실한 점: 구성 요소부터 제어 캐비닛까지 Festo는 단일 소스에서 모든 것을 제공합니다.
당사의 고객들은 수소 생산을 위해 중앙 집중식 및 분산형 자동화 솔루션을 성공적으로 사용하고 있습니다. 이는 비용 절감은 물론 공정의 효율성과 안전성을 높여 탈탄소화에 실질적으로 기여합니다. 저희의 경험을 활용하세요.
☑ 시스템이 컴팩트하거나 공간적으로 분산되어 있나요?
☑ 향후 유연하게 확장해야 하나요?
☑ 제어 기술에 사용할 수 있는 공간은 얼마나 되나요?
☑ 케이블 연결 및 설치 작업을 줄이고 싶으신가요?
☑ 중앙 집중식 솔루션과 분산형 솔루션의 조합을 고려하시나요?