다양한 기능을 위한 압력

압력을 가하는 정밀한 작업을 위한 다양한 분야 중 하나는 표면 처리입니다. 예를 들어 공압 제어로 조절된 접촉 압력은 작업물이 까다로운 기하학적 구조를 가지고 있는 경우에도 완전히 균일하게 처리될 수 있도록 합니다. 공압 제어가 제공하는 가능성의 범위는 매우 민감한 웨이퍼의 안전한 연마까지 확장됩니다. 조절된 압력은 도징에도 이상적입니다. "액체에 대한 압력"은 분산 페인트 또는 접착제와 같은 제품을 극도로 정밀하게 도징할 수 있음을 의미합니다.​​

유량이 걱정되십니까? 매우 정확한 도징이 가능합니다!

공압 제어를 사용하여 유량을 매우 정밀하게 제어할 수도 있습니다. 예를 들어 매우 비용이 높은 가스가 대량으로 사용되는 곳이라면, 어느 위치이든 매우 흥미로운 솔루션일 수 있습니다. 이에 대한 대표적인 예시는 질소의 정밀한 제어를 통한 산화 방지입니다. 이로써 필요한 양의 가스가 정확히 적용되므로, 손실을 예방할 수 있습니다.

모션 프로필이 프로세스를 최적화

공압 제어를 사용하여 공압 동작 프로필을 매우 쉽게 생성할 수 있습니다. 예를 들어, 실린더 피스톤이 빠르게 전진하고, 중간 정지가 이루어지며, 진동 없이 최종 위치로 부드럽게 진입할 수 있습니다. 이후 리턴 스트로크는 감소된 압력으로 동작합니다. 이는 단지 하나의 예시일 뿐이며 다양한 동작이 가능합니다. 이러한 프로필은 압축 공기 소비를 줄이는 데 도움이 되며 경우에 따라 최대 70%까지 소비량을 감소시킬 수 있습니다.