자동화를 위한 새로운 솔루션 영역을 확보하고 순환 경제로의 전환해야 합니다. 경제학자들은 이미 오래 전부터 선형 성장의 끝을 예측해 왔습니다. 폐쇄형 자원 순환 경제로 나아가기 위한 추가적인 발전은 새로운 성장 잠재력을 지닌 다음 단계의 커다란 목표입니다. 이때에도 자연은 우리에게 훌륭한 모델입니다. 왜냐하면 자연에게 낭비나 폐기물은 낯선 것이기 때문입니다. 자동화를 위한 작업 영역으로 생물학을 포함하는 것은 Festo에게 특히 유망합니다. 미래의 가장 작은 공장은 생물학적 세포에서 발견될 것입니다. 작은 기후 보호 장치로서 해조류를 사용한 실험은 이미 오늘날에도 매우 전도유망한 결과를 제공하고 있습니다.

엘리아스 크누벤 박사의 사진

"해조류를 사용한 CO2흡착과 Festo의 기술! 2022년, Festo는 바이오리액터로 사람들에게 놀라움을 선사했습니다. 이번 TechTalk에서 Festo가 어떤 추가적인 발전을 구현했는지 최초로 여러분께 공개합니다."

엘리아스 크누벤(Elias Knubben) 박사
기업 연구 및 혁신 책임자

율리아 비키디스의 사진

"기후 보호가 구매의 주요 기준이 되고 있습니다! Festo의 제품과 AI의 사용으로 고객은 이산화탄소 배출량을 절감하고 에너지를 훨씬 더 효율적으로 절약할 수 있습니다. 이것이 어떠한 방식으로 이루어지는지 보여드리겠습니다."

율리아 비키디스(Julia Bikidis)
CO2절감 포트폴리오 관리자

마르쿠스 슈템러의 사진

"Controlled Pneumatics를 통해 Festo는 공압과 에너지 효율성을 완벽히 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다. 몇 가지 모범 사례를 여러분과 기쁘게 공유하고자 합니다."

마르쿠스 슈템러(Marcus Stemler)
Controlled Pneumatics 제품 관리자

크리스틴 마리 폰 데어 오에의 사진

"농업 자동화는 사회를 보다 더 지속 가능하게 만들 수 있는 거대한 잠재력을 지니고 있습니다! 예를 들어 디지털화를 통해 농지 경작이 더욱 지속 가능해질 수 있는 방법을 보여드릴 것입니다."

크리스틴 마리 폰 데어 오에(Christine Marie von der Ohe)
제어식 환경 농업 전문가