압축 공기는 산업에서 가장 중요한 에너지원 중 하나입니다. 독일에서만 약 62,000개의 압축 공기 시스템이 운영되고 있습니다. 그러나 모니터링 및 제어 없이 시스템을 설치하는 것은 드문 일이 아닙니다. 이는 크나큰 낭비가 아닐 수 없습니다. 압축 공기 비용의 79%가 전적으로 전기 에너지의 공급 및 처리 비용이기 때문입니다. 압축기, 분배 시스템 및 공압 드라이브의 치수가 정확하더라도 누출로 인해 최대 600 l/min의 손실이 발생하는 경우가 많습니다. 누군가는 그냥 공기일 뿐이라고 생각할 수도 있습니다. 그러나 압축 공기 손실을 분당 100리터 정도 줄이는 것만으로 연간 최대 1000유로를 절약할 수 있습니다.

그러나 잠재적인 절감 가능성에 대한 지식이 널리 퍼져있지 않기 때문에 이러한 거대한 절감 잠재력은 종종 미개척 상태로 남아 있습니다. 대부분의 경우 손실 원인을 식별하는 기술 장비 역시 사용하지 않습니다. 일상적인 비즈니스에서 제한된 시간 자원과 불명확한 책임은 종종 에너지 절약 조치의 구현을 방해합니다. 바로 이 점에 Festo Energy Saving Services가 개입합니다. 간단한 방법으로 압축 공기 소비를 제어하고 최적화하는 데 도움을 줍니다. 처음에는 항상 전체 압축 공기 시스템에 대한 철저한 인벤토리 및 분석이 이루어지며, 이는 압축기에서 애플리케이션에 이르기까지 모든 약점을 식별합니다.


에너지 비용 절감
최적의 누출 관리로 불필요한 비용 지출을 원천봉쇄합니다. 누출을 제거하여, 즉시 압축 공기 비용을 절감합니다. Fraunhofer Institute ISI("Compressed Air Systems in the European Union, 유럽 연합 압축 공기 시스템", 2000)의 연구에 따르면, 누출을 제거하는 것만으로도 총 절감 잠재력의 약 42%를 달성할 수 있습니다. 효율적인 누출 관리의 일환으로 전문가는 초음파 감지기로 압축 공기 시스템의 누출을 확인하고 필요한 예비 부품 등, 모든 기술 데이터와 함께 각각의 데이터를 기록합니다. 이 문서는 잠재적인 비용 절감을 위한 마스터 플랜으로 사용됩니다. 필요한 모든 수리 조치를 명확하게 보여주고 영구적인 비용 절감을 단기적인 수리 비용과 비교합니다.

압축 공기 소비 최적화

점점 더 많은 회사가 정확한 압축 공기 소비 정보를 새로운 시스템의 중요한 선택 기준으로 사용하고 있습니다. 상세한 압축 공기 소비 분석을 통해 기존에 비해 최대 50%를 절약할 수 있습니다. 압축 공기 소비량 분석은 시운전 전에, 작동 중 및 기계가 정지 상태일 때 시스템의 정확한 소비량을 파악합니다. 이를 통해 압축 공기 공급이 최적의 규모로 유지되고 과부하로 인해 압축 공기 네트워크가 붕괴되는 것을 방지할 수 있습니다. 압축 공기 소비 분석은 처음부터 규모가 너무 커서 너무 많은 비용이 소비되는 압축 공기 네트워크로 인한 불필요한 비용을 방지하기 때문에 특히 중요합니다.

수명 증가

최적의 압축 공기 품질은 공압 시스템의 긴 수명을 보장하고, 운영 비용을 영구적으로 낮춥니다. 예를 들어 오일, 물 또는 먼지 입자로 인해 압축 공기 품질 기준을 초과하거나 그 이하로 떨어지면 공압 구성품의 수명에 부정적인 영향을 미칩니다. 그 결과 에너지 및 운영 비용이 증가합니다. Festo Energy Saving Services의 압축 공기 품질 분석은 잔류 오일 함량 및 압력 이슬점을 측정하고 약점을 식별하며, 더 짧은 간격으로 필터를 교체하는 등 개선을 위한 다양한 제안을 제시합니다. 최적화된 유지 보수로 평균 35%의 절감 잠재력을 달성합니다.

압축 공기 절약

절감 조치는 압축 공기 공급원인 압축기에서 시작하는 것이 이상적입니다. 압축 공기 공급원의 에너지 분석은 24시간 동안 전기 및 압축 공기의 상세한 소비 프로필과 압력 수준을 제공합니다. 압축기 작동 시간의 사이클 개선으로 활용도를 최적화합니다. 유연한 애플리케이션 시나리오는 필요하지 않은 압축기를 일시적으로 끄고 전력 자원을 특히 효율적으로 분배합니다. 이러한 방식으로 사용 가능한 압축기 전력이 최적으로 사용됩니다. 기계가 정지된 상태에서 전달되는 압축 공기의 양을 측정하면 계산된 누출 손실을 파악할 수 있어 전체 압축 공기 시스템에서 가능한 절감 효과를 확인할 수 있습니다.

따라서 기업은 작동 시간 동안 정확한 분석을 통해 압축 공기 시스템의 에너지 손실을 가시화하는 것이 좋습니다. 결과가 최적화 조치에서 신속하게 구현되면 매일 귀중한 에너지를 절약할 수 있습니다. Festo Energy Saving Services의 숙련 된 전문가는 전문적인 업무에서 이를 반복해서 경험하며 시스템 약점을 찾을 수 있는 위치를 정확히 알고 있습니다. 기업은 전문적인 분석과 개선 조치 덕분에 매일 비용을 절감합니다.

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 2.2010 고객 매거진에 실렸습니다