포장 기계 운영자는 시스템에 대한 명확한 요구 사항을 지니고 있었습니다. 견고하고 안전하며 컴팩트해야 하며 처리량이 높고 제어가 쉬워야 했습니다. 포장 기계 제조업체 ECONO-PAK은 정밀도와 기능면에서 특별한 수준을 제공하는 기계를 개발했습니다. HK-S는 컴팩트함이 인상적이며, 안전한 포장 공정을 보장합니다. 이 기계는 긁힘에 매우 민감한 표면을 가진 튜브를 접는 상자에 조심스럽게 넣어 포장할 수 있습니다. 그 처리 속도는 1분에 120개에 달합니다. ECONO-PAK의 영업 관리자인 Markus Zerbe는 "Festo의 멀티 캐리어 시스템(줄여서 MCS)은 이 설비를 위한 매우 중요한 구성 요소입니다."라고 설명합니다.

재충전을 위한 피트 스톱

포장 과정에서 상자 기계와 MCS는 오케스트라의 연주자처럼 가장 작은 비트까지 조화롭게 함께 연주하는 것이 중요합니다. 이것이 기계의 효율성을 좌우하기 때문입니다. 스테이션 1인 인피드에서 벨트 컨베이어는 캐리어(공작물 캐리어) 방향으로 초당 0.41미터의 운송 속도로 두 트랙에서 정밀하고 평행하게 튜브를 운반합니다. 적재 과정에서 캐리어가 정지되어 손상 없이 이송이 가능합니다. 그런 다음 캐리어는 손실된 시간을 만회하기 위해 가속하고 평행 상자 기계 및 푸셔 어셈블리의 속도(0.31m/s)에 정확히 동기화합니다. 튜브는 배경을 통해 접이식 상자 라인에 매우 가깝게 이동되어 연속 프로세스로 포장됩니다. 캐리어는 전체 운송 경로에서 진동이 거의 없이 절대적으로 매끄럽게 움직입니다.

동시성 - 절대적인 필수 요소

스테이션 2, 삽입 영역에서 제품 푸셔는 제품 카세트를 통해 접이식 상자로 튜브를 밀어 넣습니다. 튜브가 상자와 충돌하는 것을 방지하기 위해 캐리어가 이 경로를 따라 슬라이드 어셈블리와 절대적으로 동시에 실행되는 것이 중요합니다. 제품 푸셔가 제품 카세트를 위쪽으로 올리는 즉시 캐리어도 개별 속도로 다시 시작할 수 있습니다.

캐리어의 수직 복귀

다양한 장점

캐리어의 수직 리턴은 공간을 절약하고 시스템의 슬림하고 컴팩트한 설계를 가능하게 합니다. 또한 캐리어는 서보 제어 톱니 벨트를 통해 뒤로 이동하므로 이 섹션에서 캐리어 드라이브는 선형 모터 기술과 무관합니다. 이를 통해 운영자 비용을 절감하고 시스템을 보다 쉽고 효율적으로 설정 및 제어할 수 있습니다.

Markus Zerbe는 "하지만 MCS의 결정적인 장점은 제품 캐리어와 접이식 상자의 100% 동기화를 보장하여 개별 위치가 정확하게 유지되도록 한다는 것입니다."라고 설명합니다. 주입 위치를 정확하게 유지하는 것은 튜브가 캐리어 안으로 부드럽게 미끄러져 들어가고 전환 중에 손상되지 않도록 하는 데 특히 중요합니다. "튜브의 무결성이 최우선이기 때문이죠." Zerbe가 이처럼 덧붙입니다. 이것은 MCS의 선형 모터 기술로 가능합니다. 이를 통해 개별 캐리어가 서로 독립적으로 가속, 감속 및 자유롭게 배치될 수 있습니다. 따라서 MCS는 하나의 라인에서 주기적인 작동과 지속적인 이동을 결합합니다. 그리고 MCS는 폐쇄형 순환 시스템 운영자에게 또 다른 장점을 제공합니다. 이것은 다양한 조건에 빠르게 적응할 수 있습니다. 예를 들어, 생산 피크 시, 언제든지 추가 캐리어를 시스템에 통합할 수 있습니다. Zerbe에 따르면, 예를 들어 분당 200개의 튜브와 같이 더 큰 용량으로 쉽게 확장할 수 있습니다.

ECONO-PAK GmbH

Im Baumfeld 21–23
55237 Flonheim
독일

www.econopak.de

활동 분야: 컨설팅, 프로젝트 계획, 건설 및 생산, 조립 및 시운전, 교육 및 애프터 서비스를 통한 생산 지원, 형식별 공구 제조를 통한 패키징 솔루션 제조업체 및 개발자

  1. 이 기사는 Festo trends in automation 2.2017 고객 매거진에 실렸습니다