공공 상하수도 기업인 BUSKI는 터키 서부 Bursa 지방의 물 공급을 책임지고 있습니다. 이 지역의 주도인 Bursa는 터키에서 네 번째로 큰 대도시입니다. 약 3백만 명이 이곳에 거주하고 있으며 하루 식수 요구량은 700,000m³입니다. BUSKI는 고장 없는 물 공급 시스템을 구현하고 유럽 표준에 따라 기능하는 인프라를 구축하기 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.
과거에는 현장의 유지 보수 담당자만 시스템의 오류를 확인할 수 있었습니다. 또한 시간에 따라 염소 첨가량이 변화하여 수질이 변동되었습니다. 현대화는 수처리 시스템에서 에너지 절약을 또 다른 목표로 설정했습니다. 이 작업은 결코 Festo에게 새로운 것이 아닙니다. 터키에서 당사는 이미 6개의 다른 수처리 공장을 종합적으로 자동화 및 현대화했습니다.
중요 작업은 모래 필터 시스템의 현대화 및 자동화였습니다. 당사가 이 프로젝트를 어떻게 구현했는지 여기에서 확인하실 수 있습니다. 아니면 Festo 솔루션으로 직접 이동하실 수 있습니다.
식수 처리 공장 중 하나를 현대화하기 위해, 도시 상수도 공급업체인 BUSKI는 많은 경험을 보유한 기술 파트너를 찾고 있었습니다. 입찰 공고는 5가지 목표에 중점을 두었습니다.
일관된 자동화로 운영 안정성을 높여야 합니다. 세정수와 여과용 모래 소비량을 줄임으로써 수처리 비용도 낮아질 것입니다. 센서 기술은 운영자가 오류를 신속하게 식별하여 예방 유지 보수가 원활하게 작동할 수 있도록 보장해야 합니다. 그리고 향후 살균제 사용량을 조절하여 물을 무취로 만들어야 합니다. 그럼에도 불구하고 소비자의 건강 위험을 최소한으로 유지해야 합니다. 표적화된 교육을 통해, 새로운 시스템의 효율적인 운영을 위해 직원을 최적으로 준비시켰습니다.
제품 및 액세서리 외에도 Festo는 정수 기술을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다. 당사의 전문가들은 Bursa의 터키 물 공급 업체와 함께 첫 번째 계획 단계부터 운영 중 직원 교육에 이르기까지 함께했습니다.
Festo 전문가들은 BUSKI와 함께 여과지, 도징, 침전지, 슬러지 농축기 및 염소 처리와 같은 처리 공정의 모든 중요한 스테이션을 포함하는 요구 사항 분석을 준비했습니다. 그 결과 완전 자동화, 원활한 작동 및 간단한 유지 보수와 같은 모든 요구 사항은 물론 직원의 자격 역시 포함한 우수한 컨셉이 탄생했습니다.
총 28개의 모래 필터는 컨셉 구현 후, 완전 자동으로 작동할 수 있습니다. 각 필터에는 모듈식 전기 CPX 터미널이 있는 공압 제어 캐비닛과 새로운 제어 패널이 장착되었습니다. 또한 주요 전기 제어 캐비닛이 새로워졌습니다.
밸브의 구식 구동 기술을 공압 선형 및 회전형 액추에이터로 교체했습니다. 압축 공기 네트워크 역시 새 것으로 교체 및 조정되었습니다. 이제 각 필터 수조는 밸브 터미널로 제어됩니다.
자동화 플랫폼 CPX를 기반으로 하는 시스템은 추가된 화학 물질의 정확한 투여량을 보장하며, 이는 통과하는 물의 양에 따라 첨가를 자동으로 조정합니다. 모든 데이터는 SCADA 시스템으로 전송됩니다.
수작업으로 힘들게 수행했던 작업이 이제는 데이터 보안을 위해 이중으로 설계된 새로운 SCADA 시스템으로 처리됩니다. 전체 프로세스를 제어하고 모든 프로세스 데이터를 사용하여 예방 유지 관리 또는 운영 작업에 대한 상태 보고서를 자동으로 생성합니다. 직원은 더 이상 압력, 충전 레벨, 밸브 위치, 필터 교체 날짜 또는 펌프 작동 시간과 같은 값을 힘들게 기록할 필요가 없습니다. 대신 비디오 월이 있는 새로운 제어실인 SCADA 센터에서 모든 매개변수를 중앙에서 확인할 수 있습니다. 이를 위해 시설 전체에 광섬유 네트워크를 설치했습니다.
Festo Didactic 교육 프로그램은 300시간으로 구성되어, 직원들이 시스템과 메카트로닉 또는 공압 부품을 안전하게 작동할 수 있도록 합니다. 이러한 유형의 교육을 통해 이론과 실습은 의미 있는 방식으로 서로를 보완하고, 최종적으로 직원은 Festo로부터 인증서를 받게 됩니다.
또한 터키 자회사 소속 전문가가 1년 내내 현장에 함께했습니다. 그는 시작 단계에서부터 모든 것이 원활하게 진행되도록 했으며 모든 질문에 항상 답변했습니다. 오늘날 BUSKI의 기계 기술자는 완전 자동화된 시스템을 효율적으로 운영하고 유지 관리할 수 있습니다. 궁극적으로 새로 단장한 Dobruca 수처리 플랜트의 성공을 보장하는 것은 바로 이들입니다.
Dobruca/Bursa 프로젝트의 결과는 분명합니다. 새로운 완전 자동화 시스템이 더 안전하고 경제적이며 효율적으로 작동합니다. Festo가 이미 터키 최대의 물 공급업체인 ISKI와 함께 성공적으로 프로젝트를 진행했다는 사실은 Festo가 정수 기술에 대한 전문성을 지니고 있다는 증거입니다. 독일 품질, Festo 브랜드 및 공압 장치를 사용한 자동화 개념이 BUSKI를 확신시켰습니다. 당사는 작동, 유지 관리 및 안정적으로 작동할 수 있는 액추에이터와 밸브를 사용하여 간단한 시스템 설계로 안전하고 깨끗한 솔루션을 구현합니다.
엔지니어링 분야에서 터키 동료들의 전문성과 프로젝트를 위해 제공된 지원은 탁월했습니다. 완전 자동화된 시스템에 대한 비교적 저렴한 비용, 상세한 교육 계획 및 운영 첫해의 코칭은 BUSKI 관리자가 당사의 컨셉을 선택하도록 했습니다.
포괄적인 자동화 덕분에 새로운 처리 공장에 대한 모든 BUSKI 요구 사항이 충족되었습니다. 절차 프로세스는 공압 피팅으로 안정적이고 원활하게 실행됩니다. 수질은 현재 크게 향상되었으며 수처리 효율성도 높아졌습니다. 필터 모래 및 세정수 손실이 최소한으로 감소되었습니다. 마지막으로 물의 맛 또한 역시 크게 향상되었습니다. 이것은 많은 직원들이 가장 먼저 알아차린 것입니다.
모래 필터 시스템의 공압 현대화. 여기에서 나중에 다시 읽어보세요 , BUSKI와 Festo가 어떻게 프로젝트를 진행했는지.