가장 중요한 멕시코 원자재 항구인 Lázaro Cárdenas에 전략적으로 위치한 세계 최대 규모의 철강 제조업체인 Arcelor Mittal은 DRI-EAF 공정을 사용하여 스틸 슬래브를 생산합니다. 이 제조 공정은 균일한 표면 구조를 가능하게 하며, 연간 생산되는 380만 톤의 슬래브의 품질을 향상시킵니다. 코크스는 슬래브 생산의 중요한 부분입니다. 한편으로는 용광로에서 필요한 열을 제공하고, 다른 한편으로는 제조 공정 후 재처리를 담당해야 합니다.
슬래브는 스틸, 알루미늄 또는 구리로 만든 블록으로 폭과 길이가 그 두께의 몇 배에 달합니다. 슬래브는 주조 및 압연으로 만들어지며 시트 및 스트립의 시작 재료입니다. 슬래브의 치수는 원하는 제품의 치수에 맞게 조정됩니다.
슬래브를 생산하는 동안 용광로의 소각 잔류물은 소위 분코크스 및 용광로 슬러지와 같은 폐기물을 생성합니다. 이것들은 처리되어 나중에 소각 프로세스로 다시 되돌아갈 수 있습니다. 이를 위해 제철소 현장에 이러한 폐기물을 재활용하는 Diproinduca 재활용 공장이 있습니다.
캐나다에 기반을 둔 이 기업은 지난 20년 동안 산업 채광 및 제강 공정에서 발생하는 폐기물 회수 분야에서 높은 명성을 얻었습니다. 기업의 재활용 시설은 캐나다, 멕시코, 베네수엘라 및 트리니다드에 있습니다. 산업 폐기물 재활용 전문가는 제철소의 용광로에서 다시 태울 수 있는 제철소 생산 공정에서 발생하는 폐기물을 연료로 전환합니다. 이때 연료 생산을 위한 개별 구성 요소의 정확한 혼합 비율이 중요합니다. 물, 시멘트 및 개별 물질을 결합하기 위해 선택한 화학 첨가제가 폐기물에 추가됩니다.
Festo의 자동화 솔루션은 Lázaro Cárdenas의 개별 구성 요소을 정밀하게 주입합니다. Festo의 제품 관리 프로세스 자동화 책임자인 Alexander Vargas는 "이것은 Festo Mexico의 시스템 기술 엔지니어가 기술 컨셉 개발에서 제어 기술 제공에 이르기까지 모든 것이 통합된 진정한 전체 솔루션입니다."라고 설명합니다.
통합 자동화 시스템에는 컨베이어 벨트와 이를 위해 특별히 개발된 시멘트 호퍼에 로드 셀이 장착된 계량 시스템이 있습니다. 또한 전기 모터를 포함한 프리 믹서 및 믹서 기술은 물론, 필요한 공압 공정 밸브와 함께 물 및 화학 첨가제용 디스펜싱 기술이 있습니다. 계량 시스템은 원료 호퍼에서 해당 배치에 대한 폐기물의 정확한 양을 결정합니다. 이것이 프리 믹서로 이송되어 균질화됩니다. 다음 믹서에는 물, 시멘트 및 화학 첨가제가 추가됩니다. 혼합물이 올바른 조성을 지니게되면 즉시 믹서가 열리고 전체 배치가 연료 기계로 운반되어 연료로 성형됩니다.
"완벽한 솔루션을 개발할 때 멕시코 엔지니어들은 다양한 수준의 자동화 피라미드를 따라 프로세스 자동화 노하우를 성공적으로 구현했습니다." Festo 본사 소속으로 프로젝트를 처음부터 전문 지식으로 지원한 Vargas가 이처럼 설명합니다. 센서-액추에이터 수준에서 버터플라이 밸브를 열고 닫는 DAPS 1/4 회전 액추에이터와 같은 다양한 자동화 프로세스 밸브는 시스템의 모든 관련 유체 흐름을 제어 및 조절합니다.
현장 수준에서 Profibus DP를 통해 연결된 3개의 분산 CPX 터미널은 현장에 설치된 기기의 신호를 기록합니다. 바로 설치할 수 있는 스테인리스 스틸 제어 캐비닛으로 잘 보호되어있어 실외에서 사용하는 경우에도 멕시코 태평양 연안의 열대 기후를 견딜 수 있습니다.
시스템의 "두뇌"로서 CECX-X-C1은 제어 수준에서 PLC 역할을 합니다. SCADA 시스템은 운영자를 위해 시스템의 다양한 영역과 장비를 시각화합니다. PLC 및 SCADA와의 통신은 이더넷 네트워크를 통해 이루어집니다. SCADA 시스템이 있는 PLC 프로그램은 전체 제조 공정을 제어하며, 이는 전자동 또는 수동으로 제어할 수 있습니다. CECX-X-C1 컨트롤러 형태의 PLC 마스터는 정보를 처리하여 SCADA 소프트웨어로 전달합니다. 4개의 화면 뷰는 플랜트의 일반 레이아웃, 파라미터, 이벤트 및 플랜트 보고서를 시각화합니다.
"이 프로젝트에서 멕시코의 시스템 기술 엔지니어는 기술 개발에서 제어 기술 제공, 애프터 서비스에 이르기까지 모든 프로젝트 단계에서 자동화 지식을 균형있게 조정했습니다." 자동화 전문가 Vargas는 이처럼 강조합니다. 자동화 피라미드의 4단계에 걸친 자동화는 이제 귀중한 코크스 연료의 고효율 재활용을 보장하여 환경을 보호하고 슬래브 제조의 생산성을 증가시킵니다.
9140 Leslie Street, Suite 404
Richmond Hill, ON, L4B 0A9
캐나다
활동 분야: 산업 재활용을 위한 플랜트 건설
Berkeley Square House, 7th Floor
Berkeley Square
London W1J 6DA
영국
활동 분야: 전 세계에 제철소 및 철광석 광산을 보유한 세계 최대 철강 제조업체