스웨덴 남부의 작은 마을 Olofström은 호수 사이에 그림처럼 완벽한 풍경 속에 숨겨져 숲으로 둘러싸여 있습니다. 국제 항공 교통 허브인 코펜하겐에서 약 2시간 거리에 있습니다. 스톡홀름, 예테보리, 말뫼의 산업 중심지에서 멀리 떨어진 전통이 가득한 곳에 Volvo 그룹의 가장 중요한 차체 공장이 있습니다. 18세기와 19세기, 이 공장은 주로 철 소재의 봉이나 플레이트와 같은 반제품을 생산했지만 당시에는 아직 Volvo라는 브랜드가 존재하는 않았습니다. 모든 Volvo 모델의 차체 부품은 1927년부터 Olofström에서 제조되었습니다.
오늘날 차체 부품으로 가득한 280개의 컨테이너가 포함된 5대의 열차가 Olofström에서 벨기에 예테보리와 겐트에 위치한 Volvo 조립 공장까지 매일 운행되며, 그곳에서 완전한 차체로 조립됩니다. 이는 연간 5천만 개의 차체 구성 요소에 해당합니다.

Electrode milling controlled by vision system

Mobile tip dressers are not necessary for the welding guns on the ABB articulated-arm robots. These robots can feed their electrodes to the electrode milling device themselves after 150 spot welds. This freedom of movement of the welding guns opens completely new horizons. In a first step, the articulated-arm robot brings the welding gun to the tip dresser. This then mills the electrodes. In the next step, the robot swings its electrodes in front of the lens of the Festo SBO… - Q vision system. "The system produces an image which supplies the robot system with all the data necessary in order to position the electrodes correctly to weld the next sheet metal components," says Winberg. "The vision system is also easy to integrate and simple to commission via parameterization." The system includes not only the sensor system for the acquisition of image data but also a complete electronic evaluation unit and the interfaces (Ethernet/CAN) required for communication with primary PLC controllers. The vision system itself is accommodated in a housing which is no bigger than a one-liter carton of milk.

Volvo Car Corporation

Olofström, Sweden

www.volvocars.com

Key activity: Vehicle manufacturing

ABB AB

Västerås, Sweden

www.abb.se/robotics

Key activities: Energy technology, factory and process automation